得克萨斯普莱诺和韩国首尔―全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,韩国一家中型LCD/半导体设备制造商Meerecompany公司选择UGS公司的 Solid Edge® 和Teamcenter® Express作为其第一套PLM系统。
在全新的UGS Velocity 系列TM产品组合中,Solid Edge 是 CAD 组件,而Teamcenter Express 是协同产品数据管理(cPDM)组件。Velocity 系列产品组合是行业内第一套为PLM中端市场提供的综合性预配置的数字化产品设计、分析、制造及数据管理软件产品组合。UGS Velocity 系列产品组合还包括Femap™ 和 NX™ CAM Express。
Meerecompany 公司是在对一些PLM解决方案经过仔细而且详尽的评估后选择 Velocity 系列产品的。选择的关键因素包括设计生产力、绘图的装配操作性和功能性以及易于多种CAD数据管理。以前,Meerecompany 公司没有系统地进行管理数据,导致延误与低效。公司意识到,由于业务复杂程度不断增加,如果没有有效的PDM,那么成功地从二维跨越到三维CAD 是无法实现的。
“我们寻求三维CAD来改进我们的设计能力,以便比我们竞争对手更快地满足客户对创新产品的需要,” Meerecompany 公司副总裁Jae Yun Yoo说。“要实现这一点,至关重要的是找到一套有效的数据管理系统来管理我们来自不同系统的CAD数据。Solid Edge 和 Teamcenter Express 能够满足这些要求,而且,作为UGS Velocity系列产品,它们可以快速而且便捷地实施,从而提供了更多的价值。”
“Meerecompany 公司选择UGS Velocity 系列再一次肯定了UGS公司在帮助中型制造公司发展PLM战略方面所做的承诺,”UGS韩国运营部副总裁KR Kwon说。“Velocity系列产品组合提供数字化的设计环境,基于行业最佳实务,通过实施预配置的流程来培育创新。这样可以以较低的拥有成本实现快速部署。”
为了帮助亚太地区中型制造商加快实现PLM能力,UGS公司与惠普和英特尔一起组建了 Velocity 系列联盟。该联盟致力于解决方案的开发与服务,帮助制造商降低成本并尽量扫除通往创新的障碍。更多信息,并访问:www.vsconsortium.net.
关于UGS Velocity系列
UGS Velocity Series™ 产品是一套综合性的模块化集成解决方案组合,旨在满足中端市场的产品生命周期管理(PLM)需求。UGS Velocity系列由预先配置的数字化产品设计、分析、制造及数据管理软件组成。它利用行业的最佳实务,在易用性和部署方面取得了巨大突破。中型制造企业能够利用UGS Velocity 系列的强大功能来转换它们的创新流程,同时保持较低的总拥有成本;另外,所有UGS Velocity 系列产品,都可以全面升级到UGS行业领先的企业级PLM解决方案组合。