得克萨斯普莱诺和韩国首尔―全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,POSCO 工程与建筑株式会社(POSCO E&C)选择 UGS Teamcenter®Express 软件作为其第一套产品数据管理(PDM)系统,并在Solid Edge® 软件部署方面进行了扩展。
“我们通过配对采用Teamcenter Express 与 Solid Edge,实现了一套功能强大、使用简便的PLM解决方案,促进了我们的日常工程任务与流程,” POSCO E&C 副总经理MinSoo Kim说。“选择进入PDM领域是我公司做出的最重要决策之一,它支持我们的愿景,即成为行业内最明智、最具创新性的公司之一。”
POSCO E&C 采用的解决方案是UGS 公司Velocity 系列™ 产品组合中的关键组成部分。其中Solid Edge 是 CAD 组件,而Teamcenter Express 是协同产品数据管理(cPDM)组件。UGS公司Velocity 系列产品组合是行业内第一套为PLM中端市场提供的综合性预先配置的数字化产品设计、分析、制造及数据管理软件产品组合。UGS Velocity 系列产品组合还包括Femap™ 和 NX™ CAM Express。
POSCO E&C 将Solid Edge 应用于其集成并且可控的设计能力方面已经有五年历史了。POSCO E&C在PLM决策方面的首要目标之一是 PDM 和 CAD之间的集成。公司发现, Teamcenter Express 能够提供最好的集成,而且只需要最短的实施周期。PDM实施到位后,POSCO E&C 预计可以实现产品开发效率的最大化。
“由于 Teamcenter Express 和 Solid Edge 都是UGS Velocity 系列中的一部分,因此做出这样的决策简单而且直接,”Kim补充说。“Teamcenter Express 因为其与 Solid Edge 的无缝集成以及拥有协同设计管理功能,因此脱颖而出。”
“与大型企业类似,中型制造商也面临着全球化及数据管理方面的问题,”UGS韩国运营部副总裁KR Kwon说。“由于这些公司以前主要采用单独的解决方案,今天他们需要一套集成的PLM产品组合。使用我们的Velocity 系列产品组合,象POSCO E&C这样的中型制造商可以快速部署负担得起的企业级PLM,从而享受其好处,可以有效地与大型公司竞争。”
为了帮助亚太地区中型制造商加快实现PLM能力,UGS公司与惠普和英特尔一起组建了 Velocity 系列联盟。该联盟致力于解决方案的开发与服务,帮助制造商降低成本并尽量扫除通往创新的障碍。更多信息,并访问:www.vsconsortium.net.
关于韩国浦项POSCO E&C:
POSCO E&C (POSCO 工程与建筑株式会社,www.poscoenc.com)是一家成立于1994年12月1日的综合性工程与建筑公司,其目标是,不仅要通过综合运用过去三十年里建造POSCO最新钢结构工程所积累的人力资源来增强其在工程与建筑领域的技术,而且还要为国家的建筑工业发展做出贡献。POSCO E&C 的总部位于韩国浦项市,现有员工超过1,600 人。
关于UGS Velocity系列
UGS Velocity Series™ 产品是一套综合性的模块化集成解决方案组合,旨在满足中端市场的产品生命周期管理(PLM)需求。UGS Velocity系列由预先配置的数字化产品设计、分析、制造及数据管理软件组成。它利用行业的最佳实务,在易用性和部署方面取得了巨大突破。中型制造企业能够利用UGS Velocity 系列的强大功能来转换它们的创新流程,同时保持较低的总拥有成本;另外,所有UGS Velocity 系列产品,都可以全面升级到UGS行业领先的企业级PLM解决方案组合。