2006年11月13日,中国北京——全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,万丰奥特控股集团(万丰奥特)为其第一套协同产品数据管理(cPDM)系统选择了UGS的Teamcenter®Express软件。
万丰奥特是中国汽车零部件50强,是亚洲最大的铝轮生产基地。根据公司“营造国际品牌,构筑百年企业”的愿景,万丰集团采取了PLM战略并选择了UGS的Teamcenter®Express软件,力求在日常设计和流程中利用预配置的最佳实践,以转变其创新流程。
“作为一家着眼于未来的企业,我们一直努力寻求新技术推动我们的业务,”万丰奥特董事长陈爱莲表示,“UGS 为我们提供的PDM软件满足了我们在产品生命周期管理协同方面的需求。通过简化工艺流程, Teamcenter Express能够帮助我们实现最高的产品开发效率。另外,通过安全数据管理,它还可帮助我们削减总体设计成本,并且可以快速实施。”
“在甄选过程中,我们密切关注与ERP的集成能力,因为新的PLM系统能否与我们目前的ERP系统高效集成是非常重要的。Teamcenter Express不仅能与我们当前的ERP系统无缝集成,而且在多CAD数据管理以及材料清单(BOM)配置方面拥有强大功能,这对我们的PLM战略至关重要。”
Teamcenter Express 是UGS Velocity 系列™组合的cPDM组件。 UGS Velocity 系列组合还包括Solid Edge® 软件、Femap™软件和NX™ CAM Express软件。
“在竞争激烈的中国市场上,促进中端企业在复杂工程领域的跨国合作是具有重要使命意义的,” UGS中国区总裁袁超明表示,“越来越多的亚洲企业在考虑将PLM解决方案作为他们业务的关键推动器,为企业本身、供应商和客户创造利益。UGS Velocity 系列产品具有功能强大、高度灵活和实施成本低等优势,这使得UGS成为万丰奥特寻求成熟与高伸缩性PLM解决方案的首选合作伙伴。”
万丰奥特是通过UGS的渠道合作伙伴——杭州华软科技开发有限公司(华软)购买 Teamcenter Express的。华软是浙江大学化工机械研究所的子公司,致力于推广计算机辅助设计CAD/CIMS技术。该公司加入了UGS的全球渠道项目,目前提供企业级与中端市场解决方案。UGS渠道合作伙伴致力于为客户提供全球领先的集成PLM解决方案组合。
为了帮助亚太地区中型制造商加快实现PLM能力,UGS公司与惠普和英特尔一起组建了 Velocity 系列联盟。该联盟致力于解决方案的开发与服务,帮助制造商降低成本并尽量扫除通往创新的障碍。如欲了解更多信息,敬请访问:www.vsconsortium.net
关于UGS Velocity系列
UGS Velocity Series™产品是一套综合性的模块化集成解决方案组合,旨在满足中端市场的产品生命周期管理(PLM)需求。UGS Velocity系列由预先配置的数字化产品设计、分析、制造及数据管理软件组成。它利用行业的最佳实务,在易用性和部署方面取得了巨大突破。中型制造企业能够利用UGS Velocity 系列的强大功能来转换它们的创新流程,同时保持较低的总拥有成本;另外,所有UGS Velocity 系列产品,都可以全面升级到UGS行业领先的企业级PLM解决方案组合。
关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量将近400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。
# # #
注:UGS、FEMAP、NX 、Solid Edge、Teamcenter、Transforming the process of innovation和Velocity Series是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记都属于其各自的持有人。
本次新闻发布中的非历史陈述,包括关于所宣布的客户关系的预期利益、成功实施以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等,都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与客户流失、竞争、国际业务及汇率波动、报价模式变化以及知识产权相关的风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在2006年6月30日向美国证券委员会(SEC)提交的季报里的表10-Q中进行了说明。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS没有计划或义务更新或修改任何前瞻性陈述。