29 November 2006

UGS 的Teamcenter® 软件荣获美国《航空技术周刊》杂志颁发的“2006技术创新奖”

北京 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,该公司获得了美国《航空技术周刊》杂志颁发的“2006技术创新奖”;UGS公司的数字化生命周期管理解决方案Teamcenter® 软件以其解决航空、航天与国防项目的独特挑战方面的能力荣膺“国防设计突破奖”。

UGS 是在亚利桑那州凤凰城举行的“《航空技术周刊》杂志‘航空、航天与国防项目优秀获奖者颁奖典礼”上被授予该奖项的。若想获得全部获奖者与提名者清单,请访问:http://www.aviationweek.com/conferences/ad_v2.htm.

“能够获得《航空技术周刊》杂志颁发的‘2006技术创新奖’,UGS感到非常荣幸,”UGS公司负责产品事业部的执行副总裁 Chuck Grindstaff说,“Teamcenter 能够解决当今企业面临的关键问题– 缩短产品投放市场的时间,在合适的时间向市场投放合适的产品,延长产品寿命,实现收入最大化,同时提高生产力。有了Teamcenter 技术,航空、航天与国防机构、企业就能够通过全球化创新网络进行协同,为客户提供世界级的产品和服务。”

UGS的 Teamcenter 将人、流程与知识紧密地联系在一起,为创新和生产力提供了巨大的动力。Teamcenter的综合性数字化生命周期管理解决方案组合是建立在一个开放的PLM基础之上的。通过Teamcenter的新产品开发与全球产品开发解决方案,原始设备制造商、伙伴和供应商可以安全地访问全球产品知识。Teamcenter 为全球制造、维护、修理和大修以及战略采购提供解决方案,从而把产品开发与下游生命周期流程连接起来。由于能够提供一致、可重复的流程和通用性,Teamcenter 可以支持全生命周期的法规遵从。

UGS在航空、航天及国防领域的领导地位

全球前15大航空、航天及国防OEM制造商都在使用UGS® 软件,这在PLM行业是独一无二的。也正因为如此,在航空、航天及国防的关键业务方面,UGS 积累的经验超过了任何一种具有可比性的软件。UGS的许可达 230万个,而在提供关键业务方面的经验超过了100万人年,其规模无人能及。现在,对于航空、航天与国防工业,UGS是产品生命周期管理的实际提供者和企业改善的实际推动者。

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。

# # #

注:UGS、Transforming the process of innovation 和 Teamcenter都是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。Microsoft 是微软公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自持有人。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本公司的业务、经营结果、对渠道伙伴的预期表现以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展有关的风险、与客户流失或减少相关的风险、竞争风险、未能创新、经济大幅持久下滑、国际业务风险和汇率波动风险、恐怖活动、收购、定价模式以及知识产权变动风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K上截止2006年6月30日的季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com