跳至内容

19 December 2006

UGS 宣布推出适用于微软Offcie 2007系统和Windows Vista 操作系统的PLM 解决方案

Teamcenter采用微软智能客户软件,将推动PLM 的应用并通过微软平台“推动PLM的大众化”

北京 – 全球领先的产品生命周期(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布推出适用于微软Offcie 2007系统及 Windows Vista 操作系统的UGS世界级PLM软件解决方案套装。把熟悉的微软 Office 2007 界面用作UGS PLM 解决方案套装的一个智能化客户前端,将极大地加快扩展企业乃至整个价值链中非传统用户采用 UGS® 软件的速度。

UGS 是继微软公司今天在纽约举行的“商业新纪元”新闻发布会之后宣布这一消息的。

“我们与UGS的战略关系,加上我们重新设计后的桌面体验,把人们所需的用于促进商业成功的PLM信息置于他们的指尖,”微软公司负责企业与伙伴集团的副总裁 Simon Witts说,“通过使用微软 2007 Office 和Windows Vista系统的UGS 产品,制造企业能够使PLM的力量远远超出工程和制造部门的范围,采购、操作、销售和市场营销人员能够共享产品信息,与外部供应商和客户建立联系。”

世界级PLM与熟悉的桌面环境

UGS 计划将其整套PLM 解决方案与Windows Vista操作系统环境集成在一起。利用UGS 与微软合作开发的工具,在企业全球化创新网络中的每一个人都能够在Windows Vista桌面上查看UGS应用程序的实际内容。UGS的行业领先产品系列包括:

  • Teamcenter® 组合– 全球应用最广的 PLM 组合,用于数字化生命周期管理
  • NX® 软件 – 综合性、集成化的三维计算机辅助设计、制造和工程(CAD/CAM/CAE)软件,用于数字化产品开发
  • Solid Edge® 软件 – 功能强大的三维 CAD 软件,用于数字化产品开发
  • Tecnomatix™ 软件– 一个集成化的软件组合,用于数字化制造
  • UGS Velocity 系列™ 组合– 一个企业级 PLM 解决方案,用于中端市场客户

另外,Teamcenter 将与微软Offcie2007系统紧密集成,利用智能化客户软件来直接把PLM数据提供给熟悉的微软环境中任何被授权的桌面。该智能客户软件是用最新技术开发的,不仅能够提供在线使用数据和应用程序方面的柔性和直接性,而且还能够提供传统客户软件的全功能性,从而使互联网无所不及的优势与本地的强大计算硬件力量完美地结合在一起。

“通过在扩展企业内更广泛地使用产品数据,UGS 和微软正在展开软件将如何给产品开发带来革命这样一个共同愿景,”UGS公司负责伙伴关系和平台的副总裁Chris Kelley说,“微软与UGS于今年年初宣布建立战略联盟,使得 UGS 现在能够充分利用微软软件平台来向大众提供 PLM 的价值。通过我们对微软Offcie 2007系统和 Windows Vista 的支持,使用微软环境的客户将获得真正的商业利益。”

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。

# # #

UGS和Transforming the process of innovation ,Tecnomatix,Teamcenter ,Solid Edge, NX和Velocity Series都是UGS 集团或者其在美国及其它国家分公司的注册商标;在这里所使用的所有其它的标识、商标或服务标志均规其各自所有者所有。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本公司的业务、经营结果、对渠道伙伴的预期表现以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展有关的风险、与客户流失或减少相关的风险、竞争风险、未能创新、经济大幅持久下滑、国际业务风险和汇率波动风险、恐怖活动、收购、定价模式以及知识产权变动风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K上截止2006年6月30日的季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com