主要联系方式
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
德克萨斯州,普莱诺市- 全球领先的产品生命周期管理(PLM)系统软件和服务提供商UGS公司今天发布新产品上市公告,今日起向那些想迅速应用统一的世界级系统解决方案的公司提供全新的,转匙性的(turn-key)实时工程协同应用解决方案,该解决方案适用于公司局域网或者全球化“产品生命周期管理系统”的实施。Teamcenter Community Appliance是与HP公司共同开发的,是一款扩展型企业协同的解决方案,由UGS的软件与服务和HP公司提供的硬件组成,可以很方便地插入到任何一套新的或现有的Teamcenter Engineering系统软件环境中。
“Teamcenter Community Appliance是专门为寻求世界级的、统一的实时工程协同解决方案的公司而设计的,以扩展整个Teamcenter 的应用” UGS公司Teamcenter应用解决方案副总裁Steve Bashada说,“我们通过与合作伙伴HP公司紧密协作,开发了这款即插即用的装置,与常规情况下配置新型IT系统软件相比,显著地减少了成本、时间和精力,因此,Teamcenter Engineering的客户可以迅速地体验一下增强的沟通与产品创新功能,可以在不同地区或世界各地的产品开发部门之间开展有效的协同”。
UGS公司和HP公司强强联手:成熟的解决方案、无与伦比的丰富经验、成功的应用。
Teamcenter Community Appliance是UGS和HP公司长期紧密协作的成果,两家公司都是经验丰富的行业供应商,为全球制造业用户提供PLM软件、硬件和相关的服务并在实践中得到了全面的检验。 该解决方案是建立在微软Windows®服务器系统之上的, 含有UGS公司的Teamcenter社区协同模块,Teamcenter是世界上应用最广泛的PLM软件组合。该系统在HP公司的HP ProLiant服务器上运行,同时配有HP软件系统、存储系统、网络转接系统、HA装置等,这些都是与UGS公司的规划、实施和技术支持服务等以捆绑式方式提供的。
Teamcenter Community Appliance解决方案的目标是减少成本和时间的浪费,可以在现有的Teamcenter环境中得到迅速统一的应用,还可以和以前发布的PLM Appliance联合使用,UGS公司和HP公司为该PLM Appliance提供了预配置的系统功能,以便于新的Teamcenter PLM解决方案的实施。(参看UGS公司2004年10月27日新闻公报:UGS公司和HP公司发布新的预配置的PLM解决方案,以方便系统的建立、运行和支持功能)。Teamcenter Community Appliance具有高度的可用性和安全性,还具有广泛的兼容性,可以适应各种客户系统环境的要求。
“在产品开发过程中,HP公司一直与UGS公司共同合作,解决产品开发过程中实时工程协同的计算安全问题” HP公司高性能计算机部营销经理Bruce Toal说,“Teamcenter Community Appliance解决方案满足了客户需要迅速有效地使用实时工程协同的要求,该解决方案灵活方便,适应性广,易于使用,可以真正地减少整体购置成本”。
实时工程协同带来真正的商业价值
实施使用高效的实时工程协同应用系统的公司可以体验到该系统的带来的大量益处,可以真正地将其转化成商业价值。
所有这些优点和功能,可以使新产品的创新开发能力更强,使用了Teamcenter Community Appliance解决方案后,这些好处就可以让更多的人来分享。
“Teamcenter的实时协同功能已经改变了我们的工作方式,显著地减少了我们的差旅成本、工程变更次数以及整个产品开发周期”Siemens Industrial Power Generation公司的产品协同主管经理Alan Walker说,“在过去,产品信息都限制在工程项目中,现在则可以通过使用方便的用户界面被各方人员共同使用,无论是销售部门、服务部门、营销部门、制造部门,还是我们的供应商和合作伙伴。我们通过使用Teamcenter在全球够高效地开展全球协作已经使RFP系统的很多应用和运行过程都得到了优化,对设计审查和挑选供应商等方面都带来了很多好处,这样,我们就可以获得更多的时间来开发创新产品,为我们的客户创造更高的价值”。
Teamcenter Community Appliance作为一套完整的解决方案,现在在北美由UGS发售,从2007年第1季度起全世界都可以联系购买,更多的详细情况请浏览我们的公司网站www.ugs.com/products/teamcenter/tccapp.shtml.
关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。
# # #
UGS和Transforming the process of innovation ,Tecnomatix,Teamcenter ,Solid Edge, NX和Velocity Series都是UGS 集团或者其在美国及其它国家分公司的注册商标;在这里所使用的所有其它的标识、商标或服务标志均规其各自所有者所有。
本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本公司的业务、经营结果、对渠道伙伴的预期表现以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素 ,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展有关的风险、客户流失或减少相关的风险、竞争风险、未能创新、经济大幅持久下滑、国际业务风险和汇率波动风险、恐怖活动、收购、定价模式以及知识产权变动风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已在截止2006年6月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K上的季度报告中进行了讨论。对于之后出现的新信息、未来事件或其它,UGS都不承担、更新或修改该前瞻性陈述。
Kevin
Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com