18 January 2007

Siemens PLM Software公布JT数据格式,为全球制造业采用通用的三维语言铺平了道路

北京– 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software 公司今天宣布,Siemens PLM Software公布了最新版本JT™ 数据格式的参考资料,从而完成了其建立一个通用语言以允许全球制造业无缝地共享和保留三维产品数据的下一步计划。

JT问世已有10年,已经从一个用于查看大型CAD文档的轻质备用数据格式演变成了一个可以用于各种需求的灵活的规范,包括产品可视化、协同甚至制造。现在,JT是PLM行业产品可视化和协同中应用最广泛的三维数据格式。通过公布JT规范,极大地增强了JT作为一项长期数据保留格式的用途。

“JT数据格式的公布,增强了JT作为一个长久数据标准的开放性和生命力,”戴姆勒-克莱斯勒信息技术集团研究和梅赛德斯汽车集团开发总监Alfred Katzenbach说,“今天的公布使戴姆勒-克莱斯勒能够把JT用作三维主格式,在PLM工作流程中以数字化方式表现我们的产品,包括以直观方式评估产品,全球供应商协同以及数据长期存档等。”

通过协同加强创新

全球各地的制造商采用的PLM平台参差不齐,产品生命周期管理软件种类繁多。作为一种通用语言,JT可以帮助制造商共享三维产品数据,在该平台里提高生产力。此次JT的公布,进一步增强了用户对该格式的信心,无疑将加快“JT驱动”应用软件的开发。这些软件将通过增强协同以促进产品创新。

“我们研究发现,JT等协同技术可以极大地提高公司协同、创新以及满足产品开发时间要求的能力,”Daratech的首席执行官Charles Foundyller说,“JT的公布是为整个行业更好的协同而迈出的突破性一步,是Siemens PLM Software做出的令人激动的、创新之举。”

综合参考

JT文件格式参考--Siemens PLM Software的8.1 于2006年12月正式刊印,是一个全面的250页的文件,详细描述了JT文件格式,从对文件结构和数据段的完整描述到对JT数据压缩、编码以及最佳实践的深入讨论,无所不包。

“我们已经对该文件进行了评估,结果显示该文件确实组织得相当好,内容详尽,任何需要读取和/或创建JT文件格式的人都可以使用,”达姆施塔特工业大学教授Reiner Anderl说,“通过兑现公布JT的承诺,Siemens PLM Software继续向其客户展示开放的业务模式。”

JT Open计划成员的领先地位和利益

JT的持续开发、扩大和推广是建立在JT Open计划基础之上的。JT Open计划是一个全球性组织,由全球领先的制造商、ISV以及高等院校组成,致力于在全球范围内建立一个广泛、开放的标准,以数字化方式表现三维产品数据。2005年11月,JT Open管理评审委员会(MRB)一致同意,由于JT技术已经成熟,达到了很高的工业应用水平,启动JT格式公布流程的时机已经成熟。JT Open 成员将继续享有各种独家的会员资格利益,可以影响JT格式的演变,使用Siemens PLM Software开发的JT读写技术。

“当Siemens PLM Software在2003年11月帮助建立JT Open计划时,我们就已经向客户以及JT Open成员承诺要在将来适当的时候公布JT,为JT Open成员以及整个PLM行业提供最佳的利益,”Siemens PLM Software产品部执行副总裁Chuck Grindstaff说,“今天我们实现了这一承诺,对此我们感到非常自豪,同时在帮助全球制造商通过一个共用的PLM语言来改善创新流程方面,我们也非常感谢JT Open成员所展示出来的牢固领导地位。”

关于Siemens PLM Software

Siemens PLM Software公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。Siemens PLM Software的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用Siemens PLM Software开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问Siemens PLM Software的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。 

# # #

UGS, JT和Transforming the process of innovation 都是Siemens PLM Software 集团或者其在美国及其它国家分公司的注册商标;在这里所使用的所有其它的标识、商标或服务标志均规其各自所有者所有。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本公司的业务、经营结果、对渠道伙伴的预期表现以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展有关的风险、与客户流失或减少相关的风险、竞争风险、未能创新、经济大幅持久下滑、国际业务风险和汇率波动风险、恐怖活动、收购、定价模式以及知识产权变动风险。关于这些和其它相关风险因素,Siemens PLM Software已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K上截止2006年6月30日的季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,Siemens PLM Software都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

 

 

 

 

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com