14 March 2007

Siemens PLM Software推出全球最畅销的基于PC的 CAE应用程序 - Femap Version 9.3版

北京—全球领先的产品生命周期软件和服务提供商Siemens PLM Software公司,今天隆重发布了Femap®系列软件的9.3版,即Siemens PLM Software Velocity系列的FEA组件。

Femap®系列9.3版是Siemens PLM Software发布的具有强大的预处理和后处理FEA功能的最新版产品。Femap以其与Nastran®软件的紧密集成而闻名,尤其是Siemens PLM Software自有的NX® Nastran求解器。Femap的最新版本特别为专业工程人员和分析人士,延续了该软件在应用和功能方面20年的创新历史。

“Femap的一大优势在于其与Nastran求解器的集成度,”Siemens PLM Software Velocity系列软件部副总裁Bill McClure说,“新版本大大增强了Femap软件对Nastran功能的支持能力,并增强了用户界面操作功能和建模能力。”

Femap系列9.3版增加了许多新的建模功能,并通过以下新功能扩展了Nastran的支持和集成能力:

  • 通过数据曲面进行载荷施加的新方法;
  • 螺栓预载建模;
  • 支持针对冲击谱分析的新型动态设计分析法(DDAM――dynamic design analysis method);
  • 增强了动态分析的支持,特别是复特征值值和转子动力学,及利用超单元进行子结构处理,新线性接触选项及虚拟流体建模法建模;
  • 新的复合板壳建模对话框,通过等效单层性质计算实现复杂层级的组建;
  • 扩展型的数据曲面处理能力包含1-, 2- ,3-D数据曲面,允许结果数据传至另一模型以作后续的分析;
  • 用户界面有进一步的改进,特别是模型信息树(Model Info tree);
  • 增加了通过偏移曲面形成实体的新功能;
  • 通过“客户工具(Customer Tools)”工具条进入API;
  • 增强的后处理――处理部分模型的结果云图;

Femap系列9.3版将于本季度面市,欲知更多信息,请登录 www.ugs.com/velocitywww.ugs.com/femap

关于 Siemens PLM Software Velocity 系列

Siemens PLM Software Velocity系列是一套模块化、集成式解决方案,用于满足中端市场的产品生命周期需求。该系列包括一套预设的数字产品设计、分析、生产和数据管理软件,Siemens PLM Software Velocity系列运用了当今最好的操作实践、实现了软件使用和安装的重大突破。新兴制造业者可以以相当低的成本购买Siemens PLM Software Velocity系列产品并实现其创新过程,Siemens PLM Software Velocity系列的所有产品都可以完全扩展至Siemens PLM Software的企业级PLM软件组合中。

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software 公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有47,000 家客户,全球装机量近430万台套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。Siemens PLM Software 的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以提供世界级的产品和服务,同时利用Siemens PLM Software开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问Siemens PLM Software 的全球网站www.ugs.com 以获得更多信息。

备注:UGS、Transforming the process of innovation、Femap 和Velocity系列是Siemens PLM Software公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。NASTRAN是NASA的注册商标,所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于各自持有人。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括产品的预期利益、客户接受度、持续创新及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与客户流失或减少相关的风险、竞争风险、国际业务风险和汇率波动风险、定价模式、伙伴战略以及知识产权变动风险。关于这些和其它相关风险因素,Siemens PLM Software已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-Q上截止2006年6月30日的季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,Siemens PLM Software都不打算或承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com