20 April 2007

Siemens PLM Software的NX5 CAD/CAM/CAE软件让大中华区制造企业“如虎添翼”

北京,全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software公司今天在北京举办媒体发布会,在大中华区推出第5版NXTM软件,并向与会者介绍NX 5如何通过技术创新让大中华区制造企业“如虎添翼”。作为下一代UGS®数字产品开发软件,NX 5可帮助企业加速产品创新,实现更高的成本效益。

NX 5包括了无约束的设计(Design Freedom)、主动数字样机(Active Mockup)和NX由你做主(Your Way)自定义功能等多项技术革新,可为用户提供更多的灵活性、更好的协调性,以及更高的生产力。此外,NX5把CAD/CAM/CAE无缝集成到一个一体化的、开放的环境中,为客户提供了崭新的、更直观的用户界面和更强劲的创新效能。

Siemens PLM Software大中华区总裁袁超明表示:“今年正值UGS进入中国20周年,20年来,Siemens PLM Software始终致力于以先进的软件技术帮助中国企业推动产品创新,提升企业综合竞争力。NX 5可有效满足大中华区市场日益增长的需要,也将为用户提供获取知识、再利用最佳实践,并实现标准化的创新功能。NX 5在大中华区的发布也再次彰显了Siemens PLM Software对发展中国市场的承诺和决心。”

NX 5数字化产品开发系统通过提高产品和流程信息效率来驱动技术革新。利用其独特的基于知识的工程方法,NX可有效推动技术创新,进而增强中国企业在整个业务范围内高效利用各种知识的能力。此外,凭借着服务于全球各行业用户的成功经验,NX解决方案可以帮助大中华区的用户全面改善设计流程的效率、缩减成本,并缩短产品上市时间,在全球化创新网络中扮演越来越重要的角色。

北汽福田汽车股份有限公司首席信息官杨国涛表示:“利用NX系统,我们的总体工作效率获得了极大的提高。三维模型数据与二维图纸数据的一致性由原来的50%提高为90%;通过NX进行模具设计加工,在产品质量获得显著提高的同时,设计周期缩短了40%,加工周期缩短了30%;通过NX的知识重用也让我们的第一次产品设计缺陷减少35%。”

在中国,NX软件拥有着非常广泛的用户,覆盖航空航天、汽车、高科技电子、机械和消费品等多个领域。同时,NX软件也促进了中国大陆、台湾和香港地区不同企业之间的设计合作,有效提升了大中华区制造行业整体的设计水平和制造能力。

洪都集团作为NX软件在中国的首个用户,一直与Siemens PLM Software保持着良好的合作伙伴关系。该公司首席信息官宋利康表示:“通过使用Siemens PLM Software的 NX和Teamcenter软件,我们工程师的设计水平和数控制造能力获得了极大的提高。这些软件给我们带来的价值远远超过了我们的预期,帮助我们提升了30%的设计能力,缩短了30%的制造时间,并由Teamcenter管理75%的产品数据。”

三阳工业研发中心主任许文仁表示:“根据多年来应用Siemens PLM SoftwareNX CAD/CAM解决方案的经验,其操作功能的灵活性与简易性使我们在开发不同车型时,能发挥‘创意造型'和‘工艺制造'之间互相整合的最大效益,更快速对应市场需求。”

创科集团工程经理李新城表示:“利用Siemens PLM SoftwareNX产品设计解决方案及其强大的设计能力,我们产品的设计效率大大提高。其卓越的协同能力,灵活的操作手段和出色的知识熔接能力,直接帮助我们改善了原有的设计模式,并实现了产品设计知识的重用。简洁易用的特性极大地缩短了企业内部软件应用培训的周期。”

作为PLM领域的领导者,Siemens PLM Software一直致力于中国市场的发展,并不断加大在中国市场的投入,旨在帮助中国企业由“中国制造”转化为“与中国共同创造”。在NX软件方面,Siemens PLM Software更是与吉林大学和盐城工学院展开积极合作,将中国技术集成到NX软件中,用于进一步改进产品设计与制造流程。

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商,在全球有47,000家客户,约430万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software的愿景是帮助各企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务,同时运用Siemens PLM Software的开放式企业解决方案来推动企业改进其创新过程的使命。欲了解Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请访问网站 www.ugs.com

# # #

注释:本文中报告的测量结果反映的是NX4的改进(除非特别注明,所有测量结果均基于内部测试)。 UGS、Transforming the process of innovation 、JT、NX和Teamcenter是Siemens PLM Software公司或其在美国以及其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记都归其各自的持有人所有。

本次新闻发布中的所有非历史陈述(包括关于客户关系的预期利益、实施的成功性的陈述以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述。这些风险和不确定因素包括但不限于客户流失或规模缩小、国际业务以及汇率波动、定价模式变化、伙伴战略以及知识资产等。关于这些和其它相关风险因素,Siemens PLM Software已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K季度报告(截止2006年6月30日)中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,Siemens PLM Software都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com