20 April 2007

Siemens PLM Software在“第二人生”(Second Life)中启动Siemens PLM Software创新联盟(Siemenes PLM Software Innovation Connection), 成为进驻主流在线虚拟世界中的第一个PLM公司

北京-全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商Siemens PLM Software公司今天宣布启动在Second Life中的Siemens PLM Software创新联盟®(Siemens PLM SoftwareInnovation Connection within Second Life®)。Second Life 是一个完全由其网络居民建立的三维虚拟世界。通过今天的启动发布,Siemens PLM Software成为第一个入驻主流在线虚拟世界的PLM公司。

自2003年向公众开放以来,“第二人生”(Second Life)实现了爆炸式发展,现在全球已有四百多万虚拟居民。Siemens PLM Software将通过其Siemens PLM Software Innovation Connection里面的各个站点来与客户和合作伙伴进行协同,主持虚拟会议并以一种更加逼真的方法来让大家体验其解决方案-就像世界各地的用户每天使用这些解决方案的方法一样。在Second Life 中参与Siemens PLM SoftwareInnovation Connection的客户和合作伙伴有:

  • Hendrick Motorsports(HMS)-唯一连续四年赢得冠军杯联赛的NASCAR®车队。HMS已经获胜150多次,每年制造750台发动机。HMS用Siemens PLM Software的数字化产品开发软件NX®和数字化生命周期管理解决方案Teamcenter®来优化发动机配置,不管在办公室或赛道上都可以立即查找汽车数据,获得需要的信息。在“Siemens PLM SoftwareInnovation Connection”里面,HMS将展示Siemens PLM Software与获胜车队之间的合作关系以及Hendrick的第48号获胜车。
  • JCB和JCB DIESELMAX - 2006年创下350.092英里/小时(563公里/小时)的平均时速并打破柴油动力车陆地速度记录的赛车。这一新记录的创立是因为使用了Siemens PLM Software的NX软件来设计和开发功能强大的JCB444-LSR柴油发动机。获胜赛车使用了两种涡轮加压的高性能JCB444发动机,因为这种发动机具有最初为JCB工程车辆开发的动力、性能和多功能性。在 Second Life 的Siemens PLM SoftwareInnovation Connection中,该公司将展示破纪录的赛车以及柴油发动机。
  • Alloy -UGS的客户,英国领先的产品设计咨询公司之一,为世界各地的企业提供设计和创新服务。在Alloy 公司所在的客户展示区里面,网络居民能够用三维查看Alloy的“概念手机”-Polygon,同时了解UGS® 解决方案是如何使设计工作成为可能的。

“我们进驻 Second Life 仅仅是一个开始,它充分体现了Siemens PLM Software不断向未知领域推进,不断探索更好的方法以实现‘全球化创新网络'这一愿景所作的努力,”Siemens PLM Software公司全球营销执行副总裁Dave Shirk表示,“我们一向对三维内容的创建和协同非常关注,加之我们的大量客户都已经成为了Second Life 里的居民,我们理所当然要全身心投入到Second Life 中。我们期望与世界各地的创新者交流,一起探索把创新产品推向市场的新方法。”

接下来,Siemens PLM Software将在“Second Life讲堂”举行产品发布演示。在2007年,Siemens PLM Software计划发布NX、 Tecnomatix™ 和 Teamcenter组合的新一代产品。

要想了解在 Second Life中的Siemens PLM SoftwareInnovation Connection,请访问 www.ugs.com/secondlife .

Second Life 和林登实验室 (Linden Lab)

Second Life是一个三维的虚拟世界,其来自全球100多个国家的网络人口正在快速增加。在Second Life中,“居民”自己创建并建设这个世界,包括房屋、汽车、夜总会、商店、景观、服装和游戏。

Second Life Grid是由林登实验室(Linden Lab)创建的一个高级开发平台,用于创造一种全新的共享三维体验形式。林登实验室由Philip Rosedale 于1999年成立。作为RealNetworks的前首席技术官,Rosedale 率先开发了许多当今主流的媒体技术,其中包括RealVideo。2003年4月,著名的软件先驱 Mitch Kapor -Lotus开发公司的创始人-被任命为该公司主席。2006年,Philip Rosedale和林登实验室获得了《连线》杂志的商业创新大奖。林登实验室位于旧金山,其资深团队将物理学、三维制图和网络工程的技术经验和为一体。

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商,在全球有47,000 家客户,约430 万台许可装机量,总部位于美国德克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software的愿景是帮助各企业及其合作伙伴通过全球创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务,同时运用Siemens PLM Software的开放式企业解决方案来推动企业改进其创新过程的使命。欲了解Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请访问网站 www.ugs.com

# # #

注释:UGS、Teamcenter、Tecnomatix、NX和Transforming the process of innovation和是Siemens PLM Software公司或其在美国以及其它国家的子公司的商标或注册商标;Second Life® and Linden Lab®是Linden Research公司的注册商标;NASCAR是全国赛车联合会(National Association for Stock Car Auto Racing)或其在美国以及其它国家的分支机构的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记都归其各自的持有人所有。

本次新闻发布中的所有非历史陈述(包括关于客户关系的预期利益、实施的成功性的陈述以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述。这些风险和不确定因素包括但不限于客户流失或规模缩小、国际业务以及汇率波动、定价模式变化、伙伴战略以及知识资产等。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K季度报告(截止2006年6月30日)中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,Siemens PLM Software都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com