跳至内容

02 June 2007

Siemens PLM Software 公司发布了 Siemens PLM Software NX CAM EXPRESS第5版

北京 - 2007年7月 2日 - 西门子自动化与驱动(A&D)集团的旗下机构、产品生命周期管理(PLM)软件和服务的领先提供商Siemens PLM Software公司今天发布了 Siemens PLM Software NXâ CAM Express V5软件。这一最新版本改善了用户界面,提供了预配置的“铣-车”环境,新的工具以及突破性的“自由加工”技术。

Siemens PLM Software NX CAM Express 是Siemens PLM Software Velocity 系列™ 组合里面一个功能全面的、独立于 CAD系统的数控编程应用程序。利用该应用程序,制造商可以定制编程系统,从而提高其加工机床的价值。

“自由加工”技术已申请了专利

Siemens PLM Software NX CAM Express V5 引入了“自由加工”技术,该技术是生成刀具路径的一种新方法。该方法使用已经申请专利的技术来跟踪待加工零件的自然拓扑。传统加工方法与每个表面的基本几何图形分离。“自由 加工”是在传统加工方法上的一次重大进步。

“利用‘自由加工'技术,NC 编程人员可以快速、轻易地制定一个理想的、能够跟随零件的自然形状的切削方法”,Siemens PLM Software公司部件生产系统副总裁Andreas Saar表示。“新的‘简化'精加工刀具路径采用了‘自由加工'技术,使编程人员免受多表面施加给三维零件模型上的约束限制。”

新的精加工刀具路径“简化”了加工过程

新的“简化”刀具路径是一种精加工刀具路径,采用了“自由加工”技术。该刀具路径由系统为一组给定表面自动识别的流动曲线驱动。“简化”在流动曲线之间自动内插,并将顺利生成从初始几何图形到精加工几何图形的形态。这些平滑、连续的切削模式是高速加工的理想选择,不仅可以缩短切削时间,而且还可以提高精度。

“ 自由加工 技术与 简化 刀具路径是一种很好的新加工方法,” CIMdata 主席 Alan Christman表示,“该技术会产生非常高的零件表面精度,减少刀具磨损和断裂,提高用户生产力。测试表明,加工时间可以减少20%,并且对零件进行单独 精加工处理的需要也减少了。CIMdata 认为该技术是在传统加工方法上的一大进步,因为传统加工方法直接与每个表面的基本几何图形分离。CIMdata 很看好该项技术进步,相信它很快就会广泛地被行业接受。”

更新的用户界面改善了人机互动

Siemens PLM Software NX CAM Express V5 对用户界面进行了大幅更新,改善了 NC 编程过程,提供了更多的图形反馈、过程引导和命令协助。该界面缩短了学习曲线,减少了迭代,使刀具路径变得更为简洁。

“Siemens PLM Software公司继续提供强大的、新的CAM功能,”美国加利福尼亚州Extreme Precision公司总裁Matt Ellis表示,“新的用户界面将为所有用户带来很大的方便,尤其对于那些刚刚使用 Siemens PLM Software NX CAM Express的用户。该界面的外观简洁,色彩丰富,可以把用户带到他们希望去的地方。Siemens PLM Software 继续提供最好的 CAM 功能。通过V5,他们证明了这样一点,即深层次功能也可以变得简单易用。”

预配置的铣-车复合加工环境

预配置用户环境的面板进行了扩展,增加了预配置的铣-车复合加工环境。这些环境简化了软件,提高了生产力 - 尤其提高了新用户的生产力。它让用户集中精力完成多功能车削中心和铣-车机床编程任务,帮助更快、更高效地生成程序。

在机床工具包中添加了新工具

Siemens PLM Software NX CAM Express 对后加工和已有的机床仿真功能进行了全面补充。Siemens PLM Software公司还提供了完整的机床工具包,用于为普遍使用的多功能铣削-车削机床快速开发高级解决方案。Siemens PLM SoftwareNX CAM Express V5 为Mori Seiki NT 和Mazak Integrex系列增加了机床支持工具包,这些工具包提供了一个直接环境,用于对复杂运动进行可视化处理和仿真,检查运动转塔之间的干扰,并记录完整的铣削-车削程序。 要想了解更多信息,请访问 http:// www.solidedge.com/v20 .

关于 Siemens PLM Software Velocity 系列

Siemens PLM Software Velocity 系列™ 是一个综合性、模块化、集成化的解决方案组合,用于解决中端市场对产品生命周期管理(PLM)的需求。Siemens PLM Software Velocity 系列由预配置的数字化产品设计、分析、制造和数据管理软件组成,利用行业的最佳实践,在易用性和实施方面取得了极大的突破。中等规模的制造商可以利用Siemens PLM Software Velocity 系列的力量来改善创新过程,同时保持较低的总拥有成本。Siemens PLM Software Velocity 系列的所有产品都能够全面升级到Siemens PLM Software的行业领先的、企业级的PLM产品线。

关于 Siemens PLM Software

西门子自动化与驱动集团(A&D)旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全世界有47,000个客户,装机量440万套,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software的开放式企业解决方案可以助力企业及其合作伙伴通过全球化创新网络进行协作,以提供世界级的产品和服务。要想了解关于Siemens PLM Software产品和服务的更多信息,请访问网站 http:// www.siemens.com/ugs .

关于西门子自动化与驱动集团( Siemens A&D )

西门子自动化与驱动集团(A&D)位于德国纽伦堡,是自动化和驱动领域的世界先驱。A&D开发的产品包括:为制造和流程行业以及电子装配行业提供标准产品和系统解决方案,并且为所有行业提供解决方案,比如为整车厂或化工厂提供自动化解决方案。除这些产品和服务外,A&D 还提供用于连接生产与管理(水平和垂直IT集成)以及优化生产流程的软件。A&D在全球有70,600名员工,在2006年财政年度(截止到9月30日),整个集团接收订单达141.08亿欧元,销售收入为128.48亿欧元,盈利高达15.72亿欧元(根据美国GAAP)。要想了解关于A&D的更多信息,请登录网站http:// www.siemens.com/automation

# # #

注:Siemens(西门子)和西门子徽标是西门子公司的注册商标。其它所有商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。

 

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com