15 August 2007

微软加入VELOCITY系列联盟

北京-2007年8月15日- 西门子自动化与驱动集团(A&D)旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商, 今天宣布软件、服务和解决方案的全球领导者微软公司成为Siemens PLM Software Velocity系列联盟的最新成员。Siemens PLM Software Velocity系列联盟是Siemens PLM Software在亚太地区推出的一项合作计划,旨在推广PLM技术在中小型制造企业中的应用。

Velocity系列联盟可以帮助中端制造企业在高效、优化的硬件以及网络平台上运行PLM软件,从而促进创新。微软加入由现有成员 Siemens PLM Software、HP 和 Intel组成的联盟,从而使中端市场企业更容易获得、实施并维护PLM技术。

Siemens PLM Software Velocity 系列是面向PLM中端市场推出的第一个综合的、预配置的涵盖数字化产品设计、分析以及制造流程和数据管理的软件组合。所有应用软件都建立在Microsoft Windows® 平台基础上,可以轻易集成到客户已有的IT架构里面,把营运成本降到最低,并使易用性得以最大化。比如,Siemens PLM Software TeamcenterTM Express 是建立在微软的Windows Server® 2003操作系统以及SQL Server™ 2005 数据库软件等标准上的。

微软亚太地区中小市场解决方案和伙伴集团总经理Benoit van Thienen表示,“Siemens PLM Software和微软有着长远的共识,即提供满足我们共同客户所需的各种创新PLM解决方案。微软很高兴与联盟的其他伙伴一起努力,减少新PLM客户的进入成本。中端制造企业可以利用Siemens PLM Software Velocity 系列的技术力量以及联盟其他伙伴的支持来改善其创新流程。”
微软加入 Siemens PLM Software Velocity 系列联盟,进一步巩固了微软与Siemens PLM Software PLM Software之间的已有合作关系,用户可以将Siemens PLM Software的解决方案集成到微软的商务应用管理平台上。

Siemens PLM Software亚太地区资深副总裁陆瀚指出,“中端制造企业要创新,必须确立一个旨在加速新产品上市速度的 PLM 战略,Velocity系列联盟致力于以较低的进入和拥有成本为中型企业提供 PLM解决方案 ,并且为其带来高额投资回报率。微软理解企业在降低成本的同时提供顶线收入增长的需求。Siemens PLM Software和微软将携手开展销售和市场推广活动。通过针对中端市场制造商的软件、硬件联合报价,联盟将可以降低PLM 解决方案的拥有成本。” 关于更多信息,请访问网站 www.vsconsortium.net .

关于西门子自动化和驱动集团(Siemens A&D)

Siemens PLM Software Velocity系列™ 是一个综合性、模块化、集成化的解决方案组合,用于解决中端市场对产品生命周期管理(PLM)的需求。Siemens PLM Software Velocity Series由预先配置好的数字化产品设计、分析、制造和数据管理软件组成,利用行业的最佳实践,在易用性和实施方面取得了极大的突破。中等规模的制造商可以利用Siemens PLM Software Velocity Series 的力量来改善创新过程,同时保持较低的总成本;Siemens PLM Software Velocity Series 的所有产品都能够全面升级到Siemens PLM Software的行业领先、企业级的PLM完整组合。

关于 Siemens PLM Software

Siemens PLM Software PLM软件公司是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商,在全球有47,000个客户,装机量440万套,总部位于美国德克萨斯州德普莱诺市。Siemens PLM 软件的愿景是帮助企业及其合作伙伴通过全球化创新网络进行协作,提供世界级的产品和服务,同时运用Siemens PLM Software公司的开放式企业解决方案来帮助企业完成创新流程革新的使命。要想了解关于Siemens PLM Software公司产品和服务的更多信息,请访问网站 http:// www.siemens.com/Siemens PLM Software .

关于西门子自动化和驱动集团( Siemens A&D )

西门子自动化和驱动集团(A&D)位于德国纽伦堡,是自动化和驱动领域内的全球领先制造商。A&D开发的产品包括:为制造和工艺行业以及电气安装行业提供标准产品,为机床提供系统解决方案,并且为所有行业提供解决方案,比如为整车厂或化工厂提供自动化解决方案。除这些产品和服务外,A&D 还提供用于连接生产与管理(水平和垂直IT集成)以及优化生产过程的解决方案。在全球有70,600名员工,在2006年财政年度(截止9月30日),整个集团订单金额为141.08亿美元,销售收入为128.48亿美元,盈利高达15.72亿美元(根据美国GAAP)。要想了解A&D的更多信息,请登录网站http:// www.siemens.com/automation

# # #

注:Siemens 和 Siemens标志是西门子公司的注册商标。Siemens PLM Software、GS Velocity Series 和Teamcenter 是Siemens PLM Software公司或其在美国及其它国家的商标或注册商标。Microsoft、Windows、Windows Server 和 SQL Server 是微软公司的商标或注册商标。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com