01 March 2006

UGS 发布 Teamcenter 仿真软件;第一个满足分析领域独特需求的端到端仿真数据管理环境

FOR RELEASE Wendsday, March 01, 2006

 北京-全球领先的产品全生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS今天宣布,发布Teamcenter® 仿真软件,以扩展在整个产品生命周期进行分析数据管理的价值。  Teamcenter Teamcenter 是 UGS的数字化生命周期管理解决方案,是世界上使用最广泛的PLM组合,并且刚刚获得了《工业周刊》(IndustryWeek)2005年年度技术奖。and winner of the IndustryWeek Technology of the Year Award for 2005.

这次发布是UGS生命周期仿真战略的关键组成部分,UGS 公司董事长、首席执行官兼总裁Tony Affuso在2006年数字化技术峰会上发表的主题发言中宣布了这一战略。(参见单独的新闻稿)

“由于拥有世界上使用最广泛的PLM组合,因此我们最能够给整个产品生命周期提供仿真数据、过程与工作流程管理,” Affuso 说。  “根据我们的新战略,我们可以满足我们企业客户的关键分析需求,包括把仿真集成到生命周期的其他阶段,提供关键的工作流程管理以及提供一个最佳实践框架。UGS有别于竞争对手的关键之处仍然在于我们的开放式框架。我们的客户需要我们通过开放式技术所提供的广泛且大型的数据管理框架。”

满足市场需求

Teamcenter Teamcenter 仿真解决方案满足汽车、航空和国防工业中那些只拥有小型分析工作团队的公司及制造商的需求。  它利用整个Teamcenter 组合的功能与灵活性,并且是唯一能够满足端到端分析数据管理需求的解决方案。它包括通过以下项目开展CAE流程的管理与改进:

§        自动化最佳实践

§        定义要分析的零部件和子系统

§        允许数据重复使用

§        验证设计并确认正确的分析程序

§        增加对性能信息的访问 .

Teamcenter 作为管理产品与流程知识和多种软件解决方案的单一来源系统,已经得到了实践的检验。日益增加的分析数据量和复杂程度,以及变量和配置控制的复杂性得到了有效地处理。Teamcenter 仿真解决方案将集成的仿真工作流程和程序执行与Teamcenter 的广泛功能结合在一起。

生命周期仿真的独特可视化环境  

Teamcenter 仿真解决方案是一套生命周期仿真的独特可视化环境。Teamcenter 与 UGS 的 NX 数字化产品开发环境集成。通过集成,NX 仿真流程工作室可以让专家利用可视化工作流程定义来快速定义与制度化最佳实践。  因此,可以在更短的时间内验证更多的设计。  使用NX 仿真流程工作室的供设计人员使用的全新分析向导将于第二季度随NX上市。

广泛而且大型的解决方案

与那些小型的 CAE 行业对手不同,UGS 具有广泛数据管理的实力,可以满足分析数据管理需求。Teamcenter 仿真解决方案可以实现在多个数据库中管理大量数据,从而满足分析领域的复杂需求。  For example, UGS recently例如,UGS 最近设定了高性能计算能力方面的新标准,因为它成功执行了一个2亿自由度(MDOF)的模型,使用八个共享内存平行模式的处理器处理了4.2兆兆字节的输入/输出量。(参见单独的新闻稿)  

关于UGS

UGS是全球产品生命周期管理(PLM)软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400 万台套。UGS 的总部位于德克萨斯的普莱诺,公司的远景是借助 UGS 开放的企业解决方案,为全世界的机构及其合作伙伴提供全球化的创新网络,以制造出世界级的产品和服务,使他们得以顺利实现创新流程的转变。关于 UGS 产品和服务的更多资料,请访问网站www.ugs.com

注:  UGS、NX 和改变创新过程是 UGS 公司或其在美国及其他国家分支机构的商标或注册商标。  所有其他商标、注册商标或服务标志属于各自的持有者。

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识财产。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见最近提交 SEC 的文件Form S-4 中的注册声明。   UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。

 

主要联系方式

Dora Smith
+1 314 264 8480
dora.smith@siemens.com