01 March 2006

UGS 的 NX Nastran 设定了高性能计算能力的标准;可以在整个生命周期里实现实时仿真

NX Nastran 因解决了已知的最大型而且最快的计算问题而在同类产品中设定了新的标准

FOR RELEASE Wendsday, March 01, 2006

北京-全球领先的产品全生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS今天宣布了新加盟的 NX™ Nastran®® 客户, 以及NX Nastran因解决了一个2亿自由度(MDOF)的模型而在同类别产品中设定了新的标准,这是已知的同类最大型而且最快的一次计算。

“这一突破扩大了我们在高性能计算方面的领导地位,” UGS 公司董事长、首席执行官兼总裁Tony Affuso 说。“NX Nastran 是生命周期仿真战略中的核心部分,可以在整个产品生命周期里实现实时仿真。我们期待着 NX Nastran 在不久的将来解决高达十亿自由度的问题。它的可伸缩性和速度大大改进了我们客户的生产力,从而实现更快的创意验证并加快创新步伐。”

2005 年第4季度的NX Nastran 新客户

  • AMES欧洲航空防务及航天公司(EADS) SODERN -生产用于定位卫星所用低轨道和对地静止轨道的圆锥型扫描地球传感器。
  • Florida佛罗里达涡轮科技公司-工业与飞机气轮机和火箭行业的气轮机零部件设计、制造与支持全套服务的领先提供商。
  • INTALES 公司-为航空工业提供整套的结构分析,从传统的应力工程到前沿的数字应用。
  • Joe Gibbs Racing - 2005年度 NASCAR® NEXTEL 杯冠军队。
  • 洛克希德马丁航空工业公司-军用飞机开发与生产的全球领头羊。
  • 日产汽车有限公司-汽车产品、工业机械和船用设备的制造、销售与相关业务方面的世界领袖。
  • Saber 设计与分析服务公司-通过应用有限元方法和CAE工具对工程问题提供机械、热力和流体的解决方案。
  • SEIV Aquitaine - PIB集团子公司,设计、制造和维护复杂和/或关键设备与系统,主要是机械应用。
  • 卡昂大学-法国主要的高等学院。

技术规格

NX Nastran 对一个200 MDOF的模型进行了线性静态分析,该模型由超过3400万个四边形外壳元件和大约3500万个节点组成。开展的分析是要仿真机翼结构在剪切负荷条件下的行为。  在经过七个小时的分析后获得解决方案,在此期间,使用八个共享内存平行模式的处理器处理了4.2兆兆字节的输入/输出量。 使用的最高内存量是200亿字节,所需的磁盘空间是9710亿字节。  这些数字标志着在隐含有限元分析领域取得了非凡的突破。

The 该分析是在刚刚推出的 IBM 系统 p5 570 上运行的,系统配备16 POWER5+™ 处理器,运行频率 2.2 GHz,128 GB的DDR2内存。  1.4 兆兆字节的临时文件系统分布在19 个内部 15k rpm 的磁盘上。

通过把几台机器组成机器集群并利用NX Nastran行业领先的分布式数字技术,即阶层式分布存储阵列(HDMP),NX Nastran 将能够在不久的将来解决高达十亿自由度的类似问题。

关于UGS

UGS是全球产品生命周期管理(PLM)软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400 万台套。UGS 的总部位于德克萨斯的普莱诺,公司的远景是借助 UGS 开放的企业解决方案,为全世界的机构及其合作伙伴提供全球化的创新网络,以制造出世界级的产品和服务,使他们得以顺利实现创新流程的转变。关于 UGS 产品和服务的更多资料,请访问网站www.ugs.com

注:  UGS、I-Deas、NX 和改变创新过程是 UGS 公司或其在美国及其他国家分支机构的商标或注册商标。  Nastran是NASA的注册商标。NASCAR 是国家赛车协会公司或其在美国及其他国家分支机构的商标或注册商标。所有其他商标、注册商标或服务标志属于各自的持有者。

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识财产。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见最近提交 SEC 的文件Form S-4 中的注册声明。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。

 

 

主要联系方式

Dora Smith
+1 314 264 8480
dora.smith@siemens.com