跳至内容

01 March 2006

UGS 宣布生命周期仿真战略,是世界第一个端到端的数字化仿真解决方案

生命周期仿真可以满足企业日益增长的在整个产品生命周期里对仿真的交付与管理的需求。

FOR RELEASE Wendsday, March. 01, 2006

 北京-全球领先的产品全生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS今天宣布了其生命周期仿真战略, 即提供PLM行业里第一个端到端的集成数字化仿真解决方案,在一个协同的、可视的、可控的开放式环境中实现实时产品开发仿真。

今天发布的主要内容包括:

  • 发布Teamcenter 仿真解决方案, 第一个端到端的开放式集成仿真数据管理环境,将仿真纳入到整个产品生命周期管理的范畴来。此外,将通过NX中的NX™仿真流程工作室提供新的分析向导。NX能够为生命周期仿真提供独特的可视化环境。(参见单独的新闻稿) (See separate release.)

  • 另外,UGS 还宣布了NX数字化仿真方案最近加盟的新客户,以及NX Nastran®® set a通过解决一个2亿自由度的模型而在同类别产品中建立的新基准,这是已知的最大型而且最快的一次计算。(参见单独的新闻稿) (See separate release.)

  • 与FunctionBay公司建立技术伙伴关系,UGS 可以在NX数字化仿真软件中运用 RecurDyn™ 多体动力学求解程序。(参见单独的新闻稿)  (See separate release.)

UGS 公司董事长、首席执行官兼总裁Tony Affuso 表示:“今天发布的新闻再一次验证了UGS 做出的承诺,即在整个产品生命周期里提供实时仿真以推动产品创新。数字化仿真是不断创新活动中不可分割的一部分,因为它可以让企业解决大型复杂的产品开发问题并利用仿真结果尽可能在流程早期指导产品设计决策。在过去五年时间里,我们大大地扩展了在仿真方面已经拥有的40年历史经验,这次的发布标志着我们的努力取得了非凡的成就。我们的许多竞争对手还在计划在未来提供仿真解决方案的时候,UGS现在就已经提供经过实践检验的产品了。”

满足市场需求

通过这次的全新仿真产品发布,UGS 可以满足市场对可视化仿真技术日益增长的需求。

Daratech 公司市场分析部高级副总裁Monica Schnitger说:“Daratech的研究显示,目前对CAE应用程序以及在产品设计流程中如何利用CAE的兴趣已经达到空前高的水平。事实上,在Daratech 最近一次有关CAE使用情况的调查中,有60%的被调查者表示2006年将会增加在CAE方面的投资。毫无疑问,UGS是这一浪潮中的一部分,它将促进仿真更加深入地应用到整个产品生命周期中来。”

开放式仿真框架

生命周期仿真的核心部分是它的开放性。UGS通过在其范围广泛的仿真解决方案中显著增加PLM XML的使用,扩展了经过实践验证的PLM开放式框架,从而使得UGS的合作伙伴和客户可以利用与UGS用于自己应用程序相同的知识与最佳实践功能。此外,UGS具有行业领先地位的JT™可视化技术可以实现让每个人都可以利用仿真结果,从而在创意验证中提高协同性。

“在PLM行业内,UGS产品的开放性无可比拟,我们的生命周期仿真解决方案提供一个开放式框架,将仿真集成到PLM环境中去,从而支持了我们的PLM开放战略,”UGS产品执行副总裁 Chuck Grindstaff 说。 UGS.   。“这种开放性战略确立了我们在企业级别拥有的独特优势,并为我们领先的仿真解决方案增添了新的动力。”

关于UGS 

UGS是全球产品生命周期管理(PLM)软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400 万台套。UGS 的总部位于德克萨斯的普莱诺,公司的远景是借助 UGS 开放企业解决方案,为全世界的机构及其合作伙伴提供全球化的创新网络,以制造出世界级的产品和服务,使他们得以顺利实现创新流程的转变。关于 UGS 产品和服务的更多资料,请访问网站www.ugs.com

注:  UGS、NX 和改变创新过程是 UGS 公司或其在美国及其他国家分支机构的商标或注册商标。  Nastran是NASA的注册商标。 Recurdyn是FunctionBay公司的注册商标。所有其他商标、注册商标或服务标志属于各自的持有者。

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识财产。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见最近提交 SEC 的文件Form S-4 中的注册声明。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。

主要联系方式

Dora Smith
+1 314 264 8480
dora.smith@siemens.com