23 February 2006

东京电子有限公司(TEL—Tokyo Electron Limited),全球领先的半导体生产设备供货商,继续购买UGS公司的Solid Edge作为三维设计的平台

FOR RELEASE Thursday, February 23, 2006

日本东京市和美国德克萨斯州布莱诺市——UGS公司,全球居领导地位的产品生命周期管理(PLM——Product Lifecycle Management)软件和服务提供商,今天宣布东京电子有限公司(TEL)——全球领先的半导体生产设备(SPE)和平面显示器(FPD)设备供货商,继续购买Solid Edge作为三维设计的平台。Solid Edge是UGS公司推出的、全球居于行业领导地位的、高性价比的三维CAD软件系统,服务于设计主流的产品生命周期管理(PLM)市场。

 在2001年,TEL公司最初在日本的研发部门先使用Solid Edge,然后逐步推向海外市场。最新的协议使得TEL公司拥有的软件超过400套,集中于TEL集团公司在日本和美国的半导体生产设备(SPE)研发部门。

“半导体行业进入高速成长期,”东京电子有限公司信息系统部半导体工程师Hideaki Amano说,   “为了确立领导地位,我们需要进行创新产品的研发,用于应对客户产品的复杂性和时间紧迫所产生的挑战。自从使用了Solid Edge,  我们已经获得了显著性的设计质量改进。   通过浏览Solid Edge设计的三位模型以及关联的CAE技术,为改善我们的产品质量和可信性做出了卓越的贡献。”

Solid Edge易于使用和培训的特点,帮助TEL公司解决从二维图纸向三维模型设计的过渡,三维数字产品的发展为TEL公司提供了实质性的收益。UGS公司协作设计的支持确保TEL公司创新的产品研发流程得以在全球范围内实施。Solid Edge有能力提供与TEL公司标准CAE系统(由Solid Edge的一家合作伙伴所提供)无缝地互操作,在设计的早期就能够及时检测到设计问题、错误、干涉情况,明显降低成本,大幅度缩短设计周期。另外,Solid Edge新增加的支持大装配件,进一步加速TEL公司半导体生产设备(通常由好几万个零件所组成)的研发工作,

“我们对UGS公司一如既往的加大对Solid Edge性能的改善印象深刻,UGS公司从不拒绝我们的要求和期望,我们希望在Solid Edge V18版中具有线束设计解决方案。”Amano继续说。

“TEL公司成功实施Solid Edge,验证了Solid Edge的强大功能,并加强了UGS在半导体市场的影响。”UGS公司日本分部高级副总裁Haruyoshi Iida说,“Solid Edge使用套数的持续增长源于TEL公司对UGS公司提供的高效率解决方案的信心。我们很荣幸与全球领先的TEL公司合作,并希望在半导体行业内占有更大的份额,分享更大的成功。”

 在对多个主流的中端三维CAD设计系统的综合评估后,TEL公司从2001年开始采用Solid Edge作为其设计标准。TEL公司高度赞扬Solid Edge出众的二维制图能力,以及UGS公司广泛的产品线、卓有声誉的技术服务,这些都是公司最终采用Solid Edge的基本因素。TEL公司决定放弃原有的二维设计系统和传统的三维CAD系统,开始使用Solid Edge进行设计,以提升设计的质量、充分利用CAE技术、减少物理样机的生产、改善产品的研发,节约设计周期并降低成本。最初Solid Edge仅在日本国内使用,进而在全球范围内推广。

解决方案

Solid Edge(www.solidedge.com) 是UGS公司提供的一款功能强大的三维CAD软件,它帮助制造业公司在设计的同时利用Insight技术进行管理,通过降低成本、提高上线利润来获取竞争优势。Solid Edge Insight技术是UGS公司的专有技术,它将设计管理能力内置于CAD系统,帮助整个组织深入了解设计意图,提高协同。辅以Solid Edge先进的核心建模和流程能力,Insight技术使复杂产品的设计变得轻松。Solid Edge在全世界范围内有非常广泛的用户团体,他们分布于全球数千个公司,包括Alcoa、NEC Engineering、Volvo等。Solid Edge Voyager项目包括200个集成的工程软件应用和计算机硬件解决方案。

关于UGS:

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。

注:  UGS、NX 和改变创新过程是 UGS 公司或其在美国及其他国家分支机构的商标或注册商标。所有其他商标、注册商标或服务标志属于各自的持有者。  

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。