FOR RELEASE Monday, April 3, 2006
美国德克萨斯州布莱诺市Solid Edge是UGS公司新推出的Velocity系列产品中的CAD软件,UGS Velocity是首个为中端PLM市场提供的全面、预配置的数字化设计、分析和数据管理软件。
Solid Edge线束设计用于在Solid Edge装配环境中,高效地以过程驱动方式创建电缆和线束。它能够促使电气和机械团队进行协同设计,并且创建完整和精确的数字模型,包括基本的加工信息。
“Solid Edge的线束设计功能对于极端复杂的设计也易于使用”低、中地球轨道卫星系统的领先制造商——轨道系统(Orbital Systems)有限公司的Shawn Oxley说道,“我们公司的所有新产品都用Solid Edge设计,因为该软件能够创建管道和线缆模型,在产品开发时能对产品有直观的认识。”
“随着电气系统复杂性的日益增加,线缆设计成为数字化产品设计的一个关键部分,”UGS公司Velocity系列产品副总裁Bill McClure说道,“我们的线缆设计模块中的向导和有效的编辑工具使得该产品易于使用,减少了对昂贵的物理样品的需求。”
关键功能优点包括:
§ 通过线束向导自动创建管路和线束。
§ 能够从流行的eCAD中导入立即可用的列表文件,eCAD系统包括Vesys™, Mentor Graphics®, Promis-e®, LTX™, Cim-Team™。
§ 通过内置的设计错误检查器对设计问题作出警告并提供实时反馈
§ 通过专利的蓝点技术创建路径,并且通过实时的图形化反馈动态修改路径。
§ “智能的”路径技术能够快速地在设计中创建线路,并精确地穿越夹子和其它组件。
§ 自动放置电气元件,通过预定义的表格自动填写连接信息。
§ 提供全数字化模型,包括加工输出。
获取更多信息,请访问网站:www.ugs.com/velocity有关Solid Edge线束设计的更多信息,请访问以下网页:http://www.solidedge.com/overview/v18_wireharness.htm,下载说明书或者观看在线演示。
关于UGS Velocity产品系列
UGS Velocity产品系列是一套模块化、集成的解决方案,用于满足中端市场产品生命周期管理(PLM)的需求。UGS Velocity系列由预配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组成,利用行业最佳实践、在易用性与实施方面实现了重大突破。中型制造商可以利用UGS Velocity产品系列的强大功能变革其创新流程,同时维持较低的总体拥有成本;而且, UGS Velocity产品系列的所有产品均可以完全扩展至由UGS提供的、行业领先的企业级PLM解决方案。
关于UGS:
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。
Note: UGS, NX, Solid Edge, Velocity Series and Transforming the process of innovation are trademarks or registered trademarks of UGS Corp. or its subsidiaries in the United States and in other countries. VeSys is a trademark or registered mark of VeSys Limited or its subsidiaries in the US and in other countries. Mentor Graphics is a trademark or registered mark of Mentor Graphics Corp. or its subsidiaries in the US and in other countries. Promis-e is a trademark or registered mark of ECT International, Inc. or its subsidiaries in the US and in other countries. LTX is a trademark of ManuSoft or its subsidiaries in the US and in other countries. Cim-Team is a trademark of Cim-Team or its subsidiaries in the US and in other countries. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.
在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。