主要联系方式
Jim
Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
FOR RELEASE Tuesday, April 4, 2006
德克萨斯州普莱诺市 –全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS今天宣布,该公司将在流行的Linux开放源代码操作系统的基础上推出NX™ 4数字化产品开发软件。UGS是世界上第一家为Linux环境提供完整解决方案的PLM软件和服务供应商。
“这是PLM行业的一个里程碑并为UGS客户创造了很大的优势,”UGS产品部执行副总裁Chuck Grindstaff说,“早在去年我们就宣布了Linux计划,而现在又抢在竞争者前面为这一流行的操作环境提供一个世界级的PLM解决方案。UGS率先把该解决方案推向市场的能力是与我们的“开放式PLM”(PLM Open)战略部署是一致的。UGS的“开放式PLM”战略倡导通过开放式、基于标准的软件来加强协作。因此,我们的客户能够直接利用Linux环境的低拥有成本和优异性能。”
作为世界领先的开放源代码操作系统,Linux为客户提供了一个企业级的操作环境,而且拥有成本低。在UGS的客户最常要求的技术中就有Linux 和 x64。作为Linux开放标准战略和使命的一部份,现在UGS在AMD和Intel最新64位技术的基础上提供NX旗舰产品。另外,在今年晚些时候,UGS还将在Linux的基础上推出Teamcenter。
“我们已经把我们的整个CAE环境迁移到Linux,”MTU Aero Engines 的信息管理高级副总裁Erwin Pignitter说,“现在我们非常希望UGS能够为我们提供基于Linux的产品,以便我们能够把CAD 和 PLM 环境也迁移到Linux。我们一直在Linux上对NX 4进行beta测试,对其性能和稳定性非常满意。现在,我们正与UGS密切合作把400 台NX 和所有Teamcenter构件都迁移到Linux。令我们非常欣慰的是,UGS 对Linux产品发布做出了明确承诺,通过Linux,我们预计可以节约 20%的总成本。”
UGS 选择了Novell SUSE Linux Enterprise Server,因为它具有超群的可升级性和稳定性,而这些正是高端工程所需要的。“UGS要开发、提供并支持具有客户期望质量的产品,关键在于拥有一个成熟并得到公认的平台,”UGS主管技术的副总裁Chris Brosz说,“Novell 是第一个支持x64 技术的公司,有经过实践验证的服务全球企业的跟踪记录。”UGS 和Novell正密切合作,在SUSE Linux Technology基础上实施UGS软件。
“我们很高兴地看到,UGS已经把SUSE Linux Enterprise Server作为领导开放源代码战略的平台,”负责产品管理的副总裁Jeff Hawkins说,“之所以从Linux选择SUSE Linux Enterprise Server,是因为它拥有高性能的计算功能。现在,世界上5大超级计算机中,有三个使用SUSE Linux Enterprise Server。对于那些寻求把现有UNIX工作站迁移到一个由Linux在标准PC硬件上提供的成本低廉、升级性强的解决方案,以便在台式电脑上安装Linux的客户而言,NX 4软件的推出无疑具有特别意义。”
该软件的功能优点包括:
§ UNIX® 迁移:客户现在可以充分利用AMD和基于Intel x64的工作站和服务器带来的价格/性能优势。
§ 高性能: 64位应用程序可以解决超大型复杂模型的设计和管理对内存量的要求,缩短产品上市时间。
§ 向后兼容:客户可以在同一台计算机上同时运行64位和32位一个能用程序。
§ 开放式标准::UGS的“开放式PLM”(PLM Open)确保了对Linux及其标准库的承诺。除此之外,UGS还是“自由标准小组”(Free Standards Group)的一个成员,为Linux 标准库(LSB)提供支持。 UGS is also a member of the Free Standards Group, supporting their Linux Standard Base (LSB) initiative.
For more information, visit www.ugs.com/products/nx.
关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。 公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。
Note: 注:UGS、Teamcenter 和Transforming the process of innovation 是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。
在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。
Jim
Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com