跳至内容

20 April 2006

UGS公司的“从PDM开始 (Get Started in PDM)”系列研讨会将帮助中型制造商提升产品研发效率

FOR RELEASE Thursday, April 20, 2006

美国德克萨斯州布莱诺市—UGS公司,全球居领导地位的产品生命周期管理(PLM—Product Lifecycle Management)软件和服务提供商,今天宣布新的全球性系列研讨会。“从PDM开始”系列研讨会关注于帮助中小制造企业实施产品数据管理技术,加速产品研发和工程更改流程的效率,从而加速业务增长。

中型制造商需要面对与大公司相类似压力,要求尽快将创新产品推向市场,并且提升产品质量、降低成本。但是,面对这些挑战,公司经常受制于有限的运作资金、技术和人力资源。UGS公司举办新的系列研讨会的目的就是帮助中型制造商解决这些问题。

研讨会的命名源自一篇新的报告名“从PDM开始”。该报告由领先的PLM行业分析公司CIMdata所发布。报告的亮点是:PDM系统能够满足各种企业的所有需求。中型制造企业逐渐认识到:以前只能在大型制造企业才能够实施PDM,现在中型制造企业也能充分享受PDM带来的显著收益。

CIMdata的报告指出:中小企业从开发和交付基于最佳实践经验的开箱即用(也就是预配置的)数据模型、工作流程以及应用程序中受益。
报告接下来建议说:“市场上所有寻求企业级数据管理解决方案的小型到中型离散型制造公司应该记住,要首先定义自己在有关创建和管理产品定义数据方面的短期和长期业务需求,然后再去寻找最适合自己需要的PDM软件供应商。公司必须牢记:不仅需要选择最合适的PDM技术,还需要适当的供应商——分享他们的经验,使用最快捷、易于实施的商务方案。”


系列研讨会将为中型制造商介绍产品数据管理(PDM)

为帮助中型制造公司理解实施PDM潜在的收益、分享选择PDM系统的建议、取得最佳实践的应验,在系列研讨会中包含以下课题:

  • 查找和重用数据
  • 提高日常的设计效率
  • 管理爆炸的CAD数据
  • 推动协同设计
  • 选择一个PDM系统
  • 实施一个PDM系统

“中型制造公司非常关系PDM实施的复杂度和费用,”UGS公司Velocity系列副总裁Bill McClure说,“‘从PDM开始’项目帮助中型公司了解如何选择和实施一个PDM系统,以及产生的显著商业收益,同时承诺PDM快速实施、更低拥有总成本,并且在将来有能力扩展到完整的PLM方案。”

在线资源将帮助企业实现“从PDM开始”

除了系列研讨会,UGS公司还在网站内推出新的资源http://www.ugs.com/products/velocity/?tce ,以帮助中型企业了解如何实施PDM。另外,如果需要参加“从PDM开始”研讨会,请登陆以下网站:http://www.ugs.com/seminars ,并找到所在地的相关会议信息。

关于UGS Velocity产品系列

UGS Velocity产品系列是一套模块化、集成的解决方案,用于满足中端市场产品生命周期管理(PLM)的需求。UGS Velocity系列由预配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组成,利用行业最佳实践、在易用性与实施方面实现了重大突破。中型制造商可以利用UGS Velocity产品系列的强大功能变革其创新流程,同时维持较低的总体拥有成本;而且, UGS Velocity产品系列的所有产品均可以完全扩展至由UGS提供的、行业领先的企业级PLM解决方案。

关于UGS:

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。