跳至内容

02 May 2006

UGS 发布 Femap Version 9.2,它是世界上最受欢迎的基于个人计算机的CAE 应用程序的最新版本

FOR RELEASE Tuesday, May 2, 2006

得克萨斯普莱诺 ― 全球领先的产品全生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,推出 Femap®软件的9.2版本,这一软件是公司前处理和后处理有限元建模的可靠应用程序。Femap 是UGS中型市场产品组合Velocity Series™ 组合中的有限元分析(FEA)组件,该产品组合是 PLM 行业中第一套综合性、预先配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组合。

Femap Version 9.2 提供深入的有限元建模功能,允许在本地Windows 环境中访问高级分析解决方案。Femap 还与行业内领先的求解程序技术 Nastran 高度集成,构建一套广泛而且综合的CAE解决方案。

“Femap的优势之一是,它独立于CAD和求解程序,实行了UGS的开放式系统政策,”UGS Velocity Series副总裁 Bill McClure说。“在这一新的版本中,Femap 增加了其与Nastran求解程序的集成深度,特别是在触点和连接支持方面。”

在 Femap Version 9.2 中的新功能包括强大的装配处理能力和以下新的增强功能:

  • 装配模型的自动曲面触点探测;
  • 支持最近在NX™ Nastran 4.1中发布的粘胶曲面连接功能;
  • 用户界面中的触点功能合并,可以更容易地定义和访问所有支持触点的求解程序中的触点定义;
  • 数据映射,允许将一次分析的结果映射到另外一个具有类似结构的模型中去,以实现并发分析。例如,从一个粗糙的网格模型得出的热力结果映射到一个紧密的网格模型中,用于并发结构分析;
  • 延伸曲面,可以处理焊接件或焊接结构的建模;以及
  • 改进了图形性能。

首套消费版的 Femap Version 9.2计划于2006年第二季度面市。如需更多信息,请访问:www.ugs.com/velocitywww.ugs.com/femap.

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。

注:UGS、Tecnomatix、 Teamcenter 和Transforming the process of innovation 是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。

在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。

主要联系方式

Susan Cinadr
+1 513 252 9002
susan.cinadr@ugs.com