主要联系方式
Jim
Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com
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
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Press Release Page
Siemens Digital Industries Software Press Release Page
北京-- 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS今天宣布,“SAP认证集成”称号已经被加到Teamcenter® Gateway解决方案的最新版本中。UGS 的合作伙伴 TESIS PLMware,也就是Teamcenter Gateway的开发方,由于该软件获得了 SAP®的认证。该软件把世界上应用最广的PLM解决方案Teamcenter与 mySAP™ Business Suite 解决方案连接在一起。mySAP™ Business Suite是制造业企业资源管理(ERP)应用最广的解决方案之一。
“要充分满足绝大多数现代设计、开发和制造企业的IT需求,PLM 和 ERP 系统缺一不可”以色列飞机工业公司下属分公司ELTA 系统集团的CIO Rami Sartani说,“最新版本的 Teamcenter Gateway 允许我们充分利用Teamcenter 和 SAP在各自领域里的力量,不必劳神费力把数据保存在连接两个系统的 sync 里,有利于以产品为中心的流程开发,不再受到个别系统能力的限制。”
Teamcenter PLM 和 mySAP ERP 之间的协同连接是在 SAP Netweaver 的基础上开发的。SAP Netweaver 是独立软件供应商(ISV)的集成平台,用于集成各种应用程序。。
分析家的研究证实了 PLM/ERP集成的各种优点
CIMdata 在最近的研究报告《PLM 和 ERP 集成:商业效率和价值》中指出,PLM和ERP的集成具有以下优点:
“PLM 掌控着创新流程 – 让公司能够快速创造市场所需的正确产品,提高零件重用率,” CIMdata 的总裁Ed Miller说,“ERP 确保及时根据客户需求生产高质量的产品,并且控制成本。通过紧密集成两种技术,UGS 帮助客户建立起了一种良好环境,在该环境中创新观点可以高效、有效地转化为市场高度需求的高质量产品。”
实施最佳实践
PLM和ERP系统间综合而准确的界面对产品质量、成本和产品上市时间等诸多因素至关重要,而这些正是全球制造商最关心的。作为 PLM Open 商业模式的一部分,UGS 已经设计出了 Teamcenter 软件组合,用于与行业领先的ERP应用程序协同工作。最新版本的 Teamcenter Gateway是各种Teamcenter-SAP集成的一个合理进化。近10多年来,UGS在不断推出各种Teamcenter-SAP集成。
与UGS的长期合作伙伴TESIS PLMware (SAP领域的领先供应商)一起开发的界面已经得到扩展,融入了工程和制造所需的更大的协作功能,从 Teamcenter演进到mySAP Business Suite。
在新版本中,该软件允许Teamcenter 和mySAP Business Suite在整个产品生命周期过程中适当时候分享、同步和/或切断对数据的所有权。比如,一个新近开发的组件可以将其零件ID在 Teamcenter 里面由工程进行初始分配,而作为发布过程的一部分,ERP将根据企业标准分配一个不同的零件 ID。在这一阶段,Teamcenter Gateway 能够允许ERP生成的零件 ID在Teamcenter里面覆盖初始ID,或者 ERP ID 还能够作为一项属性被加入到 Teamcenter 中。对于其它零件属性(比如净重),Teamcenter 将在整个过程中作为参考,而工程师可以从Teamcenter里面得到mySAP Business Suite里面生成的其它属性(比如成本或库存水平),这些属性不断更新,在mySAP Business Suite里面反映其实际值。
实施最佳实践
用于mySAP Business Suite 的Teamcenter Gateway 已经被重新设计,以加入预集成的工作流程,代表最佳Teamcenter 和 SAP的最佳应用实践。同时,它还具有充分的灵活性,可以对非常复杂的流程集成方案进行配置。预定义的工作流程、处理器和数据映射,可以加快所有客户的实施速度。
“Teamcenter Gateway与 UGS的‘开放设计’战略一脉相承,不断增强Teamcenter有效集成客户的各种IT环境的能力,”UGS负责Teamcenter Applications 的副总裁Steve Bashada说,“通过Teamcenter,各个公司能够管理整个产品生命周期 – 从需求提出到产品开发以及制造规划。Teamcenter Gateway 是为与SAP一起使用而设计的,为虚拟和实际世界之间的真正无缝集成设定了一个新标准。”
关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。
关于 TESIS PLMware
TESIS PLMware是一家软件开发和咨询公司,总部位于德国慕尼黑。该公司成立于 1988年,为全球制造企业提供流程集成解决方案并实施产品工程流程。TESIS PLMware 的使命是提供顶级软件和咨询服务,帮助客户实现真正集成PLM流程的梦想。
注:UGS、Teamcenter 和Transforming the process of innovation 是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。SAP和mySAP是SAP AG在德国和其他几个国家的注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。
# # #
在本则新闻中发布的声明不是历史性陈述,包括有关客户采用该产品后的预期收益、持续创新的陈述和其他由前瞻性词汇,例如“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”或“设计”等词汇表达的前瞻性陈述。这些声明可能遭受多种风险和不确定性,从而导致实际结果与该声明有着显著的差异,其中有关的风险包括 PLM 行业发展、竞争、创新失败和知识产权。UGS 已就此及其他有关风险因素展开讨论,详见其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告。UGS 不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的责任或义务,而无论该陈述是新资料、未来事件或其他方面的结果。
Jim
Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com