19 June 2006

UGS Velocity 系列成为该公司在中端市场领先行业的PLM主要里程碑

FOR RELEASE Monday, June 19, 2006.

北京– 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布了一系列里程碑性事件,进一步巩固了该公司率先在中端市场推广企业级PLM技术方面取得的成功。

UGS公司去年推出了UGS Velocity 系列™ 组合,从而成为第一家向中端市场提供企业级PLM技术的PLM提供商。Velocity 系列™ 组合简单易用。UGS 的战略是提供PLM技术,帮助企业改善创新流程,无需大量的IT支持并且维护费用较低。同时,该公司还致力于在一年内将其渠道能力增加50%。

今天发布的重点是针对中端市场广泛采用的PLM解决方案组合推出的几项新内容:

“我们调查发现,中型企业急需与其有限资源相匹配的PLM解决方案,” AberdeenGroup 负责产品创新和工程的副总裁 Jim Brown说,“领先的制造商,包括小型企业,因为实施了像UGS Velocity 系列这样的PLM解决方案,从而收入/收益大幅增长,而成本则大幅降低。”

在UGS Velocity 系列组合中增加NX CAM Express,是 UGS为实现其战略目标采取的最新举措。UGS的战略目标是提供一个综合的模块化集成解决方案组合,帮助中型客户采用一套完整的PLM解决方案,同时把管理费用降到最低并保持较低的总拥有成本。

“自问世以来,该组合发展势头强劲。Solid Edge 已经连续三年实现了两位数增长,Teamcenter® Express 已经被翻译成所有语言进行发行,而Femap 的表现则超过了我们的预期。所有这些指标都足以证明,我们的中端市场战略正被市场广泛接受,”UGS Velocity 系列营销副总裁Bruce Boes说,“通过在该组合中增加 NX CAM Express,UGS向中端市场提供了一种最好的、可以快速实施的CAM解决方案,有很好的机会进一步延伸在中端市场的领导地位。”

全球渠道伙伴计划”拓展了Velocity 系列销售的渠道能力

UGS的“全球渠道伙伴计划”是去年宣布的中端市场战略的关键组成部份,为 UGS Velocity 系列组合提供了强大的动力。

“自去年推出以来,UGS Velocity 系列在中端市场的反映很好,我们的经销渠道能力已经增加了30%,”UGS 负责中端市场和全球渠道销售的副总裁Kerry Grimes说,“由于我们在全球招聘和培训方面做得很成功,我们将继续超额完成增加渠道能力的目标。”

要想了解更多信息,请访问网站:www.ugs.com/velocity.

关于UGS Velocity Series

UGS Velocity 系列TM组合是一个综合性的模块化集成解决方案组合,旨在解决中端市场的产品生命周期管理(PLM)需求。该组合由预配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组成。它利用行业的最佳实践,在易用性和应用方面取得了巨大突破。中型制造企业能够利用UGS Velocity 系列的强大功能来改善创新过程,同时保持较低的总拥有成本;另外,所有UGS Velocity 系列产品,都可以全面升级到UGS的行业领先的企业级PLM解决方案组合。

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。

注:UGS、Teamcenter、NX、Solid Edge、Femap、Velocity Series 和 Transforming the process of innovation是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记都属于其各自的持有人。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本产品的预期利益、客户采用、实施的成功性以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或预测“等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展相关的风险、竞争、未能创新和知识产权等。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

null null