19 June 2006

UGS推出Solid Edge第19版,促进整个价值链的创新和协同

FOR RELEASE Monday, June 19, 2006

北京– 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布推出Solid Edge® 软件第19版。Solid Edge® 软件是UGS推出的行业领先的三维计算机辅助设计(CAD)解决方案。第19版提供了数百个增强功能,是一种经济而有效的解决方案,旨在为整个全球制造价值链提供创新和协同工具。

Solid Edge 是专门为中端CAD行业设计开发的一种以设计为中心的高级解决方案,也是 UGS Velocity 系列组合的一个核心组成部份。今天,UGS还单独发布了一则新闻,对UGS Velocity 系列的各项新增功能和更新进行了总结。UGS Velocity 系列是针对中端市场需求而设计开发的解决方案。

“UGS 了解当今全球制造业的飞速变化,”UGS的Solid Edge营销总监 Adrian Scholes说,“现在,在竞争激烈的供应链中,中小型企业扮演了重要角色。我们认识到,产品设计成功与否,关键在于协作。有了第19版Solid Edge,OEM制造商和供应商就可以在任何地点实现无缝协作,改善并管理各个设计团队之间的协同。”

数百项由客户驱动的增强功能

Solid Edge(第19 版)含有很多增强功能,以帮助用户创建、共享和管理设计信息。 UGS 增加了数百项客户要求的增强功能,作为运动模拟、组装/拆装图像、三维设计注解等新工具的补充;除此之外,第19版还提供可视化协同工具,以利用开放式JT数据格式。开放式JT数据格式是世界上应用最广的轻便格式,用于共享三维产品数据。

Scholes 说,“Solid Edge是二维和三维设计协同领域最为完善的开放式解决方案,第19 版进一步巩固了这一地位。”

Solid Edge 第19版可以为客户带来以下这些功能和效益:

  • 全方位运动仿真 – 第19版提供了诸多功能,能够快速轻易地定义不同运动驱动器之间的关系,比如齿轮、滑轮、液压缸、电动机等等。用户可以为供应商和客户提供精确的运动研究资料,演示一个产品的虚拟外观以及该产品的实际功能。
  • 动画及动态文件 – 增强了用于捕捉、更改和动画显示组装和拆装零件的工具,用户可以用这些工具来生成高质量的图像,提供更清晰的制造指导手册、技术手册和培训材料。
  • JT 文档共享 – Solid Edge 将JT 标准文档格式用于共享零件和组装过程。这样,供应链上的每一个成员,不管使用什么CAD系统来创建文档,都可以交换智能三维数据。
  • 产品制造信息(PMI)– 第19 版提供了根据ASME Y14.41标准进行三维注解设计所需的功能。现在,运用Solid Edge 作为单一个数字化模型来捕捉所有产品信息,设计评审或制造过程中使用的图纸就更少了,甚至不用图纸。
  • 新的制造解决方案组合 – 由于与新的UGS NX CAM Express 软件紧密集成在一起(请见今天单独发布的一则新闻),现在Solid Edge提供了一整套可以升级的制造解决方案,用于协调产品设计、模具设计和NC 编程,以便所有这些过程都并列进行,从而极大地缩短了生产时间。
  • 钣金设计得到改善– 第19版提供了一些新功能,比如角部加劲件、横折和折边。这些新功能与不断增强的行业领先的工作流紧密结合,让用户的竞争优势从产品设计一直延伸到制造。
  • AutoCAD 数据的工作流得到增强– 从二维AutoCAD 过渡到Solid Edge 的用户可以享受更为顺畅的工作流、熟悉的图纸外观和感觉,从而缩短学习时间,并确保一致性和数据的完整性。
  • 新的64位版本 – 有些Solid Edge 用户创建的总成装配零件超过100,000个。对这些用户而言,与第19版一起推出的新 64位版本,将极大地提高创建大型总成和相关图纸的速度。

有了这些功能,企业可以在整个价值链中实施经济有效的协同设计解决方案,同时享受PLM行业领导者提供的单源支持。另外,第19版Solid Edge进一步改进了各种性能增强工具,为机械、机电设备、消费品、夹具、规定装置和模具设计者提供了更强大的工具。

“我们之所以选择 Solid Edge,是因为它简单易用,”SEB 的项目经理 Olivier Pellerin说,“Solid Edge 的功能很多,但是并不复杂。通过‘绘图和动画’功能,我们可以更好地与其它部门沟通。有了第19版,我们在交流中不仅能够告诉对方,而且还能向他们演示,从而提高了我们的生产力。我们发现与Solid Edge 研发人员的合作很轻松愉快——他们会认真听取客户的意见。”

UGS 的渠道伙伴为 Solid Edge的成功提供驱动力

Solid Edge 的每次发布都反映了UGS与其全球渠道伙伴之间的战略关系。Solid Edge 的开发团队依靠UGS前沿销售伙伴的反馈,以确保产品规划设计取得成功。在这一协同环境下生产的产品具有很强的竞争力,能够满足各种市场需求。

“我们与好几家供应商做过洽谈,最后认定 UGS 为我们提供的机会最好,” Emotional Technologies 有限公司的董事总经理 Allen Orchard说,“UGS拥有值得信赖的Velocity 系列等产品,有一个良好的专业化组织,主动提出在各个方面协助我们,而且他们也具有这样的能力。这些优势正是我们所需要的。当然,我们也相信,在市面上,UGS的产品组合是最好的。”
Solid Edge第19版的更多信息,请访问网站:www.ugs.com/velocitywww.solidedge.com/v19.

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。

注:UGS、Solid Edge 和 Transforming the process of innovation是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记都属于其各自的持有人。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本产品的预期利益、客户采用、实施的成功性以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或预测“等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与PLM行业发展相关的风险、竞争、未能创新和知识产权等。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

 

主要联系方式

Dora Smith
+1 314 264 8480
dora.smith@siemens.com