27 June 2006

世界最大的汽车供应商加盟 JT 开放式计划,帮助将 JT 格式打造成为共享三维数据的全球行业标准

FOR RELEASE Tuesday, June 27, 2006

上海 ― 全球领先的产品全生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,世界最大的汽车供应商Robert Bosch 公司已经成为JT™ Open计划的企业成员之一,该计划是PLM行业中日益扩展的一项活动,其目的是在更广泛而且多样化的全球用户之间实现更容易地访问三维产品数据。

JT™ 数据格式是制造行业内使用最广泛的轻型数据格式,适用于共享关键产品信息,包括详细的三维产品几何形状,从而促进在整个产品全生命周期内在企业范围实现协同。

Bosch 的工程师在产品开发中使用多种计算机辅助设计(CAD)软件,公司采用JT帮助促进创新与协同已经超过四年了。而且,几乎每一种主要的CAD应用程序都能够输出轻型的JT文件,因此Bosch 可以在工程以外的其整个组织中无缝地、有效地而且准确地共享CAD数据,向所有部门提供访问与可视化实时三维产品数据。

“打造JT成为三维产品可视化与协同的全球行业标准,将不仅给Bosch,而且可以给整个汽车行业的技术带来有形的商业利益,” Robert Bosch 公司应用研究与生产技术执行副总裁Gerhard Felten 说。“随着一月份UGS宣布其发表JT的意图,我们相信已经万事俱备,可以实现这一目标了。”

“打造JT成为三维产品可视化与协同的全球行业标准,将不仅给Bosch,而且可以给整个汽车行业的技术带来有形的商业利益,” Robert Bosch 公司应用研究与生产技术执行副总裁Gerhard Felten 说。“随着一月份UGS宣布其发表JT的意图,我们相信已经万事俱备,可以实现这一目标了。”

““我们想把JT作为我们与OEM之间本地CAD数据交换的一项选择,” Robert Bosch 公司企业研究与预先工程部的数字化建模与工程协同项目组长Roberto Sorito补充说。“而且,我们将根据图纸越来越少的产品开发流程的要求,进一步影响JT的开发。”

“UGS的远景是为共享三维数据创建一套通用的、开放式的标准,以便任何人都可以通过互联网实现便捷的访问,而不仅仅是那些使用复杂CAD软件的工程师才能访问,”UGS全球市场营销执行副总裁Dave Shirk说。“随着JT开放式计划持续取得长足的进展,包括象Bosch这样享有声望、备受尊敬的全球制造商的加盟,我们正在帮助整个行业向着这一远景迈进。”

关于 Bosch
Bosch 集团是汽车和工业技术、消费产品以及建筑技术的全球领先制造商。在2005财年,公司约 251,000 名员工创造了 415 亿欧元的销售额。公司由Robert Bosch (1861-1942)于1886年在斯图加特组建,当时的定位是“精密机械与电气工程生产车间”,今天,Bosch 集团融制造、销售和售后服务于一体,在140多个国家拥有超过280家子公司和超过12,000 个Bosch 服务中心。

Bosch 集团特殊的所有权结构保证了其财务独立性和企业自由度。因此,公司可以对未来的发展方面承担重大的前瞻性投资,而且公司还可以妥善处理其承担的社会责任以反映其缔造者精神与愿望。Robert Bosch 公司92%的股份由慈善基金Robert Bosch Stiftung拥有。企业所有权职能由Robert Bosch Industrietreuhand KG履行。

关于 JT 和 JT Open计划
JT Open计划是一项由全球领头羊推动的活动,这些企业将 PLM 视为竞争优势并已经采用了三维JT数据格式作为一种标准。JT 是一种通用三维数据格式,可以在PLM软件应用程序之间实现产品可视化和信息共享。JT技术强大的功能和轻便的特性使得它可以实现在世界范围内跨越产品全生命周期的所有阶段实时查看和共享产品数据以及交互式图像。 

任何及所有最终用户公司、独立软件厂商(ISV)、学术机构和非盈利组织都可以成为JT Open计划的成员单位。目前,JT Open计划的成员包括UGS、通用汽车、福特、戴姆勒克莱斯勒、西门子、马自达、雷诺、 Visteon、卡特皮勒、Autoweb、Bentley、PTC、Alias、Theorem、Opticore、Polyplan、Landmark、Spicer、Realtime Technology 和 Actify,以及院所成员 Brigham Young 大学、Darmstadt技术大学、上海交通大学、和密歇根大学。

此外,任何间接从该活动中获得价值的组织均可以作为倡议人参与JT Open计划。JT Open计划的倡议人包括惠普、英特尔、微软、SAP和Elysium。 
有关JT Open计划的更多信息,可以访问www.jtopen.com.

关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量近400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com以获得更多信息。

# # #

注:UGS、JT和“转换创新流程”是UGS公司或者其子公司在美国和其他国家的商标或者注册商标。所有其他商标、注册商标或服务标志均属于其各自持有者所有。

 

主要联系方式

Jim Phelan
+1 314 264 8216
jim.phelan@siemens.com