14 August 2006

Radkersburger 选择了UGS新推出的NX CAM Express

德克萨斯州普莱诺市 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,奥地利模具制造商Radkersburger Metallwarenfabrik已经选择了NX™ CAM Express 软件用于制造深拉模。

Radkersburger Metallwarenfabrik目前是Solid Edge® 的一个客户,而今天的发布则帮助该公司把CAD 几何模型与铣削作业集成在一起。Solid Edge 是UGS专门为PLM中端市场开发的三维计算机辅助设计(CAD)解决方案,处于行业领先地位,是UGS Velocity系列的核心组件。而Velocity系列是PLM行业内针对中端市场的第一套全面的、预配置的产品组合,包括数字化产品设计、分析、制造以及数据管理软件。在今年6月份发布的 NX CAM Express 是一个功能完备的数控(NC)编程应用软件,是Velocity系列最新版本的软件。

“那时,我们在钣金成型方面的合同生产势头很好,但是由于市场竞争异常激烈,我们面临着降低成本的巨大压力,”Radkersburger Metallwarenfabrik 管理助理Gregor Merlini说,“我们选择了NX CAM Express,目的是为了更高效、更有效地工作,尽量减少对辅助行业的依赖。”

“公司需要有一个本地伙伴,该伙伴要有能力为我们提供咨询、进行培训、实施软件(包括生成并优化后处理器),并提供持续支持,”ACAM Systemautomation 有限公司经理Johann Mathais说,“本地支持以及NX CAM Express建立在长期的、经过证明的NX CAM技术基础之上的优势,让Radkersburger 有足够的信心对该新产品进行投资。”

“NX CAM Express 能够非常好地满足Radkersburger Metallwarenfabrik的各种需求,”NX CAM总监Vynce Paradise说,“作为一个成品及半成品供应商,Radkersburger将通过NX CAM Express的深度CAM功能对最新、最先进的机床进行编程,提高生产力,缩短产品上市时间。另外,该产品易于部署,简单易用,能够确保快速实施。”

关于Radkersburger
不管一个技术项目有多复杂或敏感,在过去50多年的时间里,Radkersburger Metallwarenfabrik 已经积累了最苛刻项目所需的经验和技术。该公司的核心能力从金属成型(比如金属旋压、深拉以及液压机械深拉)到附加加工(比如车削、铣削、焊接、研磨和抛光)以及完整结构件和装配的组装。由于我们具有超群的技能和专门技术,因此我们是成品以及半成品的理想供应商。

Radkersburger Metallwarenfabrik 的客户来自欧洲各地,涉及领域非常广泛,比如塑料机械行业、设备制造、通讯工程(抛物面天线)、汽车制造业、航空和通风行业、食品行业以及医疗技术。Radkersburger Metallwarenfabrik的人员以其灵活性、独立工作的能力以及广博的技术知识而出类拔萃。我们为客户提供定制化解决方案,从概念阶段就开始熟悉客户并跟进其项目,时刻以最高的质量标准为准则。要想了解更多信息,请访问网站http://www.radkersburger.at


关于ACAM

ACAM Systemautomation 有限公司是UGS在奥地利的一家长期合作伙伴,在业内处于领先地位,在UGS产品Solid Edge、NX、NX CAM Express 和 Teamcenter的基础上提供、实施并支持集成化的CAD/CAM/PDM 解决方案。为了把生产无缝地集成在 CAD/CAM/PDM 平台里,为了管理所有与生产相关的数据, ACAM Systemautomation有限公司已经开发了领先系统ACAM-DNC 和 ACAM-FDM(制造数据管理)。ACAM Systemautomation有限公司有 17 名雇员,为将近250 个客户提供服务。要想了解更多信息,请访问网站www.acam.at

关于UGS
UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。

注:UGS、NX、Solid Edge、NX CAM Express、Transforming the process of innovation、Teamcenter 以及 Velocity Series 是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于对客户关系的预期利益、实施的成功度以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,这些风险包括客户流失或减少、竞争、国际业务以及汇率波动、定价模式变动以及知识产权。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。