28 August 2006

2006年上半年,UGS在高科技电子行业中签署了30多份合同

德克萨斯州普莱诺市– 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,2006年上半年该公司已经在高科技电子(HTE)行业签署了30多份合同,签约企业包括全球领先的公司,比如 Ericsson、海信、Lam Research、LG电子、LS Cable 和三星电子等。

要在高科技电子行业取得成功,企业必须能够抢在竞争对手之前快速推出创新新产品并且赢利。通过改善整个数字化产品开发、数字化生命周期管理以及数字化制造流程,UGS为高科技电子行业开发的 PLM 软件能够增强核心业务流程之间的协同,提高速度和效率。

三星电子是全球半导体、电信、数字媒体和数字融合技术的领导者。该公司在其全球机械设计部门使用 UGS® CAx 和 Teamcenter® 软件,以增强全球协同,以更快速度把更好的产品推向市场。

“作为举世公认的高科技电子行业领导者,三星电子致力于向全球消费者提供最高的质量和创新产品。三星的下一代产品开发基础设施将进一步改善流程集成和知识的重复使用,”三星电子企业技术部研发创新小组副总裁Sehyun Kim说。

“今天的发布进一步增强了UGS的PLM 产品在高科技电子行业的领导地位。在当今技术飞速发展的环境中,高科技行业处于最前沿。UGS 理解技术变革的速度,认识到高科技电子产品的生命周期在继续缩短,使得产品上市时间成为该行业的主要驱动力,”UGS全球销售和服务高级副总裁John Graham说,“UGS 具有独一无二的优势,能够为整个高科技生命周期提供最为广泛的解决方案。UGS的高科技解决方案能够帮助我们的客户快速、高效地进行产品开发,帮助他们作出更好的业务决策,通过数字化仿真减少物理模型的数量,管理新兴市场的设计和制造外包。”

UGS在高科技电子领域的领导地位

在向高科技电子行业提供软件和服务方面,UGS 处于领导地位。UGS® 软件被广泛用于全球领先的高科技电子企业,包括全球顶尖的半导体和移动电话制造商,全球前5大消费电子OEM厂商中的4个,全球前5大半导体设备制造商中的3个,以及全球前10大合同制造商中的8个。利用UGS的解决方案,企业能够想消费者所想,开发创新产品。

根据PLM行业领先的分析行CIMdata的报道,UGS是高科技电子行业协同产品定义管理(cPDm)软件的领先提供商。CIMdata 还认为,UGS是PLM行业的领导者,在cPDm市场这一 PLM行业中最关键、成长最快的部分的市场地位遥遥领先竞争者。

UGS为高科技电子行业提供的产品,是从与世界领先的高科技电子制造商多年的合作中获得的知识和专业技能开发的,用于核心业务流程,包括环境符合法规性管理,项目规划和控制,制造流程管理,数字化仿真,零部件和供应商管理,平台开发和系统配置以及软件产品管理。

UGS的高科技电子解决方案主要针对以下几个方面,促进全产品生命周期的创新:

  • 通过能够“驱动”流程的解决方案,把人与流程集成在一起,加速新产品开发,实现知识的重复使用,提高流程效率,以更快的速度推出新产品
  • 通过对信息的捕捉、自动化和重复使用,充分利用知识和知识产权
  • 通过把信息与所有利益相关者联系在一起,促进价值链的同步化,有利于选择伙伴并将其融入到产品开发过程中
  • 从开始一直到产品生命结束,把符合法规性作为生命周期战略来管理,促进对当前及未来环境法规的符合法规性
  • 允许客户快速实现试生产和批量生产,获得预定产出,从而提高生产效率

UGS 的整套 PLM 解决方案包括Teamcenter® 软件,UGS的数字化生命周期管理解决方案以及全球应用最广的 PLM 组合;NX® 软件, UGS的综合数字化产品开发解决方案;Tecnomatix™软件,UGS的数字化制造解决方案组合;Solid Edge® 软件,UGS的三维计算机辅助设计(CAD)解决方案,该软件在行业处于领先地位。

要想了解关于UGS在高科技电子行业的更多信息,请访问网站www.ugs.com/industries/hte

关于UGS

UGS 公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000 家客户,全球装机量近400 万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS 的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS 开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS 的全球网站www.ugs.com 以获得更多信息。

# # #

UGS, NX, Teamcenter, Parasolid, Solid Edge, Femap, I-deas, Tecnomatix, UGS Velocity Series 以及Transforming the process of innovation 等都是UGS 集团或者其在美国及其它国家分公司的注册商标; 在这里所使用的所有其它的标识、商标或服务标志均规其各自所有者所有。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于所宣布联盟的预期利益、所开发技术的成功性以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或预测“等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与客户流失、竞争、国际业务及汇率波动、报价模式变化以及知识产权相关的风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com