28 August 2006

三菱重工选择 NX Nastran 作为其结构分析平台

北京– 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,三菱重工(MHI)的名古屋导航与推进系统制造厂已经选择了UGS的 NX™ Nastran 软件,用于对火箭引擎进行结构分析。

NX Nastran是UGS的生命周期仿真战略的核心,已经成为高性能计算机辅助工程(CAE)的标准,并可以在整个产品生命周期中进行实时仿真。

在进行标准性研究之后,MHI 选择了 NX Nastran 作为其重要分析解决方案之一。NX Nastran的大规模分析功能,先进的结构分析技术以及高性能计算能力,都是MHI做出这一选择的关键决定因素。

引擎制造和物理测试的成本高达数万美元,而大规模分析则是减少这一成本的关键。结构分析是火箭引擎开发的基本要求,用于确保火箭发射前的功能性和耐久性。要分析更大的模型,则必须要有高性能的计算能力。NX Nastran能够对150至200万节点的线性静态分析和引擎价值分析进行并行计算,这对MHI而言有非常高的价值。

“我们之所以选择UGS的NX Nastran,是因为它能够执行关键的结构分析,这是我们的历史系统所无法做到的,”三菱重工名古屋导航与推进系统制造厂引擎和控制设备工程部的Takashi Ito说,“UGS 为MHI提供了我们持续创新所需的能力和可升级性。我们期待着在不久的将来能使用NX Nastran的各种非线性功能。”

“UGS 很高兴与日本领先的航空航天制造商MHI合作,为尖端的火箭引擎开发作出贡献,”UGS日本的高级副总裁兼总经理Haruyoshi Iida说,“在今年早些时候,我们曾发布了一些航空航天与汽车行业的领先企业成为NX Nastran的新客户的消息。今天发布的亮点则是NX Nastran 的发展势头和高品质,这进一步增强了CAE作为全面PLM战略关键组成部分的地位。”

NX Nastran 是一个高级CAE 工具,全球领先的制造商都依靠该软件来满足关键的工程计算需求,在越来越短的设计周期内完成优化设计。在30多年的时间里,在几乎所有主要行业中– 包括航空航天、国防、汽车、造船、重型机械、医疗和消费品– Nastran 一直都是最佳的分析解决方案,是广泛应用于应力、振动、结构失败/耐久性、热传递、噪音/声学和颤动/气动弹性计算机辅助分析的行业标准。关于更多信息,请访问www.ugs.com/products/nx/simulation/advanced/nastran/

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46000家客户,全球装机量超过400万台套。公司总部设于美国得克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成创新流程变革的伟大使命。欢迎访问UGS的全球网站www.ugs.com或中文网站www.ugs.com.cn以获得更多信息。

# # #

注:UGS, NX以及Transforming the process of innovation 等都是UGS公司或者其在美国及其它国家分公司的注册商标;在这里所使用的所有其它的标识、商标或服务标志均规其各自所有者所有。

本次新闻发布中的非历史陈述(包括关于所宣布联盟的预期利益、所开发技术的成功性以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或预测“等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,包括但不限于与客户流失、竞争、国际业务及汇率波动、报价模式变化以及知识产权相关的风险。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在最近向美国证券委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。