跳至内容

31 August 2006

UGS 推出了Solid Edge第19版

德克萨斯州普莱诺市 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,该公司正在向全球客户发运Solid Edge® 第19版。
Solid Edge 是UGS Velocity 系列的CAD核心组件,而Velocity系列是PLM行业内针对中端市场的第一套全面的、预配置的产品组合,包括数字化产品设计、分析、制造以及数据管理软件。UGS正在发运英文版的Solid Edge V19,并且将在未来10周内陆续提供其它9个语种的版本。

“有了Velocity 系列赋予它的新生命力,Solid Edge 一定能够继续在市场上保持既有地位 – 领先地位以及深入的功能,”MCAD 杂志的技术编辑Al Dean说。

提供了数以百计的因应客户需求的改进

洞悉当今全球制造市场上正在发生的急速变化,Solid Edge定位为最具有成本效益、最完整、最开放的二维和三维设计和协同解决方案,而V19正是对该策略的加强。UGS增加了数以百计的因应客户需求的改进,补充了运动仿真、装配和拆装视频、三维设计注释等新功能,以及可视化协同工具。这些协同工具利用全球应用最广泛的轻量化格式– JT数据格式– 来共享三维产品数据。

“我们非常高兴一起参与了UGS的开发流程-他们乐于并且善于听取客户的声音,”De Dietrich Thermique 的CAD经理Marie-Claire Loiseau说,“第19 版提供了极具价值的协同功能,使设计过程易于沟通,从而加快了设计速度。”

新功能能够改善设计信息的创建、共享和管理。这些新功能包括:

  • 全运动仿真– 快速、容易地定义不同运动驱动力之间的关系;
  • 动画及动态文件– 生成高质量视频,提供更清楚的生产指导和技术手册;
  • 产品制造信息(PMI)– 生成符合世界标准的三维标注设计;
  • JT™ 文档共享 – 不管用什么样的CAD系统来创建文档,供应链里面的每一个成员都能交换智能三维数据;
  • 新的制造解决方案套装 – 利用制造解决方案来协调产品设计、模具设计以及NC编程;
  • AutoCAD® 数据工作流 – 为二维AutoCAD用户提供更顺畅的工作流程,缩短学习曲线;
  • 支持Microsoft® Windows® 64位操作系统结构 – 在64位版本上开发大型装配及其相关图纸;
  • 可以在线获取一份PDF格式的第19版介绍文档。要想了解更多信息,请访问网站http://www.ugs.com.cn/products/velocity/series/SE/index.aspx。

关于UGS Velocity 系列

UGS Velocity产品系列是一套模块化、集成的解决方案,用于满足中端市场产品生命周期管理(PLM)的需求。UGS Velocity系列由预配置的数字化产品设计、分析和数据管理软件组成,利用行业最佳实践、在易用性与实施方面实现了重大突破。中型制造商可以利用UGS Velocity产品系列的强大功能变革其创新流程,同时维持较低的总体拥有成本;而且,UGS Velocity产品系列的所有产品均可以完全扩展至由UGS提供的、行业领先的企业级PLM解决方案。

关于UGS

UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,拥有46,000家客户,全球装机量超过400万套。公司总部设于美国德克萨斯州布莱诺市。UGS的愿景是建立一个理想的环境,使所有企业及其合作伙伴都可以通过全球创新网络来协同工作,以生产出世界级的产品并提供最完善的服务。同时,利用UGS开放的企业解决方案,帮助企业完成变革创新流程的伟大使命。

注:UGS、JT、Solid Edge、Velocity Series 和Transforming the process of innovation、Teamcenter是UGS公司或其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标;AutoCAD是Autodesk公司或其在美国的子公司的商标或注册标记;Microsoft 和Windows是微软公司火漆在美国的子公司的商标或注册标记;所有其它商标、注册商标或服务标记分别属于其各自的持有人。

次新闻发布中的非历史陈述(包括关于本产品的预期利益、客户采用、持续创新的陈述以及其它带有前瞻性词汇的陈述,比如“可能”、“会”、“预期”、“计划”、“期望”或“预测”等)都属于前瞻性陈述。由于各种风险和不确定因素,实际结果可能会严重偏离这些陈述,这些风险与PLM行业发展、竞争、无法创新、伙伴战略、严重设计错误或安全漏洞以及知识产权有关。关于这些和其它相关风险因素,UGS已经在向美国证券交易委员会(SEC)提交的、截止2006年6月30日会计期间的Form 10-K季度报告中进行了讨论。不管因为以后出现的新信息、未来事件或其它原因,UGS都不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

主要联系方式

Kevin Huang
+86 10 85203832
k.huang@siemens.com