针对新项目的创新及协作式同步项目管理
您的客户需要经久耐用且停机时间极短的机械。这意味着您需要通过工程设计使机械能够承受数百万次周期的多种负载,从而提供客户所期望的使用寿命。我们的仿真和测试解决方案提供完整高效的耐久性工程流程,从高质量、自动化的载荷数据采集和目标设定,到整个产品层面的负载预测,以及组件的应力和寿命行为评估一应俱全!
您的客户需要经久耐用且停机时间极短的机械。这意味着您需要通过工程设计使机械能够承受数百万次周期的多种负载,从而提供客户所期望的使用寿命。我们的仿真和测试解决方案提供完整高效的耐久性工程流程,从高质量、自动化的载荷数据采集和目标设定,到整个产品层面的负载预测,以及组件的应力和寿命行为评估一应俱全!
增加产量和提高生产力是制造商不变的追求。 因此,新的生产机械需要通过工程设计应对因扭矩和功率的增加而随之增加的负载,同时还要避免停机和故障。大多数机械都在昼夜不停地以峰值产能运行,因此在机械开发过程中,结构的完整性和耐久性是关键的功能表现。
装备的复杂性日益增加,而且往往伴有各种不同的配置,因此耐久性工程师需要含括完整载荷历史的有效流程,以及精确的模型和疲劳寿命预测方法。
我们的测试和仿真解决方案可提供久经行业验证的耐久性工程流程。我们的测试解决方案可以帮助您自信满满地快速获取高质量数据,并以自动化方式为损伤使用场景设定现实且准确的设计目标。我们的仿真解决方案还可以帮助您预测整个产品层面的载荷,这些载荷可以级联到子系统和组件层面,以评估关键应力和寿命行为。
探索此解决方案的关键领域。
依靠我们的端到端耐久性测试解决方案来简化您的整个测试流程。西门子仿真和测试解决方案的独特之处在于,我们将坚固耐用且可靠的数据采集硬件与综合全面的处理和分析软件功能融为一体。我们的解决方案涵盖了一个典型测试活动的每个步骤,从通道设置和测量到验证、整合、分析以及报告,皆包含在内。
通过可扩展的工程和咨询服务提供的帮助,加快产品开发并解决棘手问题。
从能为您的多物理场测试需求来供应端到端解决方案(从传感器和激励器到综合全面的数据采集、分析和报告解决方案)的合作伙伴那里选购硬件,以便简化您的购买、测试和维护流程。
复杂的工业问题需要一款跨多元物理现象的解决方案才可解决,这些现象通常只能通过跨多个工程学科的仿真技术来解决。
如何在确保持续满足性能目标的同时减少组件中的材料或改变其特性?西门子提供的工程优化技术可以帮助您解答这些难题,让您能够系统地寻找符合特定标准的理想设计。减少组件重量或找到参数的正确组合,通过全面的拓扑结构、几何和参数优化功能提高产品性能。
在对小型结构进行力锤法试验,使用数以百计的测量通道运行大规模的活动,或者用实验数据验证 3D 有限元模型时,可从前沿的工程专业知识传统中获益并尽可能地提高测试效率。
不论所处行业为何,了解组件或产品装配体在应力或振动条件下如何反应都至关重要;面对越来越复杂的产品和材料,除了线性静力学分析,工程师还需要其他工具。西门子将解决广泛的结构分析问题所需的解决方案集成到一个单一的用户环境中。
如何在确保持续满足性能目标的同时减少组件中的材料或改变其特性?西门子提供的工程优化技术可以帮助您解答这些难题,让您能够系统地寻找符合特定标准的理想设计。减少组件重量或找到参数的正确组合,通过全面的拓扑结构、几何和参数优化功能提高产品性能。