针对新项目的创新及协作式同步项目管理
能源管理决策影响重型装备行业发展的多个因素,从燃油消耗和排放到动力系统选择和热系统性能,譬如暖通空调和冷却系统。这正是在概念阶段早期对车辆级别正确进行能源管理决策的重要意义所在。在流程后期,还可以平衡最终设计,优化驾驶员的热舒适性和燃油效率。工程师可以借助 1D 和 CFD 解决方案,提供可扩展的仿真工具,从一开始就做出正确的能源管理选择。
能源管理决策影响重型装备行业发展的多个因素,从燃油消耗和排放到动力系统选择和热系统性能,譬如暖通空调和冷却系统。这正是在概念阶段早期对车辆级别正确进行能源管理决策的重要意义所在。在流程后期,还可以平衡最终设计,优化驾驶员的热舒适性和燃油效率。工程师可以借助 1D 和 CFD 解决方案,提供可扩展的仿真工具,从一开始就做出正确的能源管理选择。
能源管理是重型装备行业面临的一个严峻而紧迫的问题,其中包括油耗、减排、动力系统小型化、混合动力和电气替代以及整体热优化。理想情况下,能源管理决策需要在最初的概念阶段进行,这意味着需要进行预测性工程分析。具体来说,需要使用 Siemens PLM Software 产品组合。我们的仿真解决方案适用于解决完整的概念研究,以及详细的子系统和系统级性能验证。我们的 1D 解决方案是探索不同动力系统选择(包括混合动力和传统配置或液压系统)如何在整车中工作的理想起点。我们的 3D 和 CFD 解决方案可用于更详细的工作,研究包括冷却风扇效率在内的发动机舱冷却,以及优化内部热舒适性。另一种可考虑的方法是将这两种解决方案结合起来,创建协同仿真 CFD 和 1D 模型,研究完整的集成式能源管理系统,包括控制策略评估。最后,为了确保设计符合排放法规,还可以多开发一个 CFD 和 1D 系统仿真模型。
设计和优化整个内燃机(包括控制系统),并研究与燃油喷射子系统、发动机热管理、电气设备和传动系统组件的集成。您还可以研究备选发动机架构和概念。
西门子充分理解您面临的挑战,并为您提供全面周到的工程服务,从基于模型的系统工程到 3D 仿真再到物理测试,在产品开发周期的各个步骤帮助您取得成功。
优化整车热管理。
Simcenter 包含了综合齐全的出色热仿真功能,可帮助您了解产品的热特征,继而调整您的热管理解决方案以优化性能。
在减排降噪需求的推动下,全球重型器械市场正在向混合、电动甚至氢动力总成过渡,这一趋势将影响供应链的所有环节。重型器械行业中这些新部署的技术对于工程过程有着深刻的影响。定义正确的电气化机器设计本身就很复杂,需要工程师们掌握并不断开拓新领域的知识技能。正确的设计应该能够允许施工、农业或采矿行业的终端用户达到或超过正常性能水平,同时确保机器符合越来越严苛的噪声与气体排放标准。
重型装备行业一项艰巨而较为紧急的问题就是节约燃料和能源管理。
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...
分步对系统仿真如何帮助设计电动重型装备进行技术演示。
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
Joy Global 通过部署 MBSE 缩短产品上市时间并最小化开发风险