针对新项目的创新及协作式同步项目管理
对于重型装备制造商来说,新规范的目的在于解决机械设计中大规模的、不断提高的复杂程度,同时改善工程流程。西门子可以助您实现高性能的设计、仿真和测试,提高工程精度和开发效率,解决实际工业问题。
对于重型装备制造商来说,新规范的目的在于解决机械设计中大规模的、不断提高的复杂程度,同时改善工程流程。西门子可以助您实现高性能的设计、仿真和测试,提高工程精度和开发效率,解决实际工业问题。
面对持续的需求压力,重型装备制造商需要不断提高机械的峰值功率、生产力和精度,使其能够承受极端恶劣条件。在设计和制造过程中,制造商必须在多种限制下满足这些特性,包括满足全球和当地的能耗目标、法规和人机安全标准。
设计一台满足所有需求的机械着实困难重重。然而,随着技术的进步,工程师们也拥有了丰富的选择。他们可以尝试各种新的动力系统和驱动架构,其中包括电气化,以及大量机电系统和控制。他们还可以探索数字化领域的变革性创新,如智能行为和自主运营。
不过额外的复杂性,导致以验证为中心的经典开发流程早已不敷使用。取而代之的是预测性方法,通过数字化集成技术,有效实现超现实的多物理场模型和数据。西门子以独特的方式将测试与可扩展仿真技术集成在一起,使工程师能够创建最全面的数字化双胞胎,以便更好地平衡时下复杂重型装备产品的性能要求。
在机电一体化的演进过程中,机械、性能工程和软件开发部门需要共享更多的实时信息和知识,以便优化整个机电系统。
通过可扩展的工程和咨询服务提供的帮助,加快产品开发并解决棘手问题。
能源管理是重型装备行业面临的一个严峻而紧迫的问题,其中包括油耗、减排、减小动力系统尺寸、混合动力和电气替代,以及整体热优化。
优化噪音和振动性能,提高操作员、乘客和旁观者的舒适度与安全性,同时满足市场强制性法规要求。
提供能够承受更高负载的重型装备,同时减少停机时间,帮助您的客户提高生产效率。
根据真实的运行载荷,使用精简的 3D 仿真流程预测疲劳寿命。
Siemens System Simulation Manages Heavy Equipment Variant Design
Predictive Engineering Analytics zur Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess
重型装备工程行业正面临着重要挑战,例如提高机器生产率、耐久性、舒适度和改善油耗的需求。