针对新项目的创新及协作式同步项目管理
为满足项目执行需求,工程设计、采购和施工 (EPC) 已由文档驱动型方法过渡到了数据驱动型方法。 随着全球化竞争、项目复杂性以及固定竞价项目风险的日益加剧,EPC 行业必须采取制造业的思维观念才能存活下来。 庆幸的是,为进行离散型生产的数字型企业而开发的功能,为EPC 所面临的这些挑战提供了解决方案。
借助我们面向能源与公用事业行业的综合性 3D 工厂模块和设备设计解决方案,以更优异的品质和成本实现更优质的创新。我们的 3D CAD 解决方案提供了一套完全集成化的、直观的、广博而又精深、堪称同类翘楚的功能。它们将以数据为中心的模块化工厂设计方法与全面的配置管理相结合,从而显著提高建造设施的效率。
随着嵌入式软件和电子设备内容的需求不断增加,能源与公用事业行业设备制造的复杂程度也在提升。许多制造商都要应对这些日新月异的需求所带来的挑战。我们的解决方案能够通过集成式工程生命周期管理方法,为多学科设备工程团队提供支持。该解决方案构建在可将机械、电子、软件以及仿真数据整合到单一协同环境的多学科工程管理平台之上,囊括了集成式需求管理及安全供应商协作等诸多实用功能。
Browse and explore solutions in this industry segment.
采用生命周期方法实现资本项目和资产信息的中心化并加以管理和控制。
需求描述了客户为了满足自己的需求所要购买的要素,它包括资产性能、合规性、质量和使用期限等内容。在能源与公用事业行业中,需求管理不仅对投资方案至关重要,而且在设备制造商、EPC 和所有者-运营商之间的闭环交互中也是必不可少的。
一致的项目规划与杰出的执行对能源及公共事业资本项目的成功至关重要。我们在规划全面、资源丰富和预算充足的项目管理解决方案中融入了成本、进度和技术要求,从而为项目的规划与执行提供了系统方法。易于维护并可扩展到任何规模的能源、化学和石化项目。这提高了按照成本和进度执行项目的可能性,并提供了一套集成化系统来管理所有包括成本、进度和技术要求在内的项目要素。
Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation.
在能源及公共事业行业中,按订单设计 (ETO) 设备正变得日渐复杂多样。我们的解决方案支持从规划和设计到制造再到执行和现场服务的完整生命周期。
我们的验证管理解决方案可帮助能源及公共事业公司缩短认证和完成时间。它提供了一个单一的集成环境,可确保所有验证事件(无论是仿真还是物理测试)均由需求驱动并按照正确的顺序计划和执行。它还将各个测试和分析链接到必要的资源,同时在整个项目生命周期中提供完整的可跟踪性。
The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.
凭借增材制造,能源与公用事业设备制造商、EPC 和所有者-运营商能够重塑一切,从而以更低的成本获得优质的性能。实现增材制造产业化将使公司能够在降低生产成本的同时加强创新和提高产品性能。
我们的供应商集成工具和解决方案提供了一种综合全面的方法来管理与供应商之间的交互,以满足您跨能源、化工和石化行业的业务需求。 我们的解决方案为与供应商(甚至是您 PLM 环境外部的供应商)交互提供了一个简单易用的安全平台。 在这个设施和工序错综复杂的全球化时代,一个“放之四海而皆准”的解决方案不再切合实际。 您可以依靠我们的解决方案支持多个用例,包括设计数据交换、直接材料采购和供应商计划管理。
在模块化程度不断提高的行业,能否在投产前规划、优化并验证制造流程关乎着企业的成败。能源和公用事业行业的 EPC 和设备制造商可以通过控制设备和生产生命周期来满足日益增长的客户和市场需求。
我们的模块化装配规划解决方案提供了一系列不同的工具,可简化流程规划工作流程、自动执行非增值规划任务并验证理想的产品生产计划。该解决方案能够促进整个制造价值链的互联,在从工艺规划、详细工程到全面投产的全程实现资产和生产生命周期的数字化,从而制定理想的生产策略。
In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced. This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.
充分运用能够实现能源和公共事业生产环境设计、布局和配置的设施布局和优化工具,同时使用 3D 设施模型优化设备和生产线运营。
资产完整性是生产商、业主/运营商和设备制造商面临的一个关键问题。 如果发生故障,可能会导致管道泄漏等事故,无论企业是否需要负责,都会给环境以及整个能源和公共事业行业的声誉造成损害。 我们的集成化质量管理解决方案使您能够在整个资产生命周期内提高质量,降低成本。 该解决方案能帮助您在合规性、质量和运营效力等方面成为行业佼佼者。
从油田和海上平台到化工和石化处理设施,要想在能源与公用事业行业中实现成功、安全和可靠的生产,对设备和设施进行在役管理势在必行。
我们的在役生命周期管理解决方案不仅可以管理设备的物理配置,以便支持测试、保修和召回;还可以通过状态特征以及零件拆卸、安装和检测的历史记录进行维护管理。 通过利用安全性、工作流、更改以及文档管理这些核心的 PLM 功能,我们的解决方案可以使资产 BOM 和知识与物理资产结构保持一致,从而提供增强服务。
Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.
随着嵌入式软件和电子设备内容的需求不断增加,能源与公用事业行业设备制造的复杂程度也在提升。许多制造商都要应对这些日新月异的需求所带来的挑战。我们的解决方案能够通过集成式工程生命周期管理方法,为多学科设备工程团队提供支持。该解决方案构建在可将机械、电子、软件以及仿真数据整合到单一协同环境的多学科工程管理平台之上,囊括了集成式需求管理及安全供应商协作等诸多实用功能。
借助我们面向能源与公用事业行业的综合性 3D 工厂模块和设备设计解决方案,以更优异的品质和成本实现更优质的创新。我们的 3D CAD 解决方案提供了一套完全集成化的、直观的、广博而又精深、堪称同类翘楚的功能。它们将以数据为中心的模块化工厂设计方法与全面的配置管理相结合,从而显著提高建造设施的效率。
为资产生命周期各个阶段的可持续性和物质控制提供支持,其中包括环保设计倡议。
With commodity prices well off their past highs, increasingly stringent governmental regulations and customized user specifications around the globe are affecting the delivery, costing, and quality control processes in the Energy & Utilities industry. Our Digital Innovation Solutions can help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world-class PLM program with precise cost management tools.
业主-运营商和 EPC 在提供设施方面面临着与日俱增的压力,因为设施必须满足能源和公用事业行业的性能、安全性和合规性需求。 我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助整个能源供应链中的团队组装、显示和分析设备模型,从而及早发现问题。通过在投产前检测并解决问题,不仅可显著节约成本,而且能够缩短投入运营的时间。
Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!
The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks
When it comes to achieving operational excellence, data is a key enabler. Our solutions are designed to help energy companies create a fully connected digital plant that continuously optimizes systems and processes in real-time, providing new insights into operational performance and sustainability to power business outcomes and innovation.
Siemens Integrated Design and Configuration is designed to help energy, chemicals and infrastructure companies industrialize construction by using modular designs for their capital assets and optimizing designs for improved performance and sustainability.
Displaying of solutions.
采用生命周期方法实现资本项目和资产信息的中心化并加以管理和控制。
需求描述了客户为了满足自己的需求所要购买的要素,它包括资产性能、合规性、质量和使用期限等内容。在能源与公用事业行业中,需求管理不仅对投资方案至关重要,而且在设备制造商、EPC 和所有者-运营商之间的闭环交互中也是必不可少的。
一致的项目规划与杰出的执行对能源及公共事业资本项目的成功至关重要。我们在规划全面、资源丰富和预算充足的项目管理解决方案中融入了成本、进度和技术要求,从而为项目的规划与执行提供了系统方法。易于维护并可扩展到任何规模的能源、化学和石化项目。这提高了按照成本和进度执行项目的可能性,并提供了一套集成化系统来管理所有包括成本、进度和技术要求在内的项目要素。
Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation.
在能源及公共事业行业中,按订单设计 (ETO) 设备正变得日渐复杂多样。我们的解决方案支持从规划和设计到制造再到执行和现场服务的完整生命周期。
Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk. Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.
我们的验证管理解决方案可帮助能源及公共事业公司缩短认证和完成时间。它提供了一个单一的集成环境,可确保所有验证事件(无论是仿真还是物理测试)均由需求驱动并按照正确的顺序计划和执行。它还将各个测试和分析链接到必要的资源,同时在整个项目生命周期中提供完整的可跟踪性。
The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.
核电行业危机重重:利润下滑、预算超支、反应堆停堆。越来越严苛的法规要求简化工厂许可程序,而可再生能源带来的日益激烈的竞争以及对于更低价燃气的需求却改进了工厂的经济效益。创新型反应堆技术和更快的发展则是核电企业的当务之急。我们提供的大量仿真工具能够助力核电行业通过设计周期的数字化来优化下一代核电工厂的设计、构造和运营。
提高效率、确保可靠性和降低成本,是燃气轮机设计中的三个主要驱动因素。要成功实现这些目标,工作流的每个部分都需要创新设计。 我们的解决方案提供一整套专门设计的工程工具,能够加快燃气轮机项目并赋能变革性技术。
如今,石油和天然气公司对创新型产品开发、测试和运行方法的需求远胜以往,因为只有这样,才能在瞬息万变的能源行业立于不败之地。在设备和系统的整个生命周期内采用工程仿真的公司能够加速开发出愈加优质的产品,同时提高石油和天然气设施的运行效率和安全性。
要在如今的化学和石化加工行业立于不败之地,优质运营和创新必不可少。我们面向多物理场和测试推出的集成式仿真解决方案能够帮助您的工程团队预测流程性能、优化能源和流程效率、减少副产品和浪费,并对待改进流程进行故障排除。
凭借增材制造,能源与公用事业设备制造商、EPC 和所有者-运营商能够重塑一切,从而以更低的成本获得优质的性能。实现增材制造产业化将使公司能够在降低生产成本的同时加强创新和提高产品性能。
我们的供应商集成工具和解决方案提供了一种综合全面的方法来管理与供应商之间的交互,以满足您跨能源、化工和石化行业的业务需求。 我们的解决方案为与供应商(甚至是您 PLM 环境外部的供应商)交互提供了一个简单易用的安全平台。 在这个设施和工序错综复杂的全球化时代,一个“放之四海而皆准”的解决方案不再切合实际。 您可以依靠我们的解决方案支持多个用例,包括设计数据交换、直接材料采购和供应商计划管理。
在模块化程度不断提高的行业,能否在投产前规划、优化并验证制造流程关乎着企业的成败。能源和公用事业行业的 EPC 和设备制造商可以通过控制设备和生产生命周期来满足日益增长的客户和市场需求。
我们的模块化装配规划解决方案提供了一系列不同的工具,可简化流程规划工作流程、自动执行非增值规划任务并验证理想的产品生产计划。该解决方案能够促进整个制造价值链的互联,在从工艺规划、详细工程到全面投产的全程实现资产和生产生命周期的数字化,从而制定理想的生产策略。
In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced. This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.
充分运用能够实现能源和公共事业生产环境设计、布局和配置的设施布局和优化工具,同时使用 3D 设施模型优化设备和生产线运营。
规划是设施和现场工序长期获得成功的关键,在生产开始之前进行规划较为恰当。我们的解决方案提供了一套工具帮助规划者(从所有者-运营商到各种规模的设备 OEM)分析更改,做出决定,以及采取行动。规划者可以在分析复杂情况的同时考虑到一系列约束条件和业务规则,以生成和评估多个方案,这样他们就可以对变更快速明智地作出反应。
资产完整性是生产商、业主/运营商和设备制造商面临的一个关键问题。 如果发生故障,可能会导致管道泄漏等事故,无论企业是否需要负责,都会给环境以及整个能源和公共事业行业的声誉造成损害。 我们的集成化质量管理解决方案使您能够在整个资产生命周期内提高质量,降低成本。 该解决方案能帮助您在合规性、质量和运营效力等方面成为行业佼佼者。
从油田和海上平台到化工和石化处理设施,要想在能源与公用事业行业中实现成功、安全和可靠的生产,对设备和设施进行在役管理势在必行。
我们的在役生命周期管理解决方案不仅可以管理设备的物理配置,以便支持测试、保修和召回;还可以通过状态特征以及零件拆卸、安装和检测的历史记录进行维护管理。 通过利用安全性、工作流、更改以及文档管理这些核心的 PLM 功能,我们的解决方案可以使资产 BOM 和知识与物理资产结构保持一致,从而提供增强服务。
Improve the quality and accuracy of your technical documentation.
Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.
随着嵌入式软件和电子设备内容的需求不断增加,能源与公用事业行业设备制造的复杂程度也在提升。许多制造商都要应对这些日新月异的需求所带来的挑战。我们的解决方案能够通过集成式工程生命周期管理方法,为多学科设备工程团队提供支持。该解决方案构建在可将机械、电子、软件以及仿真数据整合到单一协同环境的多学科工程管理平台之上,囊括了集成式需求管理及安全供应商协作等诸多实用功能。
借助我们面向能源与公用事业行业的综合性 3D 工厂模块和设备设计解决方案,以更优异的品质和成本实现更优质的创新。我们的 3D CAD 解决方案提供了一套完全集成化的、直观的、广博而又精深、堪称同类翘楚的功能。它们将以数据为中心的模块化工厂设计方法与全面的配置管理相结合,从而显著提高建造设施的效率。
为资产生命周期各个阶段的可持续性和物质控制提供支持,其中包括环保设计倡议。
借由面向所有能源与公用事业行业的全方位 3D 产品设计功能,以优越的质量和低廉的成本实现更大规模的创新。我们的3D CAD 解决方案囊括了丰富而又深入、堪称同类典范的功能,可提供一套直观的完全集成化解决方案。我们将使您的设计团队能够深入地了解多种设计方法,这样您就可以在瞬息万变的行业(如页岩油和可再生发电)中抢先一步掌握客户的需求。快速获得经济高效且实用的创新性产品,当今能源与公用事业行业的所有者-运营商需要这样的产品来保持其运营的竞争力和合规性。
我们的复合材料工程与制造解决方案支持高度复杂的端到端设计、分析和制造流程,可满足当下能源和公用事业行业中工程复合材料所提出的要求。我们提供的久经验证的解决方案可开发先进的复合零件(例如风力发电机叶片),这需要并行的工程流程。作为在业内深耕数十年的公认思想领袖,我们以独特的优势提供了久经验证的解决方案,能够为能源行业应用打造行业特定的端到端复合设计和制造系统。
Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.
Our part planning, simulation and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing.
Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety, and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.
Centrally manage all facets of the formula design process to ensure they meet all requirements and quality parameters.
仅理想仿真工具能够通过有效功能捕获所有必需的物理场来准确预测用于证明核反应堆安全性和高效性的全范围运行场景下冷却系统的热工水力性能。
在数千年的时间跨度里,只有对贮存设备的结构、传热和辐射行为进行全面的热机械仿真,才能获得公众对于提议的废燃料贮存和处理解决方案的信心和经济保障。
新型核反应堆的调试需要大量仿真,不仅是为了证明新概念的安全性和经济可行性,也是为了加快冗长的许可过程。这一过程依赖于能够高效而准确对多维流体和热行为建模的仿真工具,取代原有的仿真工具。理想情况下,这些工具应该能够通过构造“数字孪生”或“虚拟反应堆模型”来表示所有复杂反应堆系统。
Simcenter provides a paradigm shift in simulating aerodynamics and heat transfer for gas turbines. Our multi-physics and timescales capabilities, combined with tools designed to mesh the most complex geometries, give you more accurate answers and greater engineering insight. Simulate and predict external aerodynamics, internal cooling, solid temperatures and even solid stresses in one package.
The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.
Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product. Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.
要设计在水下安装的设备并富有成效地运行这些资产,必须能够确保安全性和合规性并尽可能提高性能。在此类充满挑战的环境中,利用物理资产的数字化双生可建模和了解正常和可变运行行为,因此提供了显著优势。我们的多物理场仿真和 CAE 解决方案具有强大的功能,可帮助您在控制风险的同时管理和优化性能。
我们的解决方案能够提供基于仿真的数字化双生,可帮助工程师设计愈加出色的离岸系统。开发离岸平台和浮动结构的虚拟表示可帮助您做出相对明智的设计和运营决策。
要尽可能提高生产和设施利用率,以满足苛刻的收入目标,始终如一地保持理想的资产和流程性能至关重要。 借助我们的解决方案,行业创新者可将基于模型的多学科集成式仿真应用于物理资产的数字化双生,从而确定流程性能的改进空间,并预测和解决运营问题。
Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.
Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.
Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.
Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.
Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.
Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.
了解流量分配和分离流程的性能对于优化和改进工厂和设备的运营至关重要。需要确定并解决性能问题时,这也是排除系统故障的必要环节。 我们的多相和计算流体动力学仿真解决方案为您提供了强大的诊断工具,可以快速准确地了解系统行为并进行建模。
业主-运营商和 EPC 在提供设施方面面临着与日俱增的压力,因为设施必须满足能源和公用事业行业的性能、安全性和合规性需求。 我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助整个能源供应链中的团队组装、显示和分析设备模型,从而及早发现问题。通过在投产前检测并解决问题,不仅可显著节约成本,而且能够缩短投入运营的时间。
能源和公用事业行业的设备制造商面临着与日俱增的压力,需要交付日益复杂的资产,以满足业主-运营商和 EPC 的性能、安全性和合规性需求。 我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助设计团队组装、显示和分析设备模型,从而在制造开始前尽早发现问题并予以解决。
Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!
The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks
When it comes to achieving operational excellence, data is a key enabler. Our solutions are designed to help energy companies create a fully connected digital plant that continuously optimizes systems and processes in real-time, providing new insights into operational performance and sustainability to power business outcomes and innovation.
Displaying of solutions.
能源与公共事业企业必须改进并优化其内部流程以提高竞争力并呈现更加稳定的表现。数字化转型带来巨大潜能,但管理团队往往不知从何下手。许多管理人员开始寻求集成式需求管理方法作为真正改进流程而不压榨员工或超出预算的、经济实惠型方法的第一步。注册下载电子书以了解详情。
由于全球能源转型对于可再生能源、电动汽车和储能系统的矿物需求增加,采矿行业增长势头强劲。为了支持全球清洁能源增长,同时为消费品和电气产品之类传统行业提供矿物,采矿行业必须提高作业效率、安全性和可持续性。下载此高层摘要,了解在采矿作业中融入数字化协同工具如何能够帮助企业提高效率并降低成本。
了解工程和工厂维护之间数据集成的改善如何助力操作员更好、更有据可循地进行决策,从而提升维护工作效率。
How you gather, manage, and use information will determine whether you win or lose.