针对新项目的创新及协作式同步项目管理
要在如今的化学和石化加工行业立于不败之地,优质运营和创新必不可少。我们面向多物理场和测试推出的集成式仿真解决方案能够帮助您的工程团队预测流程性能、优化能源和流程效率、减少副产品和浪费,并对待改进流程进行故障排除。
要在如今的化学和石化加工行业立于不败之地,优质运营和创新必不可少。我们面向多物理场和测试推出的集成式仿真解决方案能够帮助您的工程团队预测流程性能、优化能源和流程效率、减少副产品和浪费,并对待改进流程进行故障排除。
Chemical & Process Industry Special Report
Maintaining profitability in the chemical and process industry requires a sustained focus on operational excellence and innovation. Multiphysics simulation is a key enabling technology for achieving operational excellence, and leading companies have deployed simulation across several areas of their businesses. The articles in this Special Report highlight a few examples of this, covering a range of applications that demonstrate the value of simulation in the industry.
优质运营是提高化学制造工业盈利能力的关键所在。随着对创新型材料的需求不断攀升,在将原材料转化为高价值产品的过程中,每一步都需要深入了解复杂的多相和反应现象。您的目标可能是改进性能不佳的设备,或使用全新设计取而代之,从而提高产量并减少浪费和能耗。或者说,您寻求的也可能是流程的改进,以提升其可持续性和环保性。
为了在如今竞争激烈的制造工业中脱颖而出,工程师需要特定的工具来全面了解所设计和进行排除故障的设备中发生的复杂物理和化学过程;这样的了解程度是实验或基本工程原理远远不能达到的。
我们的解决方案将以下方法进行了整合:
它们协作提供了一个虚拟的工程和分析环境,可用于预测整体流程性能、验证设计或对待改进流程进行故障排除,从而使工程团队能够加速实现优质运营。
在线研讨会回放
Learn how simulation and design exploration tools from Siemens PLM software were used to optimize cooling pond configurations and energy management in the wastewater treatment process of a phosphoric acid plant.
探索此解决方案的关键领域。
针对具有复杂流变特性的非牛顿材料,设计和优化挤压、共挤、热成型、涂覆、光纤拉丝和混凝土成型流程。
从旋风分离器和静电分离器到蒸馏塔,我们的仿真解决方案可帮助您跟踪各种性能指标,从而设计和优化流量分配、分离设备和流程。
提高燃烧和热效率以降低能耗,同时实现产量、选择性和可持续性的全面提升。在不牺牲利润或流程效率的前提下,满足政府法规。
利用精密的多物理场仿真可提高能源效率和生产量、降低流程扩容成本,并将复杂的相间作用应用于创新型反应方案。
对颗粒输送流程进行多物理场仿真可以节约能源、提高运行效率并扩大规模,同时达到保持产品质量所需的性能效率。
随着石油和天然气行业价格的不断波动,运营商也在力求优化生产效率。简单来说,国际石油公司正在寻求以更低的成本生产更多产品。 越来越多的运营商开始搭配运用石油和天然气仿真软件和优化,以期尽可能地提高生产效率。
使用计算机辅助工程 (CAE) 可以大大减轻工作负担,同时确保可靠性并改进医疗器械的设计。目前,工程仿真获得了世界各地的监管机构、制造商和供应商的广泛认可和采用。其中一个例子是由 FDA 举办的一场研讨会,其主题是通过血泵建模进行血液损害研究,以制定典范做法并促进仿真在器械设计中的使用。随着知...
通过使能源行业的设计空间探索自动化来加快创新。
在化工及过程工业,混合不良可能会导致数百万美元/欧元的损失。