针对新项目的创新及协作式同步项目管理
当今产品的更改速度比以往更快,创新和技术不断推动并加快了这些更改。互联、适应性强且更智能的产品在设计、工程和制造方面变得更加复杂,需要协同式工程方法才能取得成功。产品团队的不同成员常常由于工具和软件的原因而相互隔离,这导致风险、错误和挫败感不断增加。无缝、数据驱动型的数字化转型能够助力并加快企业打造从根本上改变生活方式的产品的进程。
集成式产品生命周期管理 (PLM) 系统支持用户对所有产品数据进行协同,包括规范、知识财产、检验和验证信息等。它们可以提高电气、机械、软件、设计及制造活动的效率和生产率。这样可以实现一个依托于单一真实数据来源的稳健协同环境,团队可以借助它使产品一次成功。
当今产品的更改速度比以往更快,创新和技术不断推动并加快了这些更改。互联、适应性强且更智能的产品在设计、工程和制造方面变得更加复杂,需要协同式工程方法才能取得成功。产品团队的不同成员常常由于工具和软件的原因而相互隔离,这导致风险、错误和挫败感不断增加。无缝、数据驱动型的数字化转型能够助力并加快企业打造从根本上改变生活方式的产品的进程。
集成式产品生命周期管理 (PLM) 系统支持用户对所有产品数据进行协同,包括规范、知识财产、检验和验证信息等。它们可以提高电气、机械、软件、设计及制造活动的效率和生产率。这样可以实现一个依托于单一真实数据来源的稳健协同环境,团队可以借助它使产品一次成功。
如今的电子设备都是结合了机械、电气、电子、嵌入式软件和应用软件等多种设计的产物。在快速开发环境下,许多硬件功能未能得到全面开发和充分管理,导致硬件和软件之间的集成欠佳。在不同的单学科平台中工作以及全球供应商在设计早期阶段的作用越来越高,这些都带来许多劣势,迫使工程企业投资于多领域集成策略以确保系统达到理想的状态。
所有电子产品企业都可从中受益;使用多学科方法执行工程生命周期管理不仅可以充分利用集成式需求管理,确保供应商协同,还能够在多个工程平台中实现统一、协调的设计、验证和测试环境,各种规模的工业类、消费类和电子产品制造服务 (EMS) 企业都可从中受益。这种方法支持您尽早发现系统设计生命周期中的问题,同时提供优秀的性能和平台可扩展性。
包含应用程序生命周期管理 (ALM) 功能的集成式 PLM 系统支持用户对所有产品数据进行协同,包括规范、知识产权、检验和验证信息。它们可以提高电气、机械、软件、设计及制造活动的效率和生产率。此外,电子产品企业必须在 ECAD 和 MCAD 领域之间保持富有效率的 ECAD/MCAD 协同设计和协同合作,以按照严格的成形因数约束优化电子产品设计并同时满足质量、可靠性和性能要求。这样可以实现一个依托于单一真实数据来源的稳健协同环境,团队可以借助它使产品一次成功:
各种规模的电子产品企业都需要将集成式生命周期管理作为他们数字化转型的核心。充分利用行业的全面数字孪生进行创新。
Teamcenter PLM 优势所在 – Micron 用户故事
产品数据管理 (PDM) 收集并控制设计数据、文档、物料清单 (BOM) 和工艺,从而帮助提高工程效率并改善协同。但是,PDM 的真正优势在于,它可以一路助推您实现产品生命周期管理 (PLM) 转型以提高总体业务绩效。 PLM 可以超越 PDM,不仅仅是对部分数据,而是对所有产品相关数据进行管...
所有企业都可以改进数据管理以避免计算机辅助设计 (CAD) 中普遍存在的浪费时间的因素,从而提高工程效率。借助 PDM 和 PLM 解决方案提高设计数据管理成熟度,即可实现这一目标。这样可以减少无附加值的时间,释放工程人员。
As companies begin to dive more into the details of digital transformation, it gets a bit tricky when each business has to figure out where and how...