针对新项目的创新及协作式同步项目管理
消费者希望每次都能感受到全新的创新体验。 产品设计必须在审美、交流和功能性之间达到平衡,以确保客户对品牌的忠诚度。 生产美容、个人及家庭护理产品的公司,都需要一个能够满足消费者、监管机构和股东需求的数字化企业平台。
新的产品计划是消费品公司的关键驱动因素。这催生了对自适应工具的需求,并要求这些工具在计划与项目管理中实施最佳实践。我们的集成式项目生命周期管理解决方案将传统的功能与产品和生产生命周期管理结合在一起。它提供了最大的流程透明度,向利益相关方提供详细的数据以便其能够做出可靠的决策,并促进了对知识产权的重复利用。这种结合实现了直观化参与,并且可以在管理企业的下一个阶段轻松地控制和监控参与。
艺术创意是品牌资产的主要传播渠道,也是刺激消费者购买的关键信息。此类创意必须契合需求且符合规定,同时能够传达产品的主张和益处。 通过基于 PLM 进行艺术创意,不仅可提高敏捷性和质量,降低召回风险,而且能够使设计师更加专注于创意设计,从而推动消费者购买并提高忠诚度。
消费者对产品质量的关注度急剧上升,包括产品对消费者的健康会有哪些影响,以及对优质配料、卓越的生产工艺和可持续性等方面的需求。政府和非政府组织都纷纷出台新规作为响应。实验室流程的数字化将确保产品和生产的验证和质量,并使企业能够加速推出新产品,从而赢得眼光独到的新千禧一代消费者的青睐。
客户需要健康、环保且价格低廉的创新产品。这给产品开发带来了巨大压力。缩短产品上市时间并提高灵活性和效率需要复杂的配方设计、仿真和管理功能,包括详细的材料特性管理、有效的候选选择机制和质量测试参数化。通过与完整的研发和制造集成相结合,我们的数字配方解决方案将简化和优化研发相关的流程,为您带来无可比拟的竞争优势。
Browse and explore solutions in this industry segment.
如今的消费品行业面临着前所未有的成本竞争压力,因此不遗余力地提高效率就成了制造商仅余的选择。要实现这一目标,用于流程和数据管理的生命周期方法就必不可少。我们的解决方案可集中管理技术信息,这些信息不仅能够进行实时更新,而且易于访问。这能够提高效率,帮助您以较为合理的方式管理更改、执行工作流程、提升质量并与外部供应商和客户取得联系。
一款成功的消费品离不开对市场趋势和客户需求的严谨分析。设计师必须全面考虑各种因素,例如市场监管要求、成本、雷同产品的后果以及对经济高效的生产流程的要求。管理所有这些需求绝非易事。 我们的需求管理解决方案提供了一种安全的全球性平台,其中集成了整个产品生命周期内的消费者和客户需求。它能够高效地捕捉和管理需求,并将其传达给参与开发的所有人员。
在消费品行业,由于竞争日趋激烈,利润空间日益紧缩,实现目标成本显得尤为重要。 我们的集成化产品成本管理解决方案使客户能够在开发过程早期就确定产品的理想价格,这能够决定产品的成败。
如今,美容、个人及家庭护理行业的产品设计必须将精美外观与复杂功能相结合,才能赢得消费者的青睐并吸引他们购买。
我们的解决方案可将机械设计与电气和软件设计相结合,从而实现无缝的成品设计 — 打造这些复杂产品的完整数字化双胞胎。利用我们的解决方案更快、更高效地设计更具创新性的产品。
随着供应商在产品开发中承担的责任越来越多,“通用型”供应商集成方法已难以为继。您必须能够以数字化方式与所有供应商进行互动,即使是地理位置分散且在 PLM 环境之外的供应商也不例外。
我们的工具和解决方案提供了全面的供应商互动管理方法。它们支持多种用例,例如设计数据交换、直接材料采购以及供应商项目管理。
<p>如今,市场需求瞬息万变,提高生产效率已成为消费品行业迫在眉睫的问题。各大公司必须优化工厂的使用情况,并迅速适应越来越多的小批量生产需求。而随着质量标准的日益提高和新法规的不断出台,这些挑战变得愈发复杂。我们的解决方案提供了一系列不同的工具,可简化您的流程规划工作流程、自动执行非增值规划任务并验证理想的产品生产计划。</p>
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
新产品计划是消费品公司的关键驱动因素。这催生了对自适应工具的需求,并要求这些工具在计划与项目管理中实施最佳实践。我们的集成式项目生命周期管理解决方案将传统的功能与产品和生产生命周期管理结合在一起。它提供了最大的流程透明度,向利益相关方提供详细的数据以便其能够做出可靠的决策,并促进了对知识产权的重复利用。这种结合实现了直观化参与,并且可以在管理企业的下一个阶段轻松地控制和监控参与。
消费者对产品质量的关注度急剧上升,包括产品对消费者的健康会有哪些影响,以及对优质配料、卓越的生产工艺和可持续性等方面的需求。政府和非政府组织都纷纷出台新规作为响应。实验室流程的数字化将确保产品和生产的验证和质量,并使企业能够加速推出新产品,从而赢得眼光独到的新千禧一代消费者的青睐。
Our environmental compliance and product sustainability management solutions serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. It is based on a single source of information concept that allows you to trace the material composition of your products and identify green alternatives. Limit use of hazardous substances, reduce the risk of regulatory non-compliance, and satisfy consumer demand for transparency, growing your business with innovative, earth-friendly products.
产品出版物的内容必须正确,并且必须符合监管要求。 它们还需要针对地理区域或客户进行定制。 我们的解决方案套件可使技术出版物与产品变更保持同步,并允许直接使用工程源数据。 我们的集成文档管理和出版解决方案可将您的文档开发和管理流程与 PLM 环境中的产品数据进行同步。
包装是极富成效的品牌营销工具,但同时也必须满足日常使用需求。随着线上商务的兴起,设计师必须应对环保合规性要求、因社交媒体而缩短的产品生命周期以及更大的机械应力。我们的全套包装设计和可视化功能可帮助设计师打造消费者们所青睐的包装,同时具有结构完整性,可确保在全球范围内高效生产。
客户需要健康、环保且价格低廉的创新产品。这给产品开发带来了巨大压力。缩短产品上市时间并提高灵活性和效率需要复杂的配方设计、仿真和管理功能,包括详细的材料特性管理、有效的候选选择机制和质量测试参数化。通过与完整的研发和制造集成相结合,我们的数字配方解决方案将简化和优化研发相关的流程,为您带来无可比拟的竞争优势。
艺术创意是品牌资产的主要传播渠道,也是刺激消费者购买的关键信息。此类创意必须契合需求且符合规定,同时能够传达产品的主张和益处。 通过基于 PLM 进行艺术创意,不仅可提高敏捷性和质量,降低召回风险,而且能够使设计师更加专注于创意设计,从而推动消费者购买并提高忠诚度。
过去,在将产品投放市场之前,需要对产品和包装功能进行验证;这是一个漫长且成本高昂的过程,还需创建一个或多个物理模型。而在对个性化、创新和速度要求极高的消费者市场中,这一过程变得愈发难以实现。我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助整个供应链中的团队在制造之前组装、显示和分析模型,并及早发现问题。
集成式制造运营解决方案提供无缝信息流,从垂直整合开始,将业务与制造关联,然后将正确信息传送到所有相关部门。
Displaying of solutions.
如今的消费品行业面临着前所未有的成本竞争压力,因此不遗余力地提高效率就成了制造商仅余的选择。要实现这一目标,用于流程和数据管理的生命周期方法就必不可少。我们的解决方案可集中管理技术信息,这些信息不仅能够进行实时更新,而且易于访问。这能够提高效率,帮助您以较为合理的方式管理更改、执行工作流程、提升质量并与外部供应商和客户取得联系。
一款成功的消费品离不开对市场趋势和客户需求的严谨分析。设计师必须全面考虑各种因素,例如市场监管要求、成本、雷同产品的后果以及对经济高效的生产流程的要求。管理所有这些需求绝非易事。 我们的需求管理解决方案提供了一种安全的全球性平台,其中集成了整个产品生命周期内的消费者和客户需求。它能够高效地捕捉和管理需求,并将其传达给参与开发的所有人员。
在消费品行业,由于竞争日趋激烈,利润空间日益紧缩,实现目标成本显得尤为重要。 我们的集成化产品成本管理解决方案使客户能够在开发过程早期就确定产品的理想价格,这能够决定产品的成败。
随着个性化和嵌入式技术的日新月异,功能性鞋类变得愈发复杂。 如今,功能性鞋类与运动服装形影不离,已经成为衡量运动员表现的指标。因此,公司必须对性能和安全性进行设计和验证,同时将设计规格传达给万里之外的供应链。我们的工程数据管理解决方案能够帮助公司在整个工程生命周期内管理所有多学科设计数据,同时适用于供应链中的所有合作伙伴。
Siemens PLM Software 提供的多学科产品生命周期管理方法实现了性能和可扩展性的双重提升。通过跨领域和功能对所有工程数据进行智能管理、共享和同步,食品和饮料公司能够以高效的战略性方法开展设施设计、制造流程以及生产线和设备管理。
如今,美容、个人及家庭护理行业的产品设计必须将精美外观与复杂功能相结合,才能赢得消费者的青睐并吸引他们购买。
我们的解决方案可将机械设计与电气和软件设计相结合,从而实现无缝的成品设计 — 打造这些复杂产品的完整数字化双胞胎。利用我们的解决方案更快、更高效地设计更具创新性的产品。
利用全面的 3D 产品设计工具,以上佳的质量和优异的成本实现卓越创新。虽然家庭和办公室商品的设计越来越复杂,但这些产品必须直观易用。我们集成、直观的一流设计功能套件可以使您的设计团队按时打造正确的产品,并且一次成功。
时尚性和功能性鞋类的变化速度往往是其他行业望尘莫及的。随着众多公司周周推出新款,我们愈发难以掌握换季的节奏。与此同时,消费者对个性化的需求日渐凸显,且大多数制造作业在亚洲完成,生产线、新产品发布以及供应链的管理复杂性也呈指数级增长。我们的集成式设计和制造解决方案能够为客户提供所需的灵活性和响应速度,使其在潮流快速更迭的时尚界立于不败之地。
如今,消费品包装设计者们面临着各种全新挑战,例如确保环保合规性的透明度、加快产品周期以及应对在线商务和直接对接消费者所带来的较高应力。我们提供了一套完全集成式工具,能够快速开发包装,能贯穿从初步概念设计到详细包装的全程,并兼顾产品与生产设备之间的全面关联性以及前沿的设计和仿真功能。
如今,要在潮流瞬息万变的时尚界占据一席之地,鞋类和服装公司需要时时刻刻推陈出新。因此,灵活的艺术创意必不可少。 要实现这一点,必须对资产进行重用。通过基于产品生命周期管理进行艺术创意,不仅可确保数据的准确性和资产的重用性,而且能够快速即时创建配置,甚至是个性化标签或字母组合标志。在鞋类、服装和配饰市场中,艺术创意对产品设计的重要性丝毫不逊于对包装和标签的重要性。 艺术创意的灵活性关乎着最终能否在数天内交付个性化的产品设计。
随着供应商在产品开发中承担的责任越来越多,“通用型”供应商集成方法已难以为继。您必须能够以数字化方式与所有供应商进行互动,即使是地理位置分散且在 PLM 环境之外的供应商也不例外。
我们的工具和解决方案提供了全面的供应商互动管理方法。它们支持多种用例,例如设计数据交换、直接材料采购以及供应商项目管理。
如今,市场需求瞬息万变,提高生产效率已成为消费品行业迫在眉睫的问题。各大公司必须优化工厂的使用情况,并迅速适应越来越多的小批量生产需求。而随着质量标准的日益提高和新法规的不断出台,这些挑战变得愈发复杂。我们的解决方案提供了一系列不同的工具,能简化您的流程规划工作流程、自动执行非增值规划任务并验证理想的产品生产计划。
<p>如今,市场需求瞬息万变,提高生产效率已成为消费品行业迫在眉睫的问题。各大公司必须优化工厂的使用情况,并迅速适应越来越多的小批量生产需求。而随着质量标准的日益提高和新法规的不断出台,这些挑战变得愈发复杂。我们的解决方案提供了一系列不同的工具,可简化您的流程规划工作流程、自动执行非增值规划任务并验证理想的产品生产计划。</p>
随着市场对个性化、价格合理的全新产品的需求不断攀升,每当开发新的食品或面霜时,都会面临重重挑战。要从容应对这些挑战,必须在产品开发流程的早期阶段评估生产流程。
我们的制造流程和数据管理解决方案使客户能够在进行产品设计的同时协同制定、验证和优化制造计划。
The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.
Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
Manufacturers of home and office products as well as sporting goods and toys face pressures from new trends such as increased product complexity, the trend toward customization, and the Internet of Things (IoT). Our integrated quality management solution is uniquely effective across the entire value chain in its ability to improve quality and reduce costs by optimizing all fabrication steps, and recognizing and acting in time to prevent potential material or process problems.
As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.
产品出版物的内容必须正确,并且必须符合监管要求。 它们还需要针对地理区域或客户进行定制。 我们的解决方案套件可使技术出版物与产品变更保持同步,并允许直接使用工程源数据。 我们的集成文档管理和出版解决方案可将您的文档开发和管理流程与 PLM 环境中的产品数据进行同步。
如今的消费者健康意识强烈,他们看待食物的方式也在转变。他们不仅需要高质量的食品成分,还希望食品整个生产过程的安全有所保障,并且符合法规要求。如果这些需求无从满足,品牌价值就会受到伤害。我们的解决方案可供您全面查看产品和生产信息,包括整个供应链,并能够专门解决合规管理问题和处理复杂的变更流程。
包装是极富成效的品牌营销工具,但同时也必须满足日常使用需求。随着线上商务的兴起,设计师必须应对环保合规性要求、因社交媒体而缩短的产品生命周期以及更大的机械应力。我们的全套包装设计和可视化功能可帮助设计师打造消费者们所青睐的包装,同时具有结构完整性,可确保在全球范围内高效生产。
包装是极富成效的品牌营销工具,但同时也必须满足日常使用需求。随着线上商务的兴起,设计师必须应对环保合规性要求、因社交媒体而缩短的产品生命周期以及更大的机械应力。我们的全套包装设计和可视化功能可帮助设计师打造消费者们所青睐的包装,同时具有结构完整性,可确保在全球范围内高效生产。
客户需要健康、环保且价格低廉的创新产品。这给产品开发带来了巨大压力。缩短产品上市时间并提高灵活性和效率需要复杂的配方设计、仿真和管理功能,包括详细的材料特性管理、有效的候选选择机制和质量测试参数化。通过与完整的研发和制造集成相结合,我们的数字配方解决方案将简化和优化研发相关的流程,为您带来无可比拟的竞争优势。
客户需要健康、环保且价格低廉的创新产品。这给产品开发带来了巨大压力。缩短产品上市时间并提高灵活性和效率需要复杂的配方设计、仿真和管理功能,包括详细的材料特性管理、有效的候选选择机制和质量测试参数化。通过与完整的研发和制造集成相结合,我们的数字配方解决方案将简化和优化研发相关的流程,为您带来无可比拟的竞争优势。
艺术创意是品牌资产的主要传播渠道,也是刺激消费者购买的关键信息。此类创意必须契合需求且符合规定,同时能够传达产品的主张和益处。 通过基于 PLM 进行艺术创意,不仅可提高敏捷性和质量,降低召回风险,而且能够使设计师更加专注于创意设计,从而推动消费者购买并提高忠诚度。
过去,在将产品投放市场之前,需要对产品和包装功能进行验证;这是一个漫长且成本高昂的过程,还需创建一个或多个物理模型。而在对个性化、创新和速度要求极高的消费者市场中,这一过程变得愈发难以实现。我们的数字模型和设计评审解决方案可帮助整个供应链中的团队在制造之前组装、显示和分析模型,并及早发现问题。
With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.
In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.
Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.
集成式制造运营解决方案提供无缝信息流,从垂直整合开始,将业务与制造关联,然后将正确信息传送到所有相关部门。
Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering
Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.
Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.
The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements. Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.
Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.
Displaying of solutions.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
消费品行业面临着诸多挑战:一项对 34 家世界排名前 50 的消费品公司进行的业绩分析显示:在这些大公司中,有 85% 的公司要么经历了收益或利润下滑,要么遭受了收益和利润下滑的双重打击。其中仅有 15% 的公司毫发无损。 在消费品和化妆品行业中,消费者现已成为创新过程中的主要影响者。如今的需...
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.