新一代设计

新一代设计

新一代车辆需要新一代设计解决方案,借助一整套集成的设计和验证工具消除创新障碍。我们的解决方案提供了创造新一代车辆的全套工具。

新一代车辆需要新一代设计解决方案,借助一整套集成的设计和验证工具消除创新障碍。我们的解决方案提供了创造新一代车辆的全套工具。

免费试用 30 天。几分钟内即可开始设计。

探索 NX 云互联产品的强大功能和灵活性

免费试用 Siemens NX 设计软件 30 天

通过试用版 NX 云互联产品着手设计,了解如何利用强大的 NX CAD 功能开发一流产品。NX 云互联产品以出色的 NX 产品设计解决方案为依托,延续了其性能优异的设计功能。免费在线试用版可供您在购买 NX 云互联产品之前进行试用。无需安装;几分钟内即可开始设计。

新一代设计

Learn More

随着自动、电动和其他备选传动系统的发展,交通运输业的变化日新月异。监管压力和客户偏好是推动创造新一代轻型车辆并改善互联性的动力。尽管电动车满足了人们对减少排放和化石燃料用量的需求,但它们也带来了新的 NVH 和封装挑战,同时增加了机电复杂性。能够通过强大的界面设计和基础设施协同作用实现这一目标的公司将具有明显的优势。

轻型车辆行驶所需的能量更少,有助于满足客户和政府的要求。实现既满足安全标准又包括客户所需功能的轻量化设计需要新型材料、制造技术和优化设计。上述各种挑战需要采用将所有领域涵盖在一个软件包中的集成设计解决方案。

新一代设计
精选客户成功案例

Team Penske

New digital innovation platform propels Team Penske to championship season

Team Penske leverages the digital twin to make race cars run faster

阅读更多信息

在线研讨会回放 | 48 分钟

加快汽车行业产品开发

借助西门子解决方案,我们可以加速创新,全力打造下一代汽车。

可解决复杂性难题的新一代设计解决方案

观看网络研讨会

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。

Body Design & Engineering

在受管环境中利用集成车身系统设计、仿真和制造解决方案,帮助您快速应对不断变化的市场需求。

Automotive Chassis Design

我们提供用于底盘设计、工程仿真和底盘零件制造验证的集成式平台。我们的解决方案能够帮助您实现底盘系统的高性能设计、仿真、文档制作、工装和制造。

Automotive Concept Design & Styling

我们用于概念设计、逆向工程和高等渲染的工具可以为您带来出色的能力与自由度,仅需一套系统即可充分发挥创造力。

Automotive Interior & Exterior Trim Design Solution

利用综合全面的内外饰设计工具集在激烈的市场竞争中保持领先地位。在整车或子系统的环境下进行设计,打造出高质量的注塑组件和装饰面板。

Design for Additive Manufacture

增材制造正在逐步实现工业化。凭借 NX,可以从原型扩展到大规模生产,并在同一系统中进行更改管理和需求跟踪。

Engineering Data Management for Automotive & Truck OEMs

面向工程生命周期管理(该种管理可充分运用在单一协同环境中整合了机械、电子、软件和仿真数据的需求管理、安全供应商协同以及工程管理平台)的集成系统。

Generative Engineering

A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.

Instrument Panel & HVAC Design

从概念到成品设计和制造,您都可在整车环境中工作,进行电气和机械布线,与 ECAD 解决方案进行无缝协作来集成您的电子系统,并根据客户需求和法规要求进行持续验证。

Modeling Technology Platform

NX 创成式设计包括拓扑优化、特征参数优化和收敛建模,正在开启新的设计可能性。集成建模和仿真平台支持分析多领域系统。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址