针对新项目的创新及协作式同步项目管理
不断增加的电气系统内容和复杂性要求航空航天及国防行业具有应对苛刻任务的全新能力。实现电气设计合规性的工作量和风险会随着复杂性的增加而增加。使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字化双胞胎,从而更好地满足合规性。
不断增加的电气系统内容和复杂性要求航空航天及国防行业具有应对苛刻任务的全新能力。实现电气设计合规性的工作量和风险会随着复杂性的增加而增加。使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字化双胞胎,从而更好地满足合规性。
Video
Electrical compliance is becoming more costly and manual reporting poses delays that can impact aerospace program profitability. Direct access to the digital twin enables flight phase analysis and scenarios. Engineers can then produce reports showing analysis results and design details to support the Type Certification and EIS milestones.
现如今,许多合规性挑战都可以通过转移到基于模型的环境来缓解。这种方法不仅降低了系统程序风险,还提供了电气和电子内容与集成的创新途径。这种转变允许企业评估各种场景和条件下的所有电气设计配置,能够降低合规性风险。
我们的解决方案提供一套独特的工具,有助于消除项目风险并支持电气系统合规性,加快产品上市时间,并且能够在项目早期完成电气负载分析 (ELA),让工程师将更多时间用于创新任务。这套解决方案还配置了满足认证机构要求的报告,有助于更快获得批准。
管理数据、控制流程并通过集成来提供全面的开发流。通过所有主流 MCAD 和 PLM 工具,管理产品开发流程内不同领域间的更改和配置。
根据成本、重量和带宽等目标优化电气和电子 (E/E) 架构。定义并整合各项功能。创建并分析电气、电子、嵌入式软件和网络规范。
通过重用设计数据,创建技术出版物、记录设计更改,并启用电气诊断和故障排除。借助多语言支持,自动执行布线图重新划分和图形样式设计等发布任务。
利用交互逻辑系统和布线设计,以及自动化创成式工程,对配电系统进行设计和仿真。集成并验证电气系统实施。优化电气复杂性,使用实时指标,并进行高级设计规则检查,以便分析电气系统。
构思、设计并验证适于制造业的电气线束。优化线束成本核算、制造和装配流程,以提高性能、产量和盈利能力。制定准确且经过优化的线束制造文档,以提高效率。
Explore analysis tools to leverage the electrical system digital twin
This white paper will explore how electronic and electrical (E/E) design demands of the 21st century present a tremendous challenge to the Aerospac...
借助基于模型的电气/电子系统开发改变未来
电气载荷分析 (ELA) 在确保飞行各阶段电气系统具有充足电力方面发挥着重要作用。如今,大多数 ELA 都是通过未连接到飞机设计工具的电子表格或内部工具手动完成。Siemens Capital Load Analyzer Software 是一种应对电气型号认证挑战的现代化方法,本文将介绍团队...