针对新项目的创新及协作式同步项目管理
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。
为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字孪生。
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。
为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字孪生。
环境和法规约束促使航空航天行业大幅降低耗油量、噪声及二氧化碳和氮氧化物的排放。此外,为应对激烈的国际竞争,航空航天企业需要不断创新,提供更好的乘客舒适度,提高安全性,并控制开发成本。
随着技术变革速度的加快,航空航天工程需要处理越来越复杂的互联系统。为了化解项目交付的风险,一次性完成设计并在开发周期中提早评估系统交互变得至关重要。我们的解决方案组合有助于您通过虚拟集成式航空方法将集成左移,从而避免代价高昂的项目延迟。
通过实施高效的多学科仿真方法,您可以解决航空系统如何交互,以及如何应对异常情况等问题。利用我们的解决方案,创建系统数字孪生,预测潜在问题,并在短时间内获得理想设计。
探索此解决方案的关键领域。
优化飞机电气网络并考虑热集成,打造电气化程度更高的飞机。Simcenter Amesim 可帮助您设计可靠的发电机、机电一体化和静电致动器,并分析故障情况下网络重新配置的影响。通过与 Simulink® 协同仿真,您可以将发电机控制单元集成到高保真多物理场模型。EHA 和 EMA 参数优化、快速傅里叶变换 (FFT) 和线性分析功能等预处理和后处理工具可帮助您成功完成认证测试。
通过对不同规模场景和飞行任务的行为进行仿真,提高飞机液压系统的性能。Simcenter Amesim 提供一种可扩展的方法,用于处理从低频到高频动力学特性的工程挑战。这套解决方案可以将液压系统模型与这些有代表性的接口系统集成在一起,如电气系统、着陆系统和飞行控制系统,从而大规模评估飞机性能。接着,您可以仿真该系统如何应对故障、如何找到备选设计方案来满足认证要求,借此评估它的性能下降情况。
确保飞机、轮船、潜水艇、火车和作战坦克上的乘客和组员的舒适性。Simcenter Amesim 有助于设计机舱、放气系统控制、全局能源管理、空气调节、通风回路和二氧化碳筒排放系统。这套解决方案使您能够考虑温度、湿度、压力和动态条件下的压力变化率。它还能协助您设计效率更高、重量和体积更低、能耗更低的系统。
针对各种致动技术处理整个飞行控制系统的多物理场,比如机械、直接驱动、机电或静电。Simcenter Amesim 涵盖了从预设计到详细动态分析再到涉及整体飞行包线的实时验证的整个开发过程。您还可以将飞行控制与相互依赖系统集成在一起,在设计阶段提早评估相互作用。
在考虑飞机姿态、加速度、机翼弯曲或扭曲的同时,处理复杂形状油箱的燃油增压、燃油、加油和放油优化等挑战性任务。该软件可以帮助您对通风、机载惰性气体发生系统 (OBIGGS)、燃料分配网络和全球能源管理系统进行建模,借此预测潜在问题。您可以提高效率,降低燃油系统的重量、体积和能源消耗,同时满足认证要求。
降低地面运动过程中的油耗和碳排放,设计环保且具有成本效益的起落架系统。从早期开发阶段到详细分析、系统集成和验证全程使用 Simcenter Amesim 可以提高起落架系统的可靠性,甚至包括硬着陆情况。有了 Simcenter Amesim,即使是在中断起飞的情况下,您也可以使制动系统更加稳定,同时还能适当地集成伸展和回缩系统结构。
了解错综复杂的机械系统(例如复印机、滑动天窗或襟翼)的运作环境是一件棘手的事情。运动仿真将计算机械系统的反作用力、扭矩、速度、加速度等。您可以直接将 CAD 几何体和装配限制转换到准确的运动模型当中,也可以从头开始创建您自己的运动模型。通过嵌入式运动解算器和强大的后处理功能,对大量产品行为进行研究。
通过使用 Simcenter Amesim 平台,构建具有高生产效率且强健可靠的机电一体化系统仿真,并降低成本。它提供了出色的技术,并且可以在企业层面与您的流程、工作流和工具链保持良好的一致性。我们的平台提供了无缝的用户体验,让您可以专注于真正重要的事情:工程。分析复杂的系统行为并为设计受控系统(从早期的规格到子系统测试)提供支持。
在设计阶段早期解决航空系统的复杂性难题,并检查系统交互情况,以此提高航空系统的效率。Simcenter 系统仿真解决方案能够通过虚拟集成式航空 (VIA) 方法支持基于模型的系统工程、建模和仿真、验证和确认流程。这种方法可以根据组织结构进行调整,有助于工程团队打破孤立作业,开展协同合作。
优化飞机电气网络并考虑热集成,打造电气化程度更高的飞机。Simcenter Amesim 可帮助您设计可靠的发电机、机电一体化和静电致动器,并分析故障情况下网络重新配置的影响。通过与 Simulink® 协同仿真,您可以将发电机控制单元集成到高保真多物理场模型。EHA 和 EMA 参数优化、快速傅里叶变换 (FFT) 和线性分析功能等预处理和后处理工具可帮助您成功完成认证测试。
通过对不同规模场景和飞行任务的行为进行仿真,提高飞机液压系统的性能。Simcenter Amesim 提供一种可扩展的方法,用于处理从低频到高频动力学特性的工程挑战。这套解决方案可以将液压系统模型与这些有代表性的接口系统集成在一起,如电气系统、着陆系统和飞行控制系统,从而大规模评估飞机性能。接着,您可以仿真该系统如何应对故障、如何找到备选设计方案来满足认证要求,借此评估它的性能下降情况。
针对各种致动技术处理整个飞行控制系统的多物理场,比如机械、直接驱动、机电或静电。Simcenter Amesim 涵盖了从预设计到详细动态分析再到涉及整体飞行包线的实时验证的整个开发过程。您还可以将飞行控制与相互依赖系统集成在一起,在设计阶段提早评估相互作用。
在考虑飞机姿态、加速度、机翼弯曲或扭曲的同时,处理复杂形状油箱的燃油增压、燃油、加油和放油优化等挑战性任务。该软件可以帮助您对通风、机载惰性气体发生系统 (OBIGGS)、燃料分配网络和全球能源管理系统进行建模,借此预测潜在问题。您可以提高效率,降低燃油系统的重量、体积和能源消耗,同时满足认证要求。
降低地面运动过程中的油耗和碳排放,设计环保且具有成本效益的起落架系统。从早期开发阶段到详细分析、系统集成和验证全程使用 Simcenter Amesim 可以提高起落架系统的可靠性,甚至包括硬着陆情况。有了 Simcenter Amesim,即使是在中断起飞的情况下,您也可以使制动系统更加稳定,同时还能适当地集成伸展和回缩系统结构。
在设计阶段早期解决航空系统的复杂性难题,并检查系统交互情况,以此提高航空系统的效率。Simcenter 系统仿真解决方案能够通过虚拟集成式航空 (VIA) 方法支持基于模型的系统工程、建模和仿真、验证和确认流程。这种方法可以根据组织结构进行调整,有助于工程团队打破孤立作业,开展协同合作。
Learn how a combined 3D and system simulation approach can help you develop the right aircraft landing gear.
Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable...