针对新项目的创新及协作式同步项目管理
简化飞机集成,避免出现代价高昂的项目延迟。在确认满足性能目标和证明设计适航性方面,飞机集成商面临着复杂的集成挑战。
我们将虚拟和物理测试两相结合,以此提供特有的平台,用于预测和确认飞行操作期间的飞机行为。我们的解决方案以多年的工程经验为支撑,旨在攻克现代飞机集成挑战。
简化飞机集成,避免出现代价高昂的项目延迟。在确认满足性能目标和证明设计适航性方面,飞机集成商面临着复杂的集成挑战。
我们将虚拟和物理测试两相结合,以此提供特有的平台,用于预测和确认飞行操作期间的飞机行为。我们的解决方案以多年的工程经验为支撑,旨在攻克现代飞机集成挑战。
现代飞机项目缔造了结构和系统复杂性方面的奇迹。尽管有细致的管理,但这些工程奇迹依然需要广泛的验证和认证流程,这可能会导致代价高昂的项目进度延迟。由于认证要求所带来的性能不确定性,引入创新结构设计和更加复杂的系统同样会提高项目延迟风险。因此,为了加速验证和认证流程,大多数集成商会转向数字化技术。
通过实施受分析和测试支持的智能验证流程,集成商可提供关于设计适航性和性能要求的证据。分析和测试阶段是验证和认证类型设计的必经阶段。在开发过程中,测试结果将为仿真模型提供经过验证的真实数据。由于适航性监管机构要求提供合理的假设建模测试证据,因此集成商必须以更少的原型执行越来越多的测试。
智能数字化测试有助于精简飞机集成:可将虚拟和物理测试高效结合在一起,进而确保验证和认证符合预期结果,最终尽可能降低代价高昂的延迟风险。我们的解决方案提供特有的平台仿真和测试解决方案,拥有多年的工程经验作为支撑,能够从容应对现代飞机集成挑战。
探索此解决方案的关键领域。
我们的声学测试解决方案广泛覆盖行业应用和工程任务,而且满足更新的国际标准,因而能够满足您的项目需求。仰赖内嵌于我们直观解决方案中的专业知识,利用极富吸引力的声学特色设计创新产品。
来自物理和虚拟测试活动的数据在不断增长。对于企业而言,善用并跟踪这些数据至关重要。通过嵌入特定应用程序知识的解决方案,可以快速转化、可视化、解读、比较、分析、报告和分享数据。
选择一个综合全面的动态环境测试解决方案,其范围应涵盖从常规振动鉴定工具到高效、高速的多通道闭环振动器控制系统,并且应当具有并行数据采集功能和强大的分析功能。
地面共振测试 (GVT) 是飞机飞行认证过程中的关键步骤。测试可通过实验方式测量飞机在不同配置下的动力学特征,从而验证飞机设计期间所使用的模型,并预测颤振行为。经过验证的 GVT 解决方案可缩短测试和分析时间,而且不会影响结果准确性。
通过从针对您的多物理场测试需求来供应端到端解决方案(从传感器和激励器到综合全面的数据采集、分析和报告解决方案)的合作伙伴那里选购硬件,简化您的购买、测试和维护流程。
通过采集和分析速度、扭矩和控制策略对声品质、(扭转)振动和能源效率的影响,优化旋转机械的性能。在实验室和现场,我们的多学科测试系统可以节省时间、提高数据的可靠性,并尽可能地增加见解。
在对小型结构进行力锤法试验,使用数以百计的测量通道运行大规模的活动,或者用实验数据验证 3D 有限元模型时,可从前沿的工程专业知识传统中获益并尽可能地提高测试效率。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
现在的空气动力学、结构和系统选择决定了未来的飞机性能,关系到未来 10 至 40 年飞机项目的成败。集成数字化策略可加快飞机项目,降低以更快速度实现更优质设计的工程风险,从而避免在设计周期后期阶段出现代价高昂的问题。