针对新项目的创新及协作式同步项目管理
飞机公司必须根据计划和预算在飞机项目上推陈出新,才能保持竞争力。 而提高飞机性能、生产灵活性、降低运营成本及增加调度可靠性等方面的需求,都使实现这一目标充满了挑战性。 多元化的供应商和合作伙伴构成的复杂全球供应链,也让这些要求愈加复杂化。
航空航天企业的任务是,针对实验室甚至地球上都可能不存在的条件设计并创造产品。他们必须采用以数字化为支撑的真正创新成果,才能在需求日益复杂、交付期限愈加紧张、任务不断加重的环境中保持竞争力。
从坚固、可靠的教练机到高性能涡轮螺桨飞机,与西门子的合作无疑是 Piper 成功打造完整飞机生产线的关键。
我们的航空航天与国防验证管理解决方案提供一个单一的集成环境,帮助企业实现更快的验证时间,可确保按要求、按计划且按正确的顺序执行所有产品验证活动(无论是仿真建模和分析,还是物理测试),将各个测试或分析与必要的资源联系在一起,并进行全面跟踪。
航空航天及国防行业的公司面临诸多挑战,其中包括日益复杂的项目、激烈的竞争、更严格的法规要求和不断变化的客户优先任务。在这种环境下,有助于成功执行项目的一个策略就是,在产品生命周期中提前考虑制造注意事项。我们提供一套流程驱动型 PLM 方法,可将制造工程引入航空航天项目的各个方面——从投标开始,然后贯穿整个产品生命周期。
保持卓越的项目规划和执行对于赢得新业务至关重要。我们的解决方案提供了一种系统化的项目规划和执行方法,能够将成本、进度和技术要求整合到一个规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理系统中。该解决方案易于维护,并可进行扩展来满足任何规模的商业和政府项目的需求。通过使用可管理所有项目工件的集成式系统,提高按成本如期推进的能力。
浏览和探索该细分行业的解决方案。
我们的解决方案中融入了量身定制的仪表板,有助于航空航天和国防公司更加清晰地了解整个企业的运营情况,同时获得更高的可跟踪性水平,从而减少了错误并能够尽早发现问题。通过将现场资产的物联网 (IoT) 数据(“物理双胞胎”)与工程方面的深入见解(“数字化双胞胎”)相结合,我们得以进行高级分析,从而实现了产品可用性和性能的双重提升。
我们的解决方案可帮助各大公司捕捉、紧跟产品需求并将其传达给产品开发流程中涉及到的所有人员,从而制定明智的决策并打造契合需求的产品。
对于航空航天及国防等监管要求严苛的行业,一大关键挑战在于难以在全球 IP 和出口控制 (ITAR) 监管环境中实现项目目标。另一项挑战是实现全球协作与创新。无论哪种情况,关键在于所有相关方 — 供应商、合作伙伴、承包商、客户、子公司和合资企业 — 均能够在安全协作的环境中共享敏感的公司和产品数据。
Today’s aerospace and defense companies must deliver programs that meet all technical, regulatory and performance requirements at cost and on schedule, while also ensuring that design and manufacturing practices are documented and traceable. Our multi-disciplinary platform integrates requirements management, secure supplier collaboration and engineering management into a single repository for mechanical, electronic, software and simulation data to help you meet these challenges.
考虑到参与航空航天及国防项目的公司数量、项目的多学科性质以及高效信息交换的必要性,各大公司必须能够使用多种不同的 CAD 格式。我们提供了种类繁多的数据交换工具,支持供应商中立的标准交换格式、数据转换器和 CAD 文件转换工具,可在系统之间准确地迁移数据。
As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.
现在的空气动力学、结构和系统选择决定了未来的飞机性能,关系到未来 10 至 40 年飞机项目的成败。集成数字化策略可加快飞机项目,降低以更快速度实现更优质设计的工程风险,从而避免在设计周期后期阶段出现代价高昂的问题。
我们面向增材制造提供了集成式软件应用程序,可帮助您重新设计产品、重组制造过程并重新审视业务模式,从而降低成本并获得理想性能。
航空航天与国防 (A&D) 企业在开发产品并分担风险和共享回报方面需要与多个合作伙伴和供应商进行协同。然而,随着产品复杂性和集成需求不断攀升,对于第三方的依赖可能引入的问题比解决的问题更多。但是,借助供应商协同和管理数字线程赋能的安全、协同式数字化环境中的实时可见性和沟通,OEM 与供应商的合作伙伴关系就能蓬勃发展。
要为航空航天和国防系统创建辅助性技术文档,需要许多不同公司和团队的协作和投入。我们的解决方案将文档制作流程引入 PLM 环境,并可以根据市场、语言或产品轻松定制文档。
Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.
如今,制造技术日新月异并逐步向工业 4.0 转移,这悄然改变了航空航天系统的制造方式。这一趋势为整个供应链带来了挑战,因为各大公司都需要想方设法地满足 OEM 的需求。我们的解决方案可帮助制造公司整合整个价值链并推动数字化制造,从而实现制造流程敏捷性、灵活性和效率的全面提升,最终增强竞争力。
航空航天及国防行业的公司正面临空前巨大的竞争压力,与此同时,要求严苛的客户期望他们在项目绩效方面承担更大的责任。 为了在竞争中取得成功和卓越地完成项目,它们必须使制造成为项目开发流程的一个核心部分。 集成式协作环境可以实现一个涵盖 CAD/CAM 和 CNC 加工以及质量检测的模型驱动流程,同时将生产效率提升到一个新的水平。
The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.
Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.
航空航天和国防产品异常复杂,必须在极端环境下运行且满足严苛的安全性和可靠性标准,并且通常具有极长的生命周期。我们的服务生命周期管理解决方案可管理物理设备的配置情况,并通过零件拆卸/安装/检查的状态特性和历史记录来为维护提供支持。通过利用安全性、工作流、更改和文档管理等核心 PLM 功能,我们的方法可将资产 BOM 和知识与物理资产结构结合在一起,从而改善所交付的服务。
Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.
Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.
保持卓越的项目规划和执行对于赢得新业务至关重要。我们的解决方案提供了一种系统化的项目规划和执行方法,能够将成本、进度和技术要求整合到一个规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理系统中。该解决方案易于维护,并可进行扩展来满足任何规模的商业和政府项目的需求。通过使用可管理所有项目工件的集成式系统,提高按成本如期推进的能力。
复杂的航空航天和国防工业产品会采用全球供应链来进行生产,其中各家公司会以不同的格式来创建和消耗产品数据。 由此导致的互操作性缺乏阻碍了协同和重用,进而影响了根据成本和时间表进行交付的能力。 我们基于模型的产品定义解决方案可以在 3D 模型中生成完整的数字产品定义,该模型可充当所有应用程序的单一可信来源。
我们的航空航天与国防验证管理解决方案提供一个单一的集成环境,帮助企业实现更快的验证时间,可确保按要求、按计划且按正确的顺序执行所有产品验证活动(无论是仿真建模和分析,还是物理测试),将各个测试或分析与必要的资源联系在一起,并进行全面跟踪。
借助我们的复合材料工程设计与制造解决方案,工程师能够快速而自信地开发复杂的高级航空结构。在面对极富挑战的航空应用时,它使 OEM 能够满足计划、强度、重量、耐久性、首次制造良率以及现场维修的需求。
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
现代飞机的热平衡工程充满了挑战。电气化、创新设计和轻型材料有助于增加散热,同时确保了系统安全性和乘客舒适度。我们的解决方案组合可以优化热负荷和乘客舒适度、前端装载系统和设备集成,并在设计阶段早期执行热权衡分析,为用户提供前后一致的虚拟热管理分析。这种组合式系统工程、建模和仿真、测试和验证是飞机热系统创新工程的关键所在。
现代飞机的结构复杂性增加了结构分析需求以及改进可追溯性和全局分析工作流的需求,这可能会对降低结构设计的非重复项目成本产生重大影响。
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。
为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字化双胞胎。
简化飞机集成,避免出现代价高昂的项目延迟。在确认满足性能目标和证明设计适航性方面,飞机集成商面临着复杂的集成挑战。
我们将虚拟和物理测试两相结合,以此提供独一无二的平台,用于预测和确认飞行操作中的飞机行为。我们的解决方案以多年的工程经验为支撑,旨在攻克现代飞机集成挑战。
在如今的航空航天和国防项目中,供应商必须按预算如期交付满足所有技术和性能要求的产品,同时经常与遍布全球的供应商和合作伙伴进行协作。这些供应商和合作伙伴可能使用各式各样的工程应用程序。我们的解决方案提供了多 CAD 总成的数字模型和可视化功能,使所有人均能够访问设计和流程数据并彼此协作,从而制定明智的决策。
航空航天及国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球竞争激烈等问题。许多企业依然使用基于文档的流程及其他低效流程,无法展现他们应对这些挑战的能力。企业必须转变工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科可扩展标准解决方案可提供开发创新型航空航天产品所需的所有工具。
航空航天及国防企业需要减少产品支持和运营成本。由于这些产品寿命较长,维护成本在总成本中占了很大一部分,因此提高可靠性并尽量减少与维护相关的停机时间至关重要。通过运用来自设计和仿真的产品知识,我们的服务规划与管理解决方案可用于在交付设备前开发、验证并记录服务要求和服务规划。
航空航天及国防行业的公司面临诸多挑战,其中包括日益复杂的项目、激烈的竞争、更严格的法规要求和不断变化的客户优先任务。在这种环境下,有助于成功执行项目的一个策略就是,在产品生命周期中提前考虑制造注意事项。我们提供一套流程驱动型 PLM 方法,可将制造工程引入航空航天项目的各个方面——从投标开始,然后贯穿整个产品生命周期。
使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字化双胞胎,从而更好地满足合规性。
我们的 E/E 系统开发解决方案提供一种基于模型的方法,采用数字化数据连续性,并覆盖整个电气价值链:从平台电气系统的定义到其设计、认证和制造,再到支持其使用生命周期。
Displaying of solutions.
我们的航空航天与国防验证管理解决方案提供一个单一的集成环境,帮助企业实现更快的验证时间,可确保按要求、按计划且按正确的顺序执行所有产品验证活动(无论是仿真建模和分析,还是物理测试),将各个测试或分析与必要的资源联系在一起,并进行全面跟踪。
It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.
Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.
要开发复杂的创新型产品,管理材料数据并将其融入产品生命周期是不可或缺的。我们的解决方案在要用于航空航天产品的材料与产品物料清单 (BOM) 之间保持紧密集成,这对于交付成功、合规的创新型产品至关重要。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
现代飞机的热平衡工程充满了挑战。电气化、创新设计和轻型材料有助于增加散热,同时确保了系统安全性和乘客舒适度。我们的解决方案组合可以优化热负荷和乘客舒适度、前端装载系统和设备集成,并在设计阶段早期执行热权衡分析,为用户提供前后一致的虚拟热管理分析。这种组合式系统工程、建模和仿真、测试和验证是飞机热系统创新工程的关键所在。
现代飞机的结构复杂性增加了结构分析需求以及改进可追溯性和全局分析工作流的需求,这可能会对降低结构设计的非重复项目成本产生重大影响。
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。
为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字化双胞胎。
简化飞机集成,避免出现代价高昂的项目延迟。在确认满足性能目标和证明设计适航性方面,飞机集成商面临着复杂的集成挑战。
我们将虚拟和物理测试两相结合,以此提供独一无二的平台,用于预测和确认飞行操作中的飞机行为。我们的解决方案以多年的工程经验为支撑,旨在攻克现代飞机集成挑战。
在如今的航空航天和国防项目中,供应商必须按预算如期交付满足所有技术和性能要求的产品,同时经常与遍布全球的供应商和合作伙伴进行协作。这些供应商和合作伙伴可能使用各式各样的工程应用程序。我们的解决方案提供了多 CAD 总成的数字模型和可视化功能,使所有人均能够访问设计和流程数据并彼此协作,从而制定明智的决策。
航空航天及国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球竞争激烈等问题。许多企业依然使用基于文档的流程及其他低效流程,无法展现他们应对这些挑战的能力。企业必须转变工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科可扩展标准解决方案可提供开发创新型航空航天产品所需的所有工具。
航空航天及国防企业需要减少产品支持和运营成本。由于这些产品寿命较长,维护成本在总成本中占了很大一部分,因此提高可靠性并尽量减少与维护相关的停机时间至关重要。通过运用来自设计和仿真的产品知识,我们的服务规划与管理解决方案可用于在交付设备前开发、验证并记录服务要求和服务规划。
航空航天及国防行业的公司面临诸多挑战,其中包括日益复杂的项目、激烈的竞争、更严格的法规要求和不断变化的客户优先任务。在这种环境下,有助于成功执行项目的一个策略就是,在产品生命周期中提前考虑制造注意事项。我们提供一套流程驱动型 PLM 方法,可将制造工程引入航空航天项目的各个方面——从投标开始,然后贯穿整个产品生命周期。
使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字化双胞胎,从而更好地满足合规性。
我们的 E/E 系统开发解决方案提供一种基于模型的方法,采用数字化数据连续性,并覆盖整个电气价值链:从平台电气系统的定义到其设计、认证和制造,再到支持其使用生命周期。
Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.
Displaying of solutions.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Accelerate RAMS aerospace processes with a digital risk twin
Aircraft performance engineering: Fly it before you build it