针对新项目的创新及协作式同步项目管理
飞机发动机 OEM 面临着提高性能、改进燃油经济性和新环境法规等诸多挑战。他们必须应对全球供应链中不断变化的生产计划,并采用新的创新型材料、结构和系统实现更高的效率、更高的性能和更安静的发动机。制造商必须足够敏捷灵活才能保持竞争力。
航空航天企业的任务是,针对实验室甚至地球上都可能不存在的条件设计并创造产品。他们必须采用以数字化为支撑的真正创新成果,才能在需求日益复杂、交付期限愈加紧张、任务不断加重的环境中保持竞争力。
无论是探索新型推进系统还是进入城市空中交通市场,航空航天企业都必须提高创新水平,在预算范围内比竞争对手更快将这些新产品推向市场。
智能制造数字主线解决方案赋能企业在当下打造未来工厂,运用先进工具和技术更快交付质量更高的产品,同时保持立即应变的灵活性。
保持杰出的项目规划和执行对于赢得新业务至关重要。我们的解决方案提供了一种系统化的项目规划和执行方法,能够将成本、进度和技术要求整合到一个规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理系统中。该解决方案易于维护,并可进行扩展来满足任何规模的商业和政府项目的需求。通过使用可管理所有项目工件的集成式系统,提高按成本如期推进的能力。
浏览和探索该细分行业的解决方案。
我们的解决方案中融入了量身定制的仪表板,有助于航空航天和国防公司更加清晰地了解整个企业的运营情况,同时获得更高的可跟踪性水平,从而减少了错误并能够尽早发现问题。通过将现场资产的物联网 (IoT) 数据(“物理双胞胎”)与工程方面的深入见解(“数字孪生”)相结合,我们得以进行高级分析,从而实现了产品可用性和性能的双重提升。
我们的解决方案可帮助各大公司捕捉、紧跟产品需求并将其传达给产品开发流程中涉及到的所有人员,从而制定明智的决策并打造契合需求的产品。
对于航空航天及国防等监管要求严苛的行业,一大关键挑战在于难以在全球 IP 和出口控制 (ITAR) 监管环境中实现项目目标。另一项挑战是实现全球协作与创新。无论哪种情况,关键在于所有相关方 — 供应商、合作伙伴、承包商、客户、子公司和合资企业 — 均能够在安全协作的环境中共享敏感的公司和产品数据。
Today’s aerospace and defense companies must deliver programs that meet all technical, regulatory and performance requirements at cost and on schedule, while also ensuring that design and manufacturing practices are documented and traceable. Our multi-disciplinary platform integrates requirements management, secure supplier collaboration and engineering management into a single repository for mechanical, electronic, software and simulation data to help you meet these challenges.
考虑到参与航空航天及国防项目的公司数量、项目的多学科性质以及高效信息交换的必要性,各大公司必须能够使用多种不同的 CAD 格式。我们提供了种类繁多的数据交换工具,支持供应商中立的标准交换格式、数据转换器和 CAD 文件转换工具,可在系统之间准确地迁移数据。
As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.
我们面向增材制造提供了集成式软件应用程序,可帮助您重新设计产品、重组制造过程并重新审视业务模式,从而降低成本并获得理想性能。
航空航天与国防 (A&D) 企业在开发产品并分担风险和共享回报方面需要与多个合作伙伴和供应商进行协同。然而,随着产品复杂性和集成需求不断攀升,对于第三方的依赖可能引入的问题比解决的问题更多。但是,借助供应商协同和管理数字主线赋能的安全、协同式数字化环境中的实时可见性和沟通,OEM 与供应商的合作伙伴关系就能蓬勃发展。
要为航空航天和国防系统创建辅助性技术文档,需要许多不同公司和团队的协作和投入。我们的解决方案将文档制作流程引入 PLM 环境,并可以根据市场、语言或产品轻松定制文档。
Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.
如今,制造技术日新月异并逐步向工业 4.0 转移,这悄然改变了航空航天系统的制造方式。这一趋势为整个供应链带来了挑战,因为各大公司都需要想方设法地满足 OEM 的需求。我们的解决方案可帮助制造公司整合整个价值链并推动数字化制造,从而实现制造流程敏捷性、灵活性和效率的全面提升,最终增强竞争力。
航空航天及国防行业的公司正面临极为巨大的竞争压力,与此同时,要求严苛的客户期望他们在项目绩效方面承担更大的责任。为了在竞争中取得成功和优质地完成项目,它们必须使制造成为项目开发流程的一个核心部分。集成式协作环境可以实现一个涵盖 CAD/CAM 和 CNC 加工以及质量检测的模型驱动流程,同时将生产效率提升到一个新的水平。
The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.
Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.
Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.
Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.
航空航天和国防产品异常复杂,必须在极端环境下运行且满足严苛的安全性和可靠性标准,并且通常具有极长的生命周期。我们的服务生命周期管理解决方案可管理物理设备的配置情况,并通过零件拆卸/安装/检查的状态特性和历史记录来为维护提供支持。通过利用安全性、工作流、更改和文档管理等核心 PLM 功能,我们的方法可将资产 BOM 和知识与物理资产结构结合在一起,从而改善所交付的服务。
Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.
Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.
保持杰出的项目规划和执行对于赢得新业务至关重要。我们的解决方案提供了一种系统化的项目规划和执行方法,能够将成本、进度和技术要求整合到一个规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理系统中。该解决方案易于维护,并可进行扩展来满足任何规模的商业和政府项目的需求。通过使用可管理所有项目工件的集成式系统,提高按成本如期推进的能力。
提高燃油效率、推力、排放控制,显著改善温度管理,加快上市时间以及采用按小时计费服务协议,以上这些都是航空航天和国防发动机制造商提出的重要需求。 我们的解决方案满足了航空发动机严苛的服务入选要求。 我们提供了一流的设计解决方案,令航空发动机 OEM 能够将适宜的产品加速推向市场,全面满足客户要求。
借助我们的航空发动机复合材料设计与制造解决方案,工程师能够快速而自信地开发稳健的航空发动机组件。在面对极富挑战的应用时,它使 OEM 能够满足计划、强度、重量、耐久性、首次制造良率以及现场维修的需求。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
在如今的航空航天和国防项目中,供应商必须按预算如期交付满足所有技术和性能要求的产品,同时经常与遍布全球的供应商和合作伙伴进行协作。这些供应商和合作伙伴可能使用各式各样的工程应用程序。我们的解决方案提供了多 CAD 总成的数字模型和可视化功能,使所有人均能够访问设计和流程数据并彼此协作,从而制定明智的决策。
航空航天与国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球激烈竞争等问题。许多企业仍在使用基于文档的方法或其他低效的方法,无力解决这些难题。企业必须采用敏捷的工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科解决方案以标准为基础并具备可扩展性,为敏捷航空航天产品开发提供了所有必需的工具。
航空航天及国防企业需要减少产品支持和运营成本。由于这些产品寿命较长,维护成本在总成本中占了很大一部分,因此提高可靠性并尽量减少与维护相关的停机时间至关重要。通过运用来自设计和仿真的产品知识,我们的服务规划与管理解决方案可用于在交付设备前开发、验证并记录服务要求和服务规划。
无论是探索新型推进系统还是进入城市空中交通市场,航空航天企业都必须提高创新水平,在预算范围内比竞争对手更快将这些新产品推向市场。智能制造数字主线解决方案赋能企业在当下打造未来工厂,运用先进工具和技术更快交付质量更高的产品,同时保持立即应变的灵活性。
使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字孪生,从而更好地满足合规性。
我们的 E/E 系统开发解决方案提供一种基于模型的方法,采用数字化数据连续性,并覆盖整个电气价值链:从平台电气系统的定义到其设计、认证和制造,再到支持其使用生命周期。
通过使用建模来定义产品架构和需求、探索设计空间、进行虚拟测试、设计产品架构中的接口、管理集成并最终验证产品是否满足需求来统筹技术项目。
Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.
Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.
Displaying of solutions.
众所周知,航空航天工业的制造面临日益严峻的挑战。高级材料(如复合材料)和先进的技术(如增材制造)使得制造的复杂度增加。制造车间的自动化流程正在替代劳动密集型应用流程,对专用工具的需求由此增加。我们的制造解决方案提供一套完整的全方位集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。
Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.
要开发复杂的创新型产品,管理材料数据并将其融入产品生命周期是不可或缺的。我们的解决方案在要用于航空航天产品的材料与产品物料清单 (BOM) 之间保持紧密集成,这对于交付成功、合规的创新型产品至关重要。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字孪生。
在如今的航空航天和国防项目中,供应商必须按预算如期交付满足所有技术和性能要求的产品,同时经常与遍布全球的供应商和合作伙伴进行协作。这些供应商和合作伙伴可能使用各式各样的工程应用程序。我们的解决方案提供了多 CAD 总成的数字模型和可视化功能,使所有人均能够访问设计和流程数据并彼此协作,从而制定明智的决策。
航空航天与国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球激烈竞争等问题。许多企业仍在使用基于文档的方法或其他低效的方法,无力解决这些难题。企业必须采用敏捷的工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科解决方案以标准为基础并具备可扩展性,为敏捷航空航天产品开发提供了所有必需的工具。
航空航天及国防企业需要减少产品支持和运营成本。由于这些产品寿命较长,维护成本在总成本中占了很大一部分,因此提高可靠性并尽量减少与维护相关的停机时间至关重要。通过运用来自设计和仿真的产品知识,我们的服务规划与管理解决方案可用于在交付设备前开发、验证并记录服务要求和服务规划。
无论是探索新型推进系统还是进入城市空中交通市场,航空航天企业都必须提高创新水平,在预算范围内比竞争对手更快将这些新产品推向市场。智能制造数字主线解决方案赋能企业在当下打造未来工厂,运用先进工具和技术更快交付质量更高的产品,同时保持立即应变的灵活性。
使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字孪生,从而更好地满足合规性。
我们的 E/E 系统开发解决方案提供一种基于模型的方法,采用数字化数据连续性,并覆盖整个电气价值链:从平台电气系统的定义到其设计、认证和制造,再到支持其使用生命周期。
通过使用建模来定义产品架构和需求、探索设计空间、进行虚拟测试、设计产品架构中的接口、管理集成并最终验证产品是否满足需求来统筹技术项目。
Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.
Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.
Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.
Displaying of solutions.
本次网络研讨会(中文字幕)将阐述西门子能源业务部如何使用 Simcenter 在一个分析步骤中完成冷热叶片转换。详细了解他们的验证方法以及他们对于结果的信心。
创新与变革无处不在。尽管我们一直谈论的是“未来的工程”和“未来的工厂”,但其实先进制造如今已存在。 更为重要的是,它们指向的正是制造业未来的发展方向。数字化产品双胞胎、数字化生产双胞胎以及虚拟性能,所有这一切都相互关联,形成了闭环制造流程。阅读此白皮书,了解 Siemens 软件如何管理航空航...
按成本、进度和技术要求交付项目
航空航天与国防企业必须转变其工程过程。这些企业需要现代化、开放式、集成式的设计生态系统,充分利用全面数字孪生以及数字主线来: 提高速度并加强创新 增强灵活性以不断根据客户需求改进 在不断提高所构建的产品复杂程度的同时尽可能地降低风险 与供应链更好地进行协同 了解如何使用敏捷方法来构建基于协同式...