针对新项目的创新及协作式同步项目管理
Solution Trial
Experience how to build your high-quality digital twin for aerospace and defense. Different solutions for multiphysics simulation like 3D Structural simulation, Motion including co-simulation, and external aerodynamics are available in the trial. The guided environment will walk you through the setup of the different simulation applications and you will experience how to set up complex simulation models in different stages of your development process. The benefit of attaching your simulation tasks to the 3D CAD design and predicting your product performance in an early stage of the development process.
航空航天及国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球竞争激烈等问题。许多企业依然使用基于文档的流程及其他低效流程,无法展现他们应对这些挑战的能力。企业必须转变工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科可扩展标准解决方案可提供开发创新型航空航天产品所需的所有工具。
航空航天及国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球竞争激烈等问题。许多企业依然使用基于文档的流程及其他低效流程,无法展现他们应对这些挑战的能力。企业必须转变工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科可扩展标准解决方案可提供开发创新型航空航天产品所需的所有工具。
Brief
Even as companies find ways to do more with fewer engineers, there are still fundamental flaws that must be addressed to remain competitive. This executive brief illustrates how integrated engineering teams' benefits are limited by disparate software systems and how to overcome this challenge.
人们对复杂且高度定制化航空航天及国防行业产品的需求日益增加,其中涉及机械、电气和软件系统。因此,利用集成式多学科方法进行产品工程和设计至关重要。最佳方式是降低风险,并增强对产品性能的信心。不能仅根据各项功能的强度选择 MCAD、ECAD、ALM 和 PLM 系统。必须根据它们是否能够无缝集成这四个领域并实现紧密协同来进行选择。
计算机辅助设计、电气计算机辅助设计 (ECAD)、工程与制造 (CAD/CAM/CAE)、PLM 和 ALM 工具套件可提供集成式数据管理、流程自动化、决策支持及有助于优化开发流程的其他工具,让设计师、工程师和程序员实现协同合作。我们提供的全方位解决方案可以统一设计、分析和制造。这套解决方案还能让用户通过创建虚拟的产品表示(数字化双胞胎)和持续信息流(数字线程)来实现数字化。二者贯穿于整个开发流程,一直持续到交付和维护。
在不断演变的航空行业保持竞争优势
航空航天与国防企业从思维转变和迈向更加敏捷的开发方法中受益良多。通过连接不同的工程学科,更好协同的优势得以展现,但是并不明显。 即使企业找到以更少工程师完成更多工作的方式,仍然存在必须解决的基本缺陷,才能保持竞争优势。此高层摘要阐述了集成式工程团队的优势如何受到软件分散的限制以及如何克服这一难题。
航空航天及国防行业正处于充满挑战的时代。对创新的需求以及新技术的涌现带来了前所未有的颠覆。全球性竞争加剧使形势更加错综复杂。只有努力转型才能满足如今市场对以更低成本加速产品创新而不牺牲质量、高性能或高性能产品功能的需求。试想用一个强大的工具帮您在实际制造前对您的设计进行飞行模拟。
美国国防部力图争取更快的开发与更多创新。同时,数量和复杂性方面的需求也在不断增加。航空航天与国防行业肩负这些相互冲突的压力,必须对传统思维和流程做出改变。阻碍速度和创新的一大主要障碍就是瀑布式方法,此方法按顺序完成项目的主要部分。这种方法在确保质量和满足需求方面一直很可靠,但是另外一种方法同样...