针对新项目的创新及协作式同步项目管理
西门子工业软件汽车与交通运输行业系列活动
Simcenter助力汽车行业实现产品创新设计
当数字化变革的潮流席卷全球之时,汽车行业的数字化创新显得最为迫切,因为汽车产品正在电气化、智能化、轻量化等多种技术变革的颠覆之中亟待浴火重生。
当今汽车产品需要融合传统机械与电子电气、智能软件及精确控制、大数据和人工智能等技术,加之新材料的运用及全新制造工艺的应用,汽车工程师们必须在产品开发过程中采用集众多功能于一体的设计和仿真测试系统,以便快速实现不断变革的产品创新。
Simcenter 恰逢其时地为汽车工程师提供了这样的解决方案,特别是在解决NVH及声学测试、MBSE及系统仿真、内燃机系统仿真和测试、车辆热管理和能量管理、疲劳耐久性仿真与测试、行驶动力学仿真和测试、整车集成和多重属性平衡等多种汽车行业复杂难题上,Simcenter的工程优势无可比拟。
Simcenter是行业顶尖软件的集大成者 !
从系统功能上来看,Simcenter的产品组合可以在系统仿真、CAE仿真和物理测试三个层面上支持用户实现产品创新。
- 系统仿真层面的工具模块包括Simcenter Amesim、Simcenter ESD、Simcenter System Synthesis等;
- CAE仿真层面上的工具模块包括Simcenter 3D、STAR-CCM+、NX Nastran、FEMAP、SPEED、BDS等;
- 物理测试层面的工具模块包括Simcenter TestLab、Simcenter SCADAS、Simcenter TestXpress、Simcenter Tecware等。
与此同时,通过西门子工业软件的HEEDS多学科优化平台,可以轻松集成各种设计分析工具,包括设计软件(CAD)、有限元分析(FEA)、结构力学(CSM)、流体力学(CFD)、多体动力学、机电一体化、控制技术、物理测试等,实现仿真设计的流程自动化,同时利用其高效率的搜索算法,探索设计空间,帮助客户快速发现更好的设计方案,实现真正的设计创新。
而对所有这些数据和技术的管理,则是在PLM环境中,利用西门子Teamcenter软件平台来实现,用以支持复杂系统在全生命周期内的工程设计和创新。
此外,利用多年来与各行各业用户合作过程中积累的行业实践经验,针对用户实际工程需求,西门子亦可为用户提供专业的工程服务,与用户一起探讨方案,解决工程问题,应对数字化的挑战。
用数字化成就创新时代 ,用软件定义汽车的未来!
2018年11月起,西门子工业软件将开启汽车与交通运输行业系列活动之一
Simcenter仿真与测试解决方案巡展!
时间 | 城市 | 会场信息 | 会场地址 |
2018年11月09日 周五 |
上海 | 上海颖奕皇冠假日酒店 B1层 大宴会3厅 |
上海市嘉定区安亭镇博园路6555号 |
2018年11月28日 周三 |
武汉 | 武汉世贸希尔顿酒店 2层 汉口厅 |
武汉市汉阳区滨江大道190号 |
2018年11月30日 周五 |
重庆 | 重庆洲际酒店 11层 宴会厅1厅 |
重庆市民族路101号 |
2018年12月06日 周四 |
广州 | 广州粤海喜来登酒店 7层 大宴会厅C厅 |
广州市天河路208号 |
抱歉,本活动的注册表格现在已关闭。
会议签到
汽车性能工程——通过Simcenter集成的解决方案来掌控性能工程的复杂性
当今的汽车工业面临巨大的挑战,我们需要重新思考汽车研发的方法才能应对。如何在汽车的性能工程中应用数字双胞胎?西门子Simcenter提供集成的解决方案来实现汽车研发的数字双胞胎,帮助平衡汽车的不同属性,开发自动驾驶系统,提高研发的效率和可追溯性。
基于能量流全局优化的整车能量管理解决方案——西门子独特的Simcenter仿真与测试结合技术
通过将整车层次的仿真与测试结合,对整车能量流(动力总成、热管理、电能管理)架构进行全局优化,实现整车燃油经济性、动力性、续驶里程等目标。
基于Simcenter 3D的全频段动力驱动系统和整车振动噪声仿真解决方案
针对动力驱动系统和整车集成对NVH仿真分析的需求,提供基于Simcenter 3D的平台解决方案,内容将涉及车身、整车、发动机、变速箱、电驱系统等相关的仿真分析核心技术,包括高效几何清理和网格生成技术、ATV声传递向量技术、系统级NVH和混合建模技术、声振耦合高级解算技术、贡献量分析和修改预测技术、 模型和网格优化技术、高频声学包技术、中频结构声分析技术、风噪分析技术等。
简餐 & 交流
汽车性能工程——基于Simcenter的汽车外气动及水管理解决方案
车辆空气动力学是汽车研发的重要目标属性之一,它和车辆的燃油经济性、操控稳定性、热管理、气动噪声以及外观美学息息相关。另外,水管理解决方案可以确保车辆在各种复杂的天气环境中安全运行。
汽车性能工程-汽车机电一体化系统开发的控制及软件解决方案
现代的汽车是复杂的机电一体化系统,数字双胞胎技术可以帮助实现机电一体化系统的开发,包括控制开发流程的优化,智能算法的开发,架构驱动的E/E及及嵌入式软件开发,基于模型的控制工程,支持控制测试的多领域物理模型以及虚拟V&V和标定。
西门子E动力总成解决方案及应用
对于EV/AV而言,三电的性能开发是关键技术之一。报告概括性介绍西门子在这方面的关键技术及应用:1)电机的控制系统开发;电机的转子动力学特性;电机的结构动力学特性;电机的噪声特性;电机的疲劳特性;电机的散热。2)电池包的性能开发;电池包的散热;电池包的控制系统BMS开发。3)整车级的性能匹配及优化。
基于模型的ADAS和自动驾驶性能开发和测试方法论
高级驾驶辅助和自动驾驶系统的性能要达到量产水平,需要海量的测试,这是单独依赖路试所不能完成的。西门子Simcenter围绕着PreScan的仿真解决方案,提供基于物理特性的建模能力,对世界场景、环境感知、控制决策算法、执行器动力学等四个方面进行建模,构建了模型准确、场景可控、真值可知、大规模和重复性的开发测试手段。