Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
Требования нуждаются в актуализации. Требования описывают изделия, которые приобретет заказчик, но работа с ними не ограничивается одним управлением. Требования необходимо актуализировать, т.е. связать с жизненным циклом изделия, чтобы решения в отношении изделий принимались с учетом правильного, конфигурированного набора требований.
PLM-система Teamcenter® позволяет собирать и передавать требования различным функциям, компонентам и архитектурам изделий и при этом генерировать отчеты, готовить документацию и использовать панели мониторинга для управления процессом работы с требованиями. Требования можно создавать, просматривать и изменять прямо в знакомых приложениях Microsoft® Office, таких как Microsoft Word и Excel®. Teamcenter связывает требования к изделию с планами программ и осуществляет процедуру верификации и валидации требований, используя надлежащие тесты, ассоциированные свидетельства, историю и т. д. Благодаря замкнутому циклу обратной связи по процессам верификации и валидации требований накапливается информация о предыдущем опыте и обеспечивается соблюдение требований при разработке изделий. Таким образом, поддерживается интеграция на протяжении всего жизненного цикла изделия, что позволяет поставлять заказчикам именно те изделия, которые они ждут.
Требования нуждаются в актуализации. Требования описывают изделия, которые приобретет заказчик, но работа с ними не ограничивается одним управлением. Требования необходимо актуализировать, т.е. связать с жизненным циклом изделия, чтобы решения в отношении изделий принимались с учетом правильного, конфигурированного набора требований.
PLM-система Teamcenter® позволяет собирать и передавать требования различным функциям, компонентам и архитектурам изделий и при этом генерировать отчеты, готовить документацию и использовать панели мониторинга для управления процессом работы с требованиями. Требования можно создавать, просматривать и изменять прямо в знакомых приложениях Microsoft® Office, таких как Microsoft Word и Excel®. Teamcenter связывает требования к изделию с планами программ и осуществляет процедуру верификации и валидации требований, используя надлежащие тесты, ассоциированные свидетельства, историю и т. д. Благодаря замкнутому циклу обратной связи по процессам верификации и валидации требований накапливается информация о предыдущем опыте и обеспечивается соблюдение требований при разработке изделий. Таким образом, поддерживается интеграция на протяжении всего жизненного цикла изделия, что позволяет поставлять заказчикам именно те изделия, которые они ждут.
Функции подготовки отчетов в Teamcenter позволяют быстро создавать стандартные отчеты о требованиях, виды панели управления и генерировать спецификации. Отчеты о требованиях, отслеживании, верификации, вариантах, состоянии, анализ влияния и т.д. обеспечат вам полное представление о разработке изделия. Отчеты также позволяют объединять данные и делать на их основе полезные выводы. Например, вы можете запросить отчет обо всех требованиях, которые вас касаются, с указанием срока выполнения для текущей версии.
Решение Teamcenter Requirements Management позволяет внедрять требования в жизненный цикл изделия, используя функции сбора требований и их повторного использования. Требования связываются со стандартными процессами управления изделием (внесение изменений, рабочие процессы и т.п.). Они всегда отражаются в стандартных отчетах и на панелях управления и благодаря этому учитываются при принятии решений. Требования поступают из разных источников, включая документы Word, файлы PDF, электронные таблицы Excel, файлы для обмена данными (например, RIF) и так далее.
Возможности Teamcenter по проверке требований и соответствия позволяют превратить работу с требованиями в замкнутый процесс, сохраняя и связывая результаты проверок с требованиями и параллельно выполняя тестирование. В решении Teamcenter Управление требованиями требования включаются в процесс замкнутого цикла, в котором они связываются с последующей верификацией и валидацией. Teamcenter включает решения по управлению тестированием и проверкой, поэтому требования можно связать с тестами, которые используются для их проверки.
Because requirements are an integral part of Teamcenter®, requirements can participate in all aspects of your controlled product development process; requirements are subject to the same product lifecycle processes, configurations, variants, change, workflows, access controls, and other standard practices. For example, setting your product configuration also configures the requirements that apply to that particular version/variant of your product.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
In Teamcenter, requirements can participate in standard change management practices either as a requirement change process or included in product level changes. So, requirement changes no longer have to be managed separately but can be included with global product change planning/management—no more working from stale requirements after a product change.
Cross-domain requirements traceability is a key component of successful product development and the Polarion ALM-Teamcenter interoperability provides the cross-domain requirements traceability that enables product development organizations to successfully develop mechanical and software-driven electronic systems. Providing you with a clearer definition of how software is related to specific product functions you can derive software requirements from product requirements and then to validate that the software developed fulfills both the software and product requirements.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesЗапись вебинара | 13 минут
Узнайте о том, как управление требованиями помогает разрабатывать инновационные изделия благодаря интегрированному подходу к междисциплинарной разработке.
Узнайте о том, как управление требованиями помогает разрабатывать инновационные изделия благодаря интегрированному подходу к междисциплинарной разр...
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.