Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
MBSE (системное проектирование на базе моделей) является важнейшей частью Teamcenter® PLM. Наш подход к MBSE называется «Системно-ориентированная разработка продуктов (SDPD)», поскольку Teamcenter объединяет разные области разработки изделий (проектирование механических, электрических и программных компонентов) с анализом затрат, надежности и возможности производства. Teamcenter позволяет описать будущее изделие, проинструктировать специалистов и выстроить последующие процессы разработки. Иными словами, это связующий механизм, который объединяет все процессы на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Благодаря SDPD Teamcenter понимает, как соотносятся друг с другом все компоненты конструкции, и специалисты в определенной области решают свою задачу в контексте всей системы. Процесс начинается с определения требований и планирования программы, затем разрабатывается архитектура изделия, создаются интерфейсы, ставятся цели и задаются атрибуты, определяются технические риски и устанавливаются системные модели решений. SDPD управляет всем процессом последующей разработки и поставки и обеспечивает непрерывную работу на протяжении всего жизненного цикла изделия.
MBSE (системное проектирование на базе моделей) является важнейшей частью Teamcenter® PLM. Наш подход к MBSE называется «Системно-ориентированная разработка продуктов (SDPD)», поскольку Teamcenter объединяет разные области разработки изделий (проектирование механических, электрических и программных компонентов) с анализом затрат, надежности и возможности производства. Teamcenter позволяет описать будущее изделие, проинструктировать специалистов и выстроить последующие процессы разработки. Иными словами, это связующий механизм, который объединяет все процессы на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Благодаря SDPD Teamcenter понимает, как соотносятся друг с другом все компоненты конструкции, и специалисты в определенной области решают свою задачу в контексте всей системы. Процесс начинается с определения требований и планирования программы, затем разрабатывается архитектура изделия, создаются интерфейсы, ставятся цели и задаются атрибуты, определяются технические риски и устанавливаются системные модели решений. SDPD управляет всем процессом последующей разработки и поставки и обеспечивает непрерывную работу на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Содержимое изделия генерируется на основе моделей 1D, поэтому система управления должна хорошо работать с такими моделям, так же как при сборке изделий важно добиться эффективной работы с 2D/3D моделями. Пора уделить 1D-моделям то внимание, которого они заслуживают. Teamcenter обеспечивает эффективное управление 1D-моделями. Это повышает прозрачность данных и процессов в разных предметных областях разработки и позволяет быстрее внедрять инновации.
Полная архитектура изделия с системой PLM — это единый механизм, который обеспечивает совместную работу всех последующих процессов жизненного цикла. Функции моделирования архитектур и систем в системном проектировании Teamcenter позволяют вносить данные об архитектуре изделий в их жизненный цикл и обеспечивают полную прозрачность решений по разработке. Таким образом проектирование различных компонентов изделия (программных, электронных, механических) происходит максимально слаженно.
Линейка продуктов Teamcenter MADe реализует комплексный модельно-ориентированный подход к безопасности и надежности изделий. В жизненный цикл изделия добавляется этап моделирования надежности, что позволяет выявить потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к возврату продукции. Используя этот подход, организации могут перейти от изолированных процессов проверки надежности и безопасности изделия (независимые тесты RAMS, FMEA, анализ дерева ошибок и т.д.) к моделям надежности, которые позволяют получать более безопасные и надежные изделия.
With integrated MBSE, Systems Engineering components are included in the overall PLM process. Requirements, functions, logical, physical, processes, interfaces, targets/parameters, and more can participate in standard change management practices either as a product architecture/system model change process or included in product level changes. So, changes no longer have to be managed separately but can be included with global product change planning and management-—no more disconnects between product architecture and the current product baseline.
The value of requirements isn't in capturing them, but in driving the product development process from the customer's perspective. Since requirements are a part of Teamcenter, you can allocate requirements to various downstream functions, features, and product architectures (and vice versa) -- all while generating the reports, documentation, and dashboards to manage the requirements process.
You can create, view and edit requirements directly from the web or familiar Microsoft Office applications, including Microsoft Word and Excel.
Integrated program planning is driven by Systems Engineering architecture and requirement decisions. Resources, schedules, and more are committed by these decisions. Requirements, functions, interface definitions, etc. can be tied directly to program milestones and project tasks. Once established, as programs execute, requirements, functions, test cases, and resources have visibility into what needs to happen, when it needs to happen, potential issues, etc. allowing you to continuously assess program risk.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesA revolution is transforming the automotive industry. Powerful digital technologies are driving demand for autonomous transport solutions, and they...
See the depth and breadth of Teamcenter to drive innovation and digitalization throughout the product lifecycle.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.