Основное контактное лицо
Ольга
Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com
ЦИНЦИННАТИ и ПЛАНО, шт. Техас, 25 июня, 2013 г. — Новейшая версия разработанной компанией Siemens PLM Software системы Solid Edge® (Solid Edge ST6) содержит ряд нововведений и улучшений в функциях автоматизированного конструирования, численного моделирования и обеспечения совместной работы, благодаря чему скорость выполнения многих задач по сравнению с предыдущей версией возрастает до шести раз. Кроме того, новые функции Solid Edge ST6 помогают в изучении системы, а также поддерживают взаимодействие и обмен данными между пользователями. Введенные в версии Solid Edge ST6 улучшения направлены на повышение общей производительности процессов разработки изделий. Помимо Solid Edge ST6 компания Siemens также объявляет о выходе Solid Edge™ SP (Solid Edge для SharePoint) — решения по управлению конструкторскими данными, оптимизирующего процессы совместной работы. Кроме того, теперь мобильное приложение для просмотра файлов Solid Edge Mobile Viewer работает на планшетах с ОС Android и на iPad® mini.
Данное сообщение впервые было сделано в рамках проводимого компанией Siemens PLM Software мероприятия Solid Edge University 2013, проходящего на этой неделе в Цинцинатти.
Оливье Пеллерин (Olivier Pellerin), руководитель по ИТ-инновациям группы компаний SEB, производящей кофе-машины Krups, а также кухонные принадлежности марок T-Fal и Wearever, участвовал в ранних этапах бета-тестирования версии Solid Edge ST6. «Улучшения в командах поверхностного моделирования в Solid Edge ST6 позволили нам создавать многие модели на 40% быстрее по сравнению с другими CAD-системами», — отметил Пеллерин. «Чем быстрее — тем лучше, но и качество моделей крайне важно для производства. Появившиеся в Solid Edge ST6 новые инструменты контроля помогают нам гарантировать высочайшее качество создаваемых поверхностей. Эти, а также многие другие улучшения в Solid Edge ST6, помогут нам быстрее выводить на рынок высококачественные изделия».
В Solid Edge ST6 появились новые функции построения поверхностей, благодаря которым сроки проектирования сокращаются до четырех раз, а также новые возможности моделирования листовых тел, до пяти раз повышающие скорость проектирования штампованных деталей (по данным внутренних испытаний). Новые инструменты численного моделирования в Solid Edge автоматически оптимизируют конструкции до шести раз быстрее, что позволяет снизить себестоимость изделий без снижения качества. Улучшения в синхронной технологии помогают конструкторам импортировать файлы до шести раз быстрее, что оптимизирует процессы взаимодействия с партнерами. Кроме того, импорт файлов в формате SolidWorks® теперь выполняется еще проще, чем ранее.
«Новые функции в версии Solid Edge ST6 нацелены на решение насущной задачи наших заказчиков — сокращение сроков вывода инновационных изделий на рынок. Они позволяют конструкторам создавать новые проекты в несколько раз быстрее при сохранении высоких стандартов качества», — отметил Карстен Ньюбери (Karsten Newbury), старший вице-президент и генеральный управляющий сегмента Mainstream Engineering (CAD-системы общего назначения) компании Siemens PLM Software. «Система Solid Edge решает все задачи разработки изделия — 3D-моделирование, инженерные расчеты, технологическая подготовка производства, управление процессами проектирования, поддержка совместной работы — поэтому компании смогут эффективно принимать умные проектные решения и получать отличные результаты».
Помимо новых возможностей конструирования и численного моделирования, версия Solid Edge ST6 помогает в изучении системы, а также поддерживает взаимодействие и обмен данными между пользователями. Новая плавающая панель инструментов YouTube в Solid Edge позволяет записывать, отправлять на сайт и напрямую обмениваться видеозаписями сеансов моделирования на сайте YouTube, а также искать на YouTube видеоролики по Solid Edge. Новое онлайн сообщество пользователей Solid Edge Community (www.siemens.com/plm/community/solidedge) предоставляет доступ к обсуждениям, учебным материалам и советам специалистов. Вместе с расширением числа платформ, поддерживаемых приложением Solid Edge Mobile Viewer — бесплатным просмотрщиком 3D-файлов на мобильных устройствах, которое уже работает на iPad — все эти новшества расширяют доступ к проектной информации и предоставляют огромные возможности для совместной работы сотрудников предприятий.
Новые функции расширяют доступ к проектной информации и предоставляют огромные возможности для совместной работы сотрудников предприятий в том числе благодаря увеличению числа платформ, поддерживаемых приложением Solid Edge Mobile Viewer — бесплатным просмотрщиком 3D-файлов на мобильных устройствах.
Новейшая версия продукта Solid Edge SP (ранее именовавшегося Solid Edge Insight XT™) отличается быстрым внедрением на базе существующей ИТ-инфраструктуры предприятия. Данное решение упрощает управление созданными в Solid Edge CAD-файлами и связанной с ними конструкторской информацией, что выводит совместную работу на новый уровень. В новейшей версии Solid Edge SP, основанной на платформе Microsoft SharePoint, расширен визуальный подход к управлению конструкторскими данными, предусмотрено отображение миниатюр деталей и сборок в Навигаторе взаимосвязей, а также обеспечен доступ к версиям файлов и связанным с ними документам непосредственно из карточек предварительного просмотра.
Дополнительная информация по продуктам Solid Edge ST6, Solid Edge SP и Solid Edge Mobile Viewer представлена на сайте www.siemens.com/plm/st6.
Siemens PLM Software, — подразделение Департамента Промышленной Автоматизации Siemens, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 71 тыс. компаний по всему миру. Штаб-квартира компании находится в г. Плано, шт. Техас. Siemens PLM Software совместно с компаниями-заказчиками работает над созданием открытых решений, помогая своим клиентам принимать более интеллектуальные решения и выпускать превосходные изделия. Для получения дополнительной информации по продуктам и услугам Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.
Департамент промышленной автоматизации Siemens (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности — от проектирования изделия до производства и оказания услуг — на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения департамента обеспечивают сокращение сроков выхода новых изделий на рынок до 50%. Департамент Промышленной Автоматизации состоит из пяти подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation.
Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG. Insight XT, Solid Edge SP and Solid Edge являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. iPad является зарегистрированным товарным знаком компании Apple, Inc. Krups, T-Fal и Wearever являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании Groupe SEB. SolidWorks является зарегистрированным торговым знаком Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. SharePoint является зарегистрированным торговым знаком Microsoft Corporation. Все прочие товарные знаки, обозначения, используемые в качестве товарных знаков, и знаки обслуживания являются собственностью их владельцев.
Ольга
Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com