г. Плано, шт. Техас, 30 January 2013

Компания Siemens предлагает 30-дневные пробные версии систем поддержки цифрового производства Tecnomatix Plant Simulation и RobotExpert

Компания Siemens объявила о предоставлении бесплатной 30-дневной триал-версии новейших систем Plant Simulation и RobotExpert, входящих в состав лидирующего в отрасли набора решений Tecnomatix® для поддержки цифрового производства. Триал-версия предоставляется подразделением компании Siemens, занимающимся разработкой программного обеспечения для управления жизненным циклом изделия (PLM). Пробные бесплатные версии позволят предприятиям легко оценить новую технологию и ту пользу, которую она способна принести бизнесу.

«Данные по промышленным показателям свидетельствуют о том, что благодаря использованию систем цифрового производства предприятия могут повысить эффективность систем материального снабжения на 20%. Применение средств моделирования работы промышленных роботов повышает их производительность», — отметил Том Хоффман (Tom Hoffman), директор по маркетингу систем технологической подготовки производства (Manufacturing Engineering Software), Siemens PLM Software. «Предлагая 30-дневную пробную версию, мы помогаем предприятиям узнать, какую пользу они могут получить от внедрения модулей Tecnomatix — системы поддержки цифрового производства».

Plant Simulation — ведущее мировое решение для дискретного моделирования, применяемое при планировании материальных потоков и анализе технологической производительности. Plant Simulation — трехмерная объектно-ориентированная среда, предназначенная для выполнения дискретного моделирования и описания потоков создания ценности.

RobotExpert — простое в использовании решение для моделирования и автономного программирования промышленных роботов, помогающее эффективно управлять эксплуатацией робототехнических систем. Данное решение оптимизирует выполняемые роботами технологические процессы, что сокращает время переналадки, минимизирует простои и повышает производительность промышленных роботов.

Бесплатные 30-дневные пробные лицензии на системы Plant Simulation и RobotExpert можно получить уже сегодня. Для регистрации на получение бесплатных пробных версий пройдите по ссылкам: www.siemens.com/plm/free-plantsimulation и www.siemens.com/plm/free-robotexpert.

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 71 тыс .компаний по всему миру. Штаб-квартира компании находится в г. Плано, шт. Техас. Siemens PLM Software сотрудничает с компаниями по продвижению открытых решений, помогая компаниям принимать интеллектуальные решения для создания лучших изделий. Для получения дополнительной информации по продуктам и услугам Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.

Отделение Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности - от проектирования изделия до производства и оказания услуг - на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения отделения обеспечивают сокращение сроков выхода новых изделий на рынок до 50%. Отделение Industry Automation состоит из пяти бизнес-подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation.

Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG. Tecnomatix является товарным знаком Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Все прочие товарные знаки, обозначения, используемые в качестве товарных знаков, и знаки обслуживания являются собственностью их владельцев.

Основное контактное лицо

Ольга Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com