05 October 2011

Siemens PLM Software объявляет о выходе новейшей версии Femap, расширяющей возможности моделирования при разработке изделий

ПЛАНО, шт. Техас, 5 октября 2011 г. Компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), сегодня объявила о выпуске новой версии Femap™ – ведущего мирового пре- и постпроцессора для решения задач инженерного анализа методом конечных элементов (МКЭ) на платформе ОС Windows®. Улучшения в Femap 10.3 упрощают и значительно ускоряют работу конечных пользователей с моделями сложной геометрии, а новый интерфейс расширяет поддержку дополнительных функциональных возможностей решателя NX™ NASTRAN® – предлагаемого компанией всеобъемлющего решения для расчетов методом МКЭ.

«Возможность точного моделирования реального поведения изделия в виртуальной среде может оказывать колоссальное влияние на себестоимость, качество, безопасность и удовлетворенность заказчика таким изделием, – отметил Билл МакКлюр (Bill McClure), вице-президент по развитию продуктов линейки Velocity Series от Siemens PLM Software. – Благодаря усовершенствованиям версии Femap 10.3 мы продолжаем повышать эффективность имитационного моделирования и предоставляем инженеру средства для выполнения более полного и тщательного анализа даже самой сложной геометрии».

Полнофункциональное имитационное моделирование позволяет создавать лучшие изделия

Femap – мощное и экономичное решение в сфере КЭ-расчетов. Система проста в использовании и работает практически со всеми ведущими CAD-приложениями. Femap помогает инженерам создавать различные изделия более эффективно, давая при этом уверенность в том, что изделие будет работать так, как задумано. Femap 10.3 дополняет эти характеристики новой функциональностью, повышающей скорость и удобство работы в среде цифрового моделирования даже в самых сложных отраслях мировой промышленности, включая автомобилестроение и авиационно-космические предприятия.

  • Новая функция автоматической подготовки геометрии существенно сокращает время, затрачиваемое на предварительную обработку сложной геометрии препроцессором (создание сетки конечных элементов), при этом она отличается простым пользовательским интерфейсом и может автоматически корректировать и исправлять проблемные места, например, зазоры между поверхностями и слишком короткие ребра. В результате сетка на моделях чаще всего создается с первой попытки и без какого-либо вмешательства пользователя.
  • Улучшенный пользовательский интерфейс теперь поддерживает интерактивную настройку модели для использования встроенной в NX Nastran возможности анализа аэроупругости. Данный прекрасно интегрированный интерфейс экономит время при решении сложных задач моделирования и анализа аэроупругости – например, при определении влияния воздушного потока на такие объекты, как крыло самолета, а также существенно сокращает вероятность внесения ошибок при передаче данных из приложения конечноэлементного моделирования в систему конечноэлементного анализа.
  • Набор инструментов Femap Postprocessing Toolbox расширен и теперь включает инструмент «свободное тело», который увеличивает скорость и простоту работы при создании графиков движения свободных тел и анализе нагрузок в местах соприкосновения тел.

«Новая функция автоматической подготовки геометрии в Femap 10.3 способна работать со столь сложной геометрией, что построение на ней сетки конечных элементов в большинстве представленных на рынке систем просто невозможно. Femap же справляется с такими задачами за пару щелчков мыши,– говорит Джордж Лэйрд (George Laird), главный механик и владелец компании Predictive Engineering. – Фактически, в новой версии средняя скорость построения сетки для типичной модели литой детали возросла почти в 50 раз. Femap 10.3 действительно переворачивает наши представления о построении сеток на сложных твердотельных моделях».

По словам Эрика Мартина (Eric Martin), инженера-конструктора в компании ATA Engineering, Inc.: «Я работал с разными препроцессорами, решая задачи аэроупругости в Nastran, и, исходя из моего опыта, Femap 10.3 – несомненно, лучшее решение».

Выход Femap 10.3 ожидается в ноябре. Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/plm/femap.

О Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 6,7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 69 500 компаниях по всему миру. Штаб-квартира расположена в г. Плано, штат Техас. Решения Siemens PLM Software позволяют предприятиям организовывать совместную работу в распределенной среде для создания лучших товаров и услуг. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.

О Siemens Industry Automation Division

Отделение Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности - от проектирования изделия до производства и оказания услуг - на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения отделения сокращают до 50% сроки выхода новых изделий на рынок. Отделение Industry Automation состоит из пяти бизнес-подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation


Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными торговыми марками Siemens AG. Femap и NX являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Windows – торговая марка или зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft. Nastran – зарегистрированная торговая марка НАСА. Все прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или услуги являются собственностью их владельцев.

Основное контактное лицо

Ольга Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com

Возникли вопросы?