Перейти к содержанию

17 October 2011

Новая версия Tecnomatix 10 от Siemens PLM Software призвана повысить эффективность производства

ПЛАНО, шт. Техас, 17 октября 2011г. Компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), сегодня объявила о выпуске новейшей версии Tecnomatix® — ведущего мирового решения по поддержке цифрового производства, помогающего предприятиям принимать оптимальные решения и выпускать более качественные изделия. Улучшения в Tecnomatix 10 относятся к широкому спектру технологических вопросов, распространяются на весь программный комплекс и будут способствовать повышению эффективности производства на предприятиях любого размера.

«В современном машиностроении наблюдается глобальный рост конкуренции, что вместе с текущей международной экономической ситуацией заставляет предприятия искать новые инновационные пути повышения производительности, качества и снижения себестоимости», — говорит Зайон Эмрам (Ziyon Amram), вице-президент по решениям для цифрового производства компании Siemens PLM Software. «Широкий диапазон улучшений во всем пакете Tecnomatix 10 направлен на решение сегодняшних насущных проблем машиностроительной отрасли. Мы полагаем, что программное обеспечение для поддержки цифрового производства обладает колоссальным потенциалом и оказывает положительное влияние на производительность и эффективность машиностроения в глобальном масштабе. Являясь лидерами в данной области, мы гордимся тем, что поставляем решения, позволяющие нашим заказчикам получать реальную отдачу, а также способствующие процветанию мирового машиностроения».

Проверенное на практике решение для современных условий работы

На глобальном рынке сохраняется спрос на экологичные изделия, выпускаемые по технологиям, отвечающим концепции устойчивого развития. Однако неопределенности, с которыми сегодня сталкиваются машиностроительные предприятия, создают значительные трудности в плане выбора наиболее эффективных направлений капиталовложений для поддержания или возобновления экономического роста. Компании должны еще более оптимизировать имеющиеся ресурсы, а также быть гибкими для расширения производства при росте рыночного спроса.

Tecnomatix — проверенное на практике решение, основанное на открытой технологии, соответствующей открытой модели ведения бизнеса компанией Siemens PLM Software. В результате компании могут внедрять как отдельные решения, встраиваемые в существующую рабочую среду, так и полностью интегрированную систему поддержки цифрового производства в масштабах отдельного завода или всего предприятия в целом. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в Tecnomatix 10 значительно улучшен, что еще более облегчает процесс принятия обоснованных решений. Вся необходимая информация представляется в удобном для восприятия виде, облегчающем ее понимание и способствующем совместной работе исполнителей.

Повышение эффективности производства

Tecnomatix 10 продолжает развивать свою гибкую и высокопроизводительную функциональность мирового уровня. Помимо обновленного пользовательского интерфейса, в Tecnomatix 10 включены разнообразные улучшения, позволяющие предприятиям реализовывать экономичные методы повышения эффективности производства в современных непростых условиях.

  • PLM для производства – интеграция с разработанным Siemens PLM Software продуктом Teamcenter® — самой популярной в мире PLM-системой — обеспечивает единый источник информации об изделиях и процессах, что значительно повышает производительность. Новые возможности Tecnomatix, например, более эффективный интерфейс, трехмерные интерактивные технологические инструкции и связь непосредственно с производством при помощи Teamcenter, обеспечивающая надежную интеграцию с контроллерами оборудования, повышают удобство работы, гарантируют безопасность технологической информации и контроль процессов технологической подготовки производства и изготовления изделия. Доступность большей части интеллектуальной собственности и капиталовложений компании в необходимом контексте для оценки проектных решений расширяет возможности повторного использования информации и повышает эффективность работы. Интеграция Tecnomatix с Teamcenter создает ориентированную на производство PLM-среду, в которой информация передается от конструкторов в заводские цеха, что повышает качество продукции, уменьшает брак, снижает себестоимость и сокращает сроки подготовки производства.
  • Эффективная технологическая подготовка производства – Tecnomatix позволяет повысить эффективность процессов технологической подготовки производства до 40%. Повышение эффективности в новой версии достигается благодаря синхронизации этапов конструирования и технологического проектирования с использованием современных средств автоматизированной подготовки производства, имитационного моделирования и поддержки совместной работы. При помощи этих совершенных инструментов пользователи разрабатывают, оптимизируют и контролируют технологические процессы до начала реального производства, а повышение производительности достигается благодаря повторному использованию уже проверенной на практике технологической информации и знаний о процессах.
  • Оптимизация систем – Оптимизация достигается за счет виртуальной проверки и выявления потенциальных ошибок и понимания масштаба воздействия вносимых изменений на производственную систему при запуске изделия или его непрерывном улучшении. Данные итерационные процессы могут выполняться виртуально с использованием мощных средств имитационного моделирования, проверки и анализа. Значительные улучшения в инструментах 3D-визуализации и имитационного моделирования наряду с более простым пользовательским интерфейсом позволяют принимать обоснованные проектные решения и оптимизировать технологические системы. Это повышает уровень уверенности при формировании технологических операций, а также позволяет использовать принципы «бережливого производства» для устранения не приносящих отдачи процессов из заводского цеха, и сократить время выхода производственной системы на плановый уровень производительности.
  • Проверенные на практике средства проверки – Расширенные возможности проверки обеспечивают взаимодействие между виртуальной моделью производства и реальным технологическим оборудованием с целью отладки и проверки выполнения технологических операций, а также логики работы управляющих программ. Такой процесс называется «виртуальным запуском производства» и позволяет предприятиям гарантировать, что спроектированную систему можно установить и ввести в строй с первого раза.
  • Качество этапов жизненного цикла – Tecnomatix 10 продолжает стратегию компании Siemens PLM Software, направленную на интеграцию решений для автоматизированного обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла изделий: начиная с этапа проектирования, когда оптимальные конструкции позволяют применить более экономичные технологические процессы, и заканчивая производством, где внимание к вопросам измерений критически важных параметров качества продукции гарантирует соответствие готового изделия замыслу конструктора. Новейшие улучшения инструментов контроля качества в Tecnomatix 10 предоставляют предприятиям четкую прослеживаемость процессов обеспечения качества, что создает компании репутацию производителя высококачественных изделий и способствует долгосрочному росту.

Компания уже начала поставки Tecnomatix 10. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь ссылкой www.siemens.com/plm/tecnomatix10.

О Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 6,7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 69500 компаниях по всему миру. Штаб-квартира расположена в г. Плано, штат Техас. Решения Siemens PLM Software позволяют предприятиям организовывать совместную работу в распределенной среде для создания лучших товаров и услуг. Для получения дополнительной информации по продуктам и услугам Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.

О Siemens Industry Automation Division

Отделение Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности - от проектирования изделия до производства и оказания услуг - на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения отделения сокращают до 50% сроки выхода новых изделий на рынок. Отделение Industry Automation состоит из пяти бизнес-подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation


Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными торговыми марками Siemens AG. Solid Edge, Femap и NX являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Nastran – зарегистрированная торговая марка НАСА. Все прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или услуги являются собственностью их владельцев.

Основное контактное лицо

Ольга Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com