Перейти к содержанию

17 October 2011

Новый NX 8 от Siemens PLM Software содержит всесторонние улучшения с фокусом на численный анализ

ПЛАНО, шт. Техас, 17 октября 2011г. Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), сегодня объявила о выпуске новейшей версии NX™ — разработанного компанией полностью интегрированного решения для автоматизированного проектирования, производства и инженерного анализа (CAD/CAM/CAE). В NX 8 реализованы значительные улучшения в области CAE, в том числе и в популярном пакете NX Nastran®, способном решать самые сложные задачи численного моделирования. Сегодняшнее сообщение о выходе новой версии еще раз подтверждает позиции NX CAE как одного из ведущих мировых решений для интегрированного численного моделирования при проектировании изделий. В конструкторском и технологическом модулях NX появилась масса нововведений, основанных на предложенной компанией Siemens PLM Software концепции «PLM высокого разрешения» (HD-PLM), расширяющих возможности системы в области поддержки «цифрового производства» в машиностроении.

«Новая версия NX 8 представляет собой заметное развитие одной из лучших мировых интегрированных систем для автоматизированной разработки изделий», — отмечает Джим Раск (Jim Rusk), вице-президент по решениям для разработки изделий компании Siemens PLM Software. «Возможности CAE-решения от Siemens PLM Software удалось еще более расширить, что позволит пользователям выявлять и устранять конструктивные проблемы в виртуальном мире, не допуская их проникновения в мир реальный. Возможность оптимизировать поведение изделия, а также значительные улучшения в конструкторском и технологическом модулях NX помогут нашим заказчикам еще более снизить себестоимость, сократить сроки разработки и внедрять оптимальные решения, ведущие к появлению более качественных изделий».

Производительность мирового уровня при решении задач численного анализа

Предприятия во всех отраслях все шире используют системы численного моделирования для проверки функционирования будущих изделий, контроля технологичности и ремонтопригодности, а также повышения качества и улучшения внешнего вида. Уже более 40 лет решения компании Siemens PLM Software помогают предприятиям решать самые сложные в мире задачи — от линейных и нелинейных расчетов конструкций методом конечных элементов (FEA) до теплового, кинематического анализа и оценки долговечности, а также влияния потоков жидкостей и газов на изделие. Поскольку NX CAE может функционировать и как независимое приложение, и как интегрированная часть пакета NX для автоматизированной разработки изделий, компании получают универсальное решение, которое может внедряться различными способами. В соответствии с принятой в компании Siemens PLM Software открытой моделью ведения бизнеса система NX CAE работает практически со всеми ведущими МКЭ-решателями, а также с собственным решателем NX Nastran, разработанным Siemens PLM Software. Пользователи NX CAE имеют возможность импортировать геометрию из самых разных источников и легко ее изменять, применяя созданную в Siemens PLM Software инновационную синхронную технологию для быстрого проведения анализа по сценарию «что если». Синхронная технология объединяет скорость и гибкость прямого моделирования с точностью управляемого размерами подхода к проектированию.

В области численного моделирования NX 8 предлагает новые решения для оптимизации конструкций, многокритериального анализа, а также новые методы анализа сложных узлов. Улучшения в NX Nastran включают в себя обновленные алгоритмы нелинейного и динамического анализа, а также повышение производительности вычислений и простоты использования системы. Новые и уже существующие функциональные возможности NX CAE помогают сэкономить до 70% времени, затрачиваемого на подготовку и расчет аналитических моделей, по сравнению с традиционными инструментами CAE.

  • Улучшения в среде численного моделирования и в геометрическом ядре сокращают время на работу с геометрией и ускоряют процесс расчета моделей.
  • Улучшения в модулях многокритериального моделирования и оптимизации расширяют возможности NX CAE благодаря новым решениям для топологической оптимизации и выполнению многокритериального анализа.
  • Системные улучшения в модуле численного моделирования упрощают управление конечно-элементыми моделями сборок и еще более повышают производительность счета при решении задач вычислительной газо- и гидродинамики (CFD).
  • В технологии "3D высокого разрешения" (HD3D) появились такие нововведения, как новые "измерители результатов" численного анализа, позволяющие связывать результаты расчетов непосредственно с требованиями к изделию, чтобы разработчики могли принимать более обоснованные проектные решения.

«Система NX CAE способна полностью изменить наше представление о решениях для численного моделирования», — отмечает д-р Кейт Мейнтджес (Keith Meintjes), менеджер по применению систем численного моделирования и инженерного анализа компании CIMdata. «NX CAE — полнофункциональный набор инструментов моделирования, выполняющий многокритериальный анализ и поддерживающий совместную работу над проектами. Кроме того, встроенная в NX CAE синхронная технология помогает инженерам-расчетчикам загружать модели, созданные в самых различных CAD-системах, и быстро удалять ненужные элементы, редактировать и создавать новую геометрию в соответствии с задачами проводимого анализа. Таким образом, редактирование геометрии встраивается в цикл работы с CAE-системой, что дает возможность CAE-решению прямо влиять на конструкцию, а не просто оценивать модели, поставляемые специалистами по CAD. Общая концепция компании Siemens PLM Software, сделанные инвестиции и план технологического развития NX CAE позволяют предоставить полнофункциональную и высокопроизводительную среду имитационного моделирования и инженерного анализа даже предприятиям, не использующим NX для создания CAD-моделей».

Высокая производительность разработки изделий

Помимо решений в области численного моделирования, в NX 8 введен целый ряд иных улучшений и добавлена новая функциональность, направленная на повышение производительности конструкторско-технологической подготовки производства новых изделий.

Улучшения в плане технологических возможностей NX 8 заключаются во введении новой или расширении возможностей существующей функциональности проектирования оборудования и оснастки (например, оптимизация разработки управляющих программ для ЧПУ при изготовлении крупногабаритных машиностроительных деталей), а также в объединении средств автоматизации проектирования технологической оснастки с основанными на инженерном анализе инструментами контроля проектных решений. В результате NX 8 помогает машиностроительным предприятиям и изготовителям оснастки получать более выгодные заказы благодаря тому, что их конструкции с первого предъявления отвечают требованиям заказчика.

Улучшения в NX CAM в области поддержки работы тяжелого технологического оборудования расширяют существующие возможности CAD/CAM-модулей, средств автоматизации программирования для ЧПУ и встроенных решений для имитационного моделирования работы станков благодаря введению новых автоматизированных и учитывающих контекст выполняемой работы функций. Такие функции упрощают создание оптимальных траекторий движения инструмента при изготовлении призматических деталей. Новые операции 2,5-координатного объемного фрезерования обеспечивают более быструю разработку управляющих программ, выполняют автоматическое отслеживание недорезов при многооперационной механической обработке, а также автоматизацию программирования обработки деталей, требующих нескольких установок. Благодаря этому NX CAM обеспечивает быструю и точную обработку.

Среди улучшений конструкторских инструментов в NX 8 — более мощные и эффективные средства моделирования, черчения и контроля, а также расширенная поддержка технологии HD3D, позволяющая принимать оптимальные проектные решения.

  • Новая технология «модульных деталей» упрощает создание и редактирование сложной геометрии, позволяя подразделить модель на функциональные элементы с целью параллельной работы сразу нескольких специалистов над ними.
  • Расширенные инструменты технологии HD3D и контроля проектных решений отличаются улучшенным взаимодействием с пользователем, более мощными возможностями при создании отчетов и визуальным представлением PLM-информации, собираемой из большего числа источников. К стандартным возможностям HD3D теперь относятся предоставление визуальной обогащенной и более гибкой обратной связи, помогающей быстро выявлять, оценивать и устранять проблемы в конструкции, что гарантирует соответствие проекта стандартам и требованиям.
  • Улучшения в синхронной технологии упростили и облегчили процесс редактирования моделей и решения широкого ряда геометрических задач, а новые возможности поддерживают поэлементное моделирование, работу с листовыми телами, создание массивов и поверхностей свободной формы, прокладку линейных элементов, визуализацию и многое другое.
  • Поэлементное моделирование в NX 8 получило ряд улучшений, включая большую гибкость и управляемость при создании массивов. Поддерживается создание ряда разнообразных вариантов массивов, включая линейные, массивы по многоугольникам, массивы вдоль элемента, ссылочные и круговые спиральные массивы. Можно заполнить массивом указанную границу, создавать симметричные линейные массивы и т.д.

Компания уже начала поставки NX 8. Подробная информация о всех нововведениях в NX 8 представлена по ссылке www.siemens.com/plm/nx8.

О Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 6,7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 69500 компаниях по всему миру. Штаб-квартира расположена в г. Плано, штат Техас. Решения Siemens PLM Software позволяют предприятиям организовывать совместную работу в распределенной среде для создания лучших товаров и услуг. Для получения дополнительной информации по продуктам и услугам Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.

О Siemens Industry Automation Division

Отделение Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности - от проектирования изделия до производства и оказания услуг - на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения отделения сокращают до 50% сроки выхода новых изделий на рынок. Отделение Industry Automation состоит из пяти бизнес-подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation


Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными торговыми марками Siemens AG. Solid Edge, Femap и NX являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Nastran – зарегистрированная торговая марка НАСА. Все прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или услуги являются собственностью их владельцев.

Основное контактное лицо

Ольга Акулова
+74952233646
olga.akulova@simens.com